TI、設計コストの削減を可能にする、業界最高感度のインプレーン ホール効果 スイッチを発表
9 9月 2025 | 製品と技術
TI の新製品である TMAG5134 インプレーン ホール効果 スイッチは、磁気コンセントレータを内蔵し、ドアや窓のセンサ、パーソナル エレクトロニクス、家電製品などの用途において、1mT という低磁界の検出を可能にします
最新情報の要旨
テキサス・インスツルメンツ (TI)は、位置センシング向けとして業界最高感度を誇るインプレーン ホール効果 スイッチ「TMAG5134」を発表しました。本製品は、エンジニアに対して、磁気抵抗センサに代わる低コストで使いやすい新たな選択肢を提供します。TMAG5134 ホール 効果 スイッチは、磁気コンセントレータを内蔵し、ドアや窓のセンサ、パーソナル エレクトロニクス、家電製品などで、1mT という低磁界まで検出することができます。感度レベルが高いため、使用する磁石の小型化も可能になり、システムレベルでのコスト削減にもつながります。さらに、インプレーン センシング機能により、プリント基板に対して平行または水平方向の磁界を検出できるため、設計の自由度が高まります。
当製品の重要性
エンジニアは、低消費電力かつコンパクトかつ高感度が求められる位置センシング設計において、これまでリード スイッチやトンネル磁気抵抗(TMR)、異方性磁気抵抗(AMR)、巨大磁気抵抗(GMR)センサに依存していました。しかし、これらの技術は特殊な材料や製造技術を必要とし、高コストかつ製造が複雑であるという課題がありました。一方、ホール効果技術は特殊な製造工程を必要とせず、設計コストの大幅な削減と市場投入までの時間短縮を可能にします。
これまで、ホール効果 スイッチは感度の制約により、TMR、AMR、GMR、リード スイッチの実用的な代替と見なされてきませんでした。しかしながら、 TI の TMAG5134 の登場は、位置センシング市場における構造的な転換をもたらすものです。エンジニアは、磁気抵抗センサに伴うコストや設計上の複雑さを回避しながら、従来のホール効果 センサを上回る感度を実現できるようになります。
TI のセンシング製品担当副社長兼ゼネラル マネージャーである Jason Cole は、次のように述べています。「ノートパソコンからスマートハウス システムに至るまで、私たちが日常的に使用する電子機器は、周囲の状況に応じて動作を判断するためにセンサを使用しています。TI のセンシング製品ラインアップは何十年にもわたり、エンジニアが高精度、省電力で、信頼性の高い設計を実現できるよう支援してきました。TMAG5134 ホール効果 スイッチは、このような長年にわたる技術革新を基盤に構築された製品であり、シンプルでコスト効率の高いソリューションとして、さまざまな業界の設計エンジニアに新たな可能性をもたらします」
詳細については、技術記事 「ホール効果:インプレーン スイッチによる感度の向上と設計コストの削減」をご覧ください。
詳細情報
TMAG5134 ホール効果 スイッチの平均消費電流はわずか 0.6µA で、センシング アプリケーションのバッテリ寿命を延ばすことができます。内蔵された磁気コンセントレータ技術がセンサ信号を増幅し、デバイスに大きなバイアス電流をかける必要がなくなりました。
TI の磁気センシング製品ラインアップは、エンジニアの設計ニーズに応えるために、スイッチ、ラッチ、単軸および多軸のリニア センサや角度センサを幅広く取り揃えています。この製品ラインアップに、TMAG5134 ホール 効果 スイッチなどの製品や包括的な開発支援リソースが加わることにより、高性能のセンシング技術の導入をより簡単かつ手軽にします。
提供時期について
TMAG5134 は TI の 300mm 製造拠点で社内製造され、TI.com で量産対応の数量を提供しています。エンジニアは、評価基板や無料の Texas Instruments Magnetic Sense Simulator(TIMSS)ツールを含む TI の包括的な開発支援リソースを活用することで、開発期間を短縮できます。このツールを活用することで、設計者は設計内の特定のセンサと磁石の構成に基づいて、磁界の挙動やセンサ出力を素早くシミュレーションできます。
TI (テキサス・インスツルメンツ) の概要
Texas Instruments Incorporated(NASDAQ:TXN) は、産業用、車載、パーソナル エレクトロニクス、エンタープライズ システム、通信機器などの市場で、アナログ チップと組込みプロセッシング チップの設計、製造、販売に従事しているグローバル半導体企業です。TIの中核には、半導体を通じてエレクトロニクスをより手ごろな価格で提供することで、より良い世界を創造するという情熱があります。この情熱は今日も生き続けており、各世代のイノベーションが最新の技術を基礎にして、テクノロジーの信頼性を高め、より手ごろな価格で低消費電力を実現し、あらゆる分野のエレクトロニクスで半導体を活用できるようにしています。詳細については TI.com をご覧ください。
商標
すべての登録商標およびその他の商標はそれぞれの所有者に帰属します。