I2C入門:例
このビデオでは、デバイスの読み取りと書き込みを含むI2C通信の例を紹介します。
00:14:50|26 2月 2021
このビデオでは、I2C通信の例を示しています。 このビデオでは、ハードウェアでアドレスを設定する方法を示します。 この例では、ポインタ・レジスタを使用して異なるレジスタを選択し、デバイスに対して読み取り/書き込み動作を実行する通信の例を示します。 通信パターンの各ステップは、オシロスコープに表示されるとおりに説明されます。
このビデオはシリーズの一部です
- プレシジョン ラボ シリーズ:A/D コンバータ (ADC)
(95 ビデオ)