電磁適合性試験の方法と規格
このビデオでは、EMC テストで使用する各種の設定や方法について概説します。 これらの方法の詳細は、IEC と CISPR の試験規格に記載されています。
00:22:16|20 10月 2022
このビデオでは、EMC テストで使用する各種の設定や方法について概説します。 これらの方法の詳細は、IEC と CISPR の各試験規格に記載されています。 標準的な EMC テストには、伝導 / 放射のイミュニティとエミッション、および多数の電気的オーバーストレス タイプのテストが含まれています。 この PCB 設計シリーズでは、優れた EMC を実現する目的で主に RF のエミッションとイミュニティの概念に焦点を当てましたが、プレシジョン ラボの別のビデオ シリーズでは、電気的オーバーストレスに焦点を当てています。 ただし、PCB レイアウトを最適化して RF エミッションの問題を最小限に抑えることは、一般に電気的オーバーストレスの保護にも役立ちます。 本書では、この主題への導入として、さまざまな規格の中のごく一部について説明します。 規格にはさまざまな種類があり、ユーザーの要件は地域の規制や製品要件によって異なる場合があります。
このビデオはシリーズの一部です
- プレシジョン ラボ シリーズ:A/D コンバータ (ADC)
(95 ビデオ)