ビデオ シリーズ

アプリケーション プロセッサのセキュリティ:基本的なセキュリティ イネーブラ

このビデオ シリーズでは、組込みシステムのセキュリティについて簡単に紹介します。一般的な問題点を説明し、さまざまな種類の IoT やエッジ コンピューティングを含む組込み環境に対して、効果的なサイバーセキュリティ戦略を策定するためのフレームワークを示します。日常生活でこれらのシステムの利用が増えるにつれて、リスクも増大し、より効果的なセキュリティ戦略が必要になります。多くの国々も、潜在的な影響を認識しており、こうした分野をはじめとする分野の製品を提供する企業に、必要なベスト プラクティスの採用を強く促す法律を積極的に策定して採択しています。このような法律の 1 つの例は、欧州連合のサイバー レジリエンス法 (CRA) です。
シリーズを表示

アプリケーション プロセッサのセキュリティ:基本的なセキュリティ イネーブラ

基本的なセキュリティ イネーブラ

このビデオでは、組込みシステムのセキュリティの概要を簡単に紹介します。

00:20:54|11 1月 2024

このビデオでは、組込みシステムのセキュリティについて簡単に紹介します。問題点を説明し、さまざまな種類の IoT やエッジ コンピューティングを含む組込み環境に対して、効果的なサイバーセキュリティ戦略を策定するためのフレームワークを示します。日常生活でこれらのシステムの利用が増えるにつれて、リスクも増大し、より効果的なセキュリティ戦略が必要になります。多くの国々も、潜在的な影響を認識しており、こうした分野をはじめとする分野の製品を提供する企業に、必要なベスト プラクティスの採用を強く促す法律を積極的に策定して採択しています。このような法律の 1 つの例は、欧州連合のサイバー レジリエンス法 (CRA) です。

セキュリティに対するニーズや需要は、すでに高まっていた業界の専門知識に対する需要よりも急速に拡大しています。多くの設計者は、これらのベスト プラクティスを実装して自社製品を保護する方法を迅速に学ぶ必要があると感じています。この短い概要ビデオでは、セキュア ブートや暗号化アクセラレータなど、この取り組みの開始に役立つ、いくつかの基本的なセキュリティ イネーブラについて説明します。また、より詳しく学ぶのに役立つ、他の多くのリソースも紹介します。