テキサス・インスツルメンツ・オンライン使用条件
1. 適用範囲と内容
Texas Instruments Incorporated, 12500 TI Boulevard, Dallas, Texas 75243, USA およびその子会社(総称して「TI」)は、TI の Web サイトでコンテンツ、Web サイト機能およびその他の製品とサービス(総称して「TI サービス」)をお客様に提供します。TI サービスには、開発ツールと設計ツール、ダウンロード・エリア、研究エリア、コミュニティ・フォーラム、チャット機能、ビデオ、ブログ、共有 Web サイト、モバイル・アプリケーション、サプライヤとのデータ交換機能、製品とマーケティングに関する情報が含まれますが、これらに限定されません。 お客様のシステムおよび製品の設計に際して、お客様ご自身が責任をもって、独自に分析、評価および判断することにつき、ご理解とご同意をいただいたものとします。 TI は、この使用条件(「本使用条件」)に従って、TI サービスを提供します。
2. お客様の同意
お客様は、TIサービスを利用することにより、本使用条件に同意することになります。本使用条件は、お客様とTIの間で締結される法的な合意です。TIサービスを使用することにより、本使用条件の一部となるTIのプライバシー・ポリシー(クッキー・ポリシーを含みます)に同意することになります。本使用条件を注意深くお読みください。本使用条件にご同意いただけない場合は、TIサービスの利用を中止して頂けますようお願いいたします。.
3. サービス利用規約
TIは、幅広いTIサービスを提供しており、場合によっては追加の条件が適用されることもあります。お客様がTIサービス(例えば、TI E2E™ Community、TI Designs、WEBENCH® Design Center、TI Store、TIの教育テクノロジー・ストアなど)を利用する場合、当該TIサービスの利用には、そのTIサービスに適用される指針、条件、通知と免責事項、エンド・ユーザー・ライセンス契約およびそのTIサービスに適用されるその他契約(以下、総称して「サービス利用条件」といいます)が適用されます。本使用条件がサービス利用条件と矛盾する場合、矛盾する範囲でサービス利用条件が優先して適用されます。
4. TIサービスの利用制限と利用終了
TIサービスは、著作権法、著作権に関する国際条約およびその他知的財産に関する法律や条約によって保護されています。本使用条件に規定されている場合を除き、どのTIサービスも、また、TIサービスのいかなる部分も、TIの書面による事前同意なく、複製、複写、ミラーリング、変更、表示、配布、コピー、販売、再販売、アクセス、その他どのような目的でも利用することができません。
お客様は、適用される法律または規制に違反する方法でTIサービスを使用しないことに同意するものとします。法律または規制に違反する方法として、別の個人に対してストーカー行為や嫌がらせを行うこと、または、危害を加えること、他の個人や法人になりすまし、また、その他の方法で他の個人や法人と関係があると偽ること、TIサービス、TIサービスに接続されているサーバーまたはネットワークを妨害または中断すること、TIサービスに関連して、データ・マイニング、ロボットまたは同様のデータ収集や抽出方法を使用すること、フレームの構成またはフレーム技術を使用して、商標、ロゴ、専有情報、その他の情報(データシート、画像、テキスト、ページ・レイアウト、フォームなど)を含めること、かつ、ハッキング、パスワード・マイニング、その他の手段を問わず、TIサービスの一部またはTIサービスに接続している他のアカウント、コンピューター・システムまたはネットワークへの不正アクセスを試みることが挙げられます。
適用されるサービス利用条件に従って、TIは、TIサービスを変更しないこと、かつ、TIサービスに表示される著作権および所有権に関する通知をTIサービスに表示されている通りに保持することを条件として、TIサービスを非商業目的または個人的な目的のみでダウンロード、複製、表示および配布することをお客様に許可します。
TIは、幼稚園から高等学校までの教育機関、大学およびコミュニティ・カレッジ(短大)に対して、TIサービスの提供元としてTIを特定し、かつ、「Courtesy of Texas Instruments」(テキサス・インスツルメンツ提供)と言う表示をすることを条件として、教室内で使用する目的のためにのみ、ダウンロード、複製、表示および配布することを許可します。TIサービスの不正利用は、法律で明示的に禁止されており、民事上および刑事上の罰則が課せられる場合があります。この許可は、お客様が本使用条件またはサービス利用条件に違反した場合、解除されます。お客様は、終了時に、TIサービスに関連する全ての資料を破棄することに同意するものとします。
TIは、通知なく、いつでも、また、理由の如何にかかわらず、自らの裁量で、TIサービスの全部または一部について終了または一時中断し、もしくは、お客様の登録内容またはアクセス権を変更する権利を留保します。
5. お客様のアカウント
お客様は、環境設定やその他の情報を含むTIサービスを利用するためのアカウント(以下「アカウント」といいます)を設定し、それらにアクセスし、使用することが許可されています。アカウントの設定は、お客様個人に対して許可されるものであり、他の個人や法人との共有または他の方法で使用することはできません。お客様は、アカウントの設定の際にTIに提示する全ての情報が最新、完全、かつ正確なものであること、および提示する情報が不完全または不正確になるような変更があった場合は速やかに更新することを表明し、保証します。お客様は、自身のアカウントとパスワードの秘密性を維持し、コンピューターへのアクセスを制限する責任を自ら有し、また、自身のアカウントやパスワードの下で発生する全ての活動について責任を持つことに同意するものとします。TIは、通知なく、いつでも、また、理由の如何にかかわらず、お客様のアカウントに関するコンテンツへのアクセス、サービス提供の拒否、またはキャンセルを行うことができ、これには、お客様が提供した情報が虚偽、不正確、不完全、最新でない、誤解を招く、または不正であるとTIが判断した場合を含みますが、これらには限られません。(追加の制限については、上記第4章をご参照ください。)
6. お客様が投稿または送信する情報
TIサービスの特定の機能を使用すると、情報を投稿または送信することができます。お客様は、レビュー、コメント、ビデオ、その他のコンテンツやコミュニケーションを投稿し、また、提案、アイデア、コメント、質問、その他の情報を送信することができます。但し、かかるコンテンツが、専有情報、秘密情報、違法行為、猥褻物、脅迫、中傷、プライバシーの侵害、知的財産権の侵害、お客様の義務(倫理的、法的またはその他の方法)に反して提供されたもの、もしくは、第三者に害を及ぼすもの、またはTIの単独の裁量によって好ましくないと判断されたものではなく、かつ、ソフトウェア・ウイルス、政治運動、商業的勧誘、または、如何なる形式の「スパム」で構成されておらず、これらを含んでいない場合に限ります。偽ったEメール・アドレスの使用、個人または法人のなりすまし、または、情報やその他のコンテンツの発信元について誤解を招くようなその他の行為をすることはできません。
お客様が情報を投稿または送信する場合、そのコンテンツを世界中のあらゆるメディアで、使用、複製、変更、改変、公開、翻訳、派生品の作成、配布および表示する非独占的、無償、永続的、取消不能、かつ完全にサブライセンス可能な権利をTIに許諾します。お客様は、そのコンテンツに関連して送信した名前を使用する権利を、TIとそのサブライセンシーに対して許諾します。お客様は、投稿したコンテンツに対する全ての権利を所有または管理していること、かかるコンテンツについて本使用条件で規定されている権利をTIに許諾できるようにするため必要な全ての権利を取得していること、コンテンツが正確であること、提供したコンテンツを使用してもこのポリシーに違反せず、個人または法人に害を及ぼすことのないこと、および提供したコンテンツに起因する全ての請求についてTIを補償することを表明し、保証します。お客様は、これらの権利と義務を証するために合理的に必要とされる場合、TIに協力することに同意します。TIは、活動やコンテンツを監視、編集または削除する権利を留保しますが、それらを行う義務はありません。TIは、お客様または第三者が投稿したコンテンツについて、一切責任を負いません。
7. ソフトウェアに関する注意事項
TIサービスからダウンロード可能なソフトウェア(以下「ソフトウェア」といいます)は、著作権で保護されています。ソフトウェアの使用には、当該ソフトウェアに同梱または内蔵されているライセンス条件(以下「ライセンス条件」といいます)が適用されます。ソフトウェアをダウンロードして使用する前に、全てのライセンス条件を注意深くご確認ください。条件が同梱または内蔵されていないソフトウェアについては、次の各条件が適用になります。評価、開発、デモンストレーション・ソフトウェア用のライセンス契約。
8. 第三者のウェブサイトへのリンクおよび当該サイトのコンテンツに関する注意事項
TIは、サイトのプレーン・テキスト名またはTexas Instruments Incorporatedのプレーン・テキスト名を使用して、TIのウェブサイトへのテキストリンクを許可しています。但し、かかるリンクが、次の条件に該当する場合に限定されます。
I. TIのウェブサイトのコンテンツの組み込み、表示、複製が行われないこと(例えば、TIのコンテンツを直接ホスティングすること、または、TIのコンテンツの周りに他のブラウザやボーダー環境を構築することが行われないこと)
II. TIが明示的に書面で合意しない限り、TIの著作権で保護された情報、ロゴ、デザイン、スローガン、製品の商標またはサービスマークを、そのリンクに含めて、または、そのリンクと一緒に使用しないこと
III. TIの製品やサービスに関する虚偽または誤解を招く情報や印象を提示しないこと
IV. 第三者やその意見、ウェブサイトまたはサービスの宣伝、保証、または関係を有することを示唆しないこと
V. 自動化されたプログラム、データ・マイニング、ロボット、スクレーパー、ウェブ・クローラー、または同様のデータ収集または抽出方法の使用による結果ではないこと
TIは、第三者が管理しているウェブサイトへのリンクや埋め込まれたコンテンツを提供することがあります。かかる第三者のウェブサイトはTIの管理下になく、TIは当該ウェブサイト上のコンテンツ、製品、サービスまたはそのウェブサイトで入手できる資料、もしくは、ウェブサイト運営者の行為について一切責任を負いません。TIは、利便性のためにのみ、第三者のウェブサイトへのリンクとアクセスを提供しており、かかるウェブサイトのコンテンツ、製品、サービス、または運営者を推奨しているわけではありません。第三者のウェブサイト、機能およびツールの使用には、適用される利用規約やそのウェブサイトおよびサービスのプライバシー・プラクティスが適用されます。
9. TIサービスの業務利用
お客様が業務目的でTIサービスを使用する場合、お客様が所属する会社は本使用条件に同意したものとし、お客様は会社に代わって本使用条件に同意したことを表明し保証します。さらに、お客様と会社は、TIサービスの使用または本使用条件もしくはサービス条件の違反に起因する、またはそれに関連する全ての請求、訴訟または法的措置から、TIとその子会社、役員、代理人および従業員を免責および補償することに同意します。免責および補償の対象には、請求、損失、損害、訴訟、判決、訴訟費用および弁護士費用相当に起因する責任または費用が含まれます。
10. 保証および免責事項
TIサービスは「現状有姿」かつ「不具合あり」で提供されます。TIは、TIサービスまたはTIサービスの利用に関して、正確性、完全性、安全性またはセキュリティを含め、明示的、黙示的または制定法上のものであるかを問わず、保証も表明も一切行いません。TIは、TIサービスまたはその使用に関する権原についての保証、商品性、特定の目的への適合性、平穏享有、平穏専有および第三者の知的財産権の不侵害の黙示の保証の一切について行いません。TIサービスで提供される製品または製品の組み合わせに関連する、またはそれに基づく第三者の侵害請求について、TIは責任を負わず、また、お客様の防御または補償を行いません。TIサービスまたはお客様のTIサービスの利用から何らかの形で生じる、実際の損害、特別損害、付随的損害、派生的損害または間接的損害については、原因の如何を問わず、いかなる責任の法理に基づくものであっても、かつ、TIに当該損害の可能性が知らされていた場合であっても、TIは、いかなる場合も一切責任を負いません
TIは、TIサービスまたはその半導体製品およびサービスの中断、修正、強化、改善およびその他変更を、いつでも独自の裁量で行う権利を留保します。TI製品に関しては、製品変更通知と製品廃止ポリシーをご参照ください。(こちらからご覧になれます。)TIは、お客様がTI製品をTIまたはこちらのウェブページで地域および国別に列挙されるTIが認定する特約店から直接購入することを強く推奨しています。お客様は、TIサービスのご利用または注文を行う前に最新の関連情報を入手し、その情報が最新かつ完全であることを確認する必要があります。
TI製品は、受注確認時にTIが合意した別の条件下で販売されています。(例えば、TIの販売契約約款およびTI Storeでの販売取引に関する約款をご参照ください。)
TIは、技術、アプリケーション、または設計アドバイス(リファレンス・デザインを含みます)、品質特性、信頼データまたはその他のサービスを提供することがあります。TIは、かかるサービスや項目に関して、いかなる責任も負わず、表明や保証も行いません。お客様は、TI製品を使用している製品を含め、お客様の製品とアプリケーションに対して単独で責任を負うものとします。お客様の製品やアプリケーションに関連するリスクを最小限に抑えるため、適切な設計と安全対策をお客様自身で実施する必要があります。
TIは、TI製品またはTIサービスが使用されている組み合わせ、機械またはプロセスに関する特許権、著作権、マスクの権利またはその他の知的財産権の下で付与される明示的または黙示的いずれのライセンスについても、表明や保証を行いません。第三者の製品またはサービスに関してTIが公表した情報は、その製品またはサービスを使用するためのライセンス、またはその保証を構成するものではありません。かかる情報を使用するため、第三者の特許またはその他の知的財産権に基づく第三者からのライセンス、またはTIの特許またはその他の知的財産権に基づくTIからのライセンスが必要となる場合があります。
TI製品またはTIサービスの再販において、当該製品またはサービスにについてTIが規定したパラメータと異なる、または、それを上回る記述が付されている場合、全ての明示的およびいかなる黙示的な保証も無効となり、これらは、不公正で欺瞞的な商習慣となります。TIは、かかる記述に一切責任を負いません。
アプリケーションの設計、検証およびテスト、かつ、全ての法律、規制および安全関連の遵守については、お客様が単独で責任を負います。業界のベスト・プラクティスでは、一般的に、お客様のアプリケーションが遭遇する可能性がある環境やその他の条件を考慮して、実際のアプリケーションでの品質テストを実施する必要があります。お客様は、アプリケーションに関して、(1)失敗の危険を予期し、(2)問題とその結果を監視し、(3)危害を引き起こす可能性のある問題が生じる可能性を軽減する安全対策の作成と実施に必要な全ての専門知識を備え、また、適切な是正措置を講じることを表明します。お客様は、TI製品を含むシステムを使用または流通する前に、かかるシステムで使用されるTI製品の機能とそのシステムを徹底的にテストすることに同意します。
TIが特定の業界標準(例えば、ISO/TS 16949およびISO26262を含みます)の要件を満たすTI製品を明示的に指定していない限り、TIは、業界標準の要件を満たしていないことについて一切責任を負いません。
TIが、機能安全性の促進、または業界の機能安全基準への遵守がされているTI製品を特に促進している場合、かかるTI製品は、お客様が適用される機能安全基準や要件を満たす独自のアプリケーションの設計や作成ができるようにすることを目的としています。アプリケーションでTI製品を使用しても、アプリケーションに安全機能が設定されているわけではありません。お客様は、自身のアプリケーションに適用される安全関連の要件と基準に遵守していることを自ら確認する必要があります。
TIは、特定のTI製品が特定の品質(Q100、軍需対応グレード品または機能強化製品を例とします)を満たしていることを明示的に指定することがあります。お客様は、自らのアプリケーションに適した品質が確保されたTI製品を選択するために必要な専門知識を持ち、かつ、TI製品の選択はお客様の責任で行うことに同意します。かかる選択に関連する全ての法的および規制上の要件の遵守について、お客様が単独で責任を負います。
当事者の権限を有する役員が、安全でないことが致命的となる医療機器の用途でTI製品を使用することについて書面で特別な契約をしない限り、その用途にTI製品を使用することはできません。安全でないことが致命的となる医療機器とは、かかる機器の不具合が重大な身体的障害または死亡を引き起こすものを指し、生命維持装置、ペースメーカー、除細動器、心臓マッサージ機、神経刺激装置および移植医療機器を含みます。かかる機器には、米国の食品医薬品局(FDA)がクラスIIIに指定するもの、また、米国外で同等に分類されているものを含みます。
お客様は、TIとその代理人に対して、お客様がこの章(セクション)を遵守しない結果生じた損害、費用、損失および/または債務について完全に補償します。
11. プライバシーとウェブサイトポリシー、修正、可分性
当社のプラクティスを理解するために、TIサービスの使用に適用される当社プライバシー・ポリシー(クッキー・ポリシーを含みます)を見直してください。このサイトに掲載されている当社のサービス規約やその他のポリシーもご確認ください。これらの条件や方針も、TIサービスの使用に適用されます。当社は、事前の予告なく、当サイト、ポリシー、サービス規約および本使用条件をいつでも変更する権利を留保します。TIサイトの訪問またはTIサービスをご利用になった場合、お客様は、最新の本使用条件に同意したことになります。本使用条件は、以前の全てのバージョンに優先します。これらの条件のいずれかが無効または何らかの理由で執行不能とみなされた場合、かかる条件は分離可能とみなされ、残りの条件の有効性と執行可能性には影響しないものとします。
12. 著作権に関する申し出
お客様の作品が著作権侵害の方法で当社のウェブサイトにコピーまたは投稿されたと思われる場合は、以下の連絡先情報を使用して指定代理人に通知してください。お客様は、提出するものに含まれる全ての情報が真実、完全かつ正確であることを表明し、保証します。当社は、不明確な通知、または適用される法的要件を遵守しない通知に対応しない権利を留保します。
指定代理人
Texas Instruments Incorporated
12500 TI Boulevard
Dallas, Texas 75243
USA
指定代理人:copyright@list.ti.com
電話: 972-995-2011
他の不適切または不快なコンテンツを報告したい場合は、当社のインフォメーション・リクエスト・フォームを使って報告してください。
13. 輸出管理
TI製品(ソフトウェア、ソフトウェア・ソースコード、技術データ、関連技術およびこれらから派生する製品を含み、以下、総称して「TIアイテム」といいます)の輸出、再輸出または移転は、米国の輸出管理規制や制裁の適用を受け、これには、米国商務省産業安全保障局(以下「BIS」といいます)が管轄する米国輸出管理法(以下「EAR」といいます)(15 Code of Federal Regulations Parts 730-744に規定されるものをいいます)および米国財務省外国資産管理局(以下「OFAC」といいます)が管轄する外国資産管理法(31 Code of Federal Regulations Part 500に規定されるものをいいます)並びに米国以外の政府機関の他の適用される輸出管理法規制(以下、総称して「輸出管理規則」といいます)が含まれますが、これらには限られません。特定のTIサービスもこれらの輸出管理規則の適用を受ける場合があります。
お客様は、TIアイテムとTIサービスに関連して、お客様自身またお客様の子会社(該当する場合)が輸出管理規則に遵守することを保証します。さらに、米国政府によって輸出業務への関与を禁止された個人または組織(以下、総称して「禁輸対象者」といいます)に対して、TIアイテムとTIサービスを輸出、再輸出、移転または再販しないことに確認し同意します。禁輸対象者とは、米国商務省のDenied Persons Listおよび Entity List、the Directorate of Defense Trade Controls’ List of Statutorily Debarred Partiesならびに米国財務省のLists of Specially Designed Nationalsに掲載された個人または組織を指しますが、これらには限りません。
BIS、OFACまたは他の責任ある米国政府機関から事前の許可が取得されていない限り、お客様およびお客様の子会社は、(i) 直接または間接的にTIアイテムまたはTIサービスを販売、輸出、再輸出、移転、再販または転売をしてはならず、また、TIアイテムやTIサービスから直接できる製品をEAR Supplement No. 1 to Part 740, Country Group Eに定義する米国が禁輸、認可していない、または、制限した目的地に対して、もしくは、EAR Supplement No. 4 to Part 744に掲載する如何なる組織または会社にも、直接または間接的に輸出してはならず、また、(ii) TIアイテムまたはTIサービスを軍需目的のため、もしくは、EAR Supplement No. 1 to Part 740, Country Group D1に掲載する国の軍関係のエンド・ユーザーに対して、如何なるTIアイテムやTIサービスも輸出、再輸出、移転、リリース、購入または再販を行ってはいけません。本項で言う「軍需目的」とは、US Munitions List (以下「USML」といい、22 Code of Federal Regulations Part 121, International Traffic in Arms Regulationsに規定されるものを指します)またはInternational Munitions List (以下「IML」といい、ワッセナー・アレンジメントに規定されるものを指します)に記載される軍需品に組み込まれるもの、もしくは、EARの規制品目リストにある品目分類番号(Export Control Classification Numbersを指し、以下「ECCNs」といいます)にてA-018で終了するものまたは600シリーズに分類されている商品を指します。本項で言う「軍関係のエンド・ユーザー」とは、各国軍隊(陸軍、海軍、海兵隊、空軍または沿岸警備隊を例とします)ならびに州兵、国家警察、国家諜報機関および偵察機関、もしくは、自身の行動または機能が軍需目的のために使用することを支援する目的になっている個人または組織を指します。お客様は、さらに、米国政府の許可を得ることなく、TIアイテムとTIサービスが核兵器、化学兵器または生物兵器若しくはミサイル技術を設計、開発、製造または利用するため、間接または直接を問わず、輸出、再輸出、移転または再販されないことを確認し同意します。
お客様は、TIアイテムやTIサービスの使用に関して、他の法律および規制(例えば、欧州委員会規則または他の国内法規を指します)に従って、他の最終用途やエンド・ユーザーに関するその他の適用可能な制限事項全てを遵守することを確認し同意するものとします。
上記の米国が禁輸や制限を行う目的地、組織、禁輸対象者のリストは、変更されることがあります。
14. 総則
TIサービスに関連するいかなる請求も、テキサス州法に準拠し解釈されますが、その抵触法の原則は適用されません。このサイトの使用に起因するまたはそれに関連して生じた紛争は、テキサス州ダラス群にある州裁判所および連邦裁判所が専属管轄権と裁判地になることをお客様は同意するものとします。お客様は、個人的裁判管轄権の不備や不便な法定地(forum non conveniens)に係わる全ての防御を放棄し、適用される法律または裁判所の規則によって許可された方法で送達されることに同意します
TIは、米国内のオフィスからこのサイトを運営または管理しています。TIは、このサイトで参照されているTIサービスが世界の他地域での使用に適しているか、または利用可能であることを表明しません。米国外の地域からこのサイトにアクセスする場合、お客様自身で適用される現地の法律に遵守する責任があります。
TIがTIのウェブサイト上の情報を英語から他の言語に翻訳している場合、その翻訳はお客様の便宜のために提供されているものであって、英語で作成された情報がTIとお客様との関係に適用されます。TIウェブサイト上の英語版の情報と翻訳されたものに矛盾がある場合は、英語版が優先されます。
発効日:2018年5月29日