When showing future inventory dates for devices, what does "week of" mean?

When you see a future inventory date showing for a device, "week of" means that the device could stock up anywhere during the entire week (Sunday to Sunday) from the date that is given. For example, if the future inventory date says "More unites week of 19 Dec 2021", this means we expect to have more inventory available anywhere from December 19 to December 26.

ご注文に関する質問への回答を探す

他の方法で答えを探す

カスタマー・サポート・センター

リソース、回答、技術サービス担当者へのアクセスを検索します

ライブ チャット

TI の経験豊富なカスタマー サービス担当者とライブ チャットを行います

チケットの送信

技術的な問題に関して専門的なサポートを受けるためにチケットを送信します