로봇공학의 수용: 사회에 이바지하는 혁신들

로봇은 산업적 및 개인적 차원에서 우리의 일상에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다

3 1월 2025 | 기술 및 혁신

산업적 관점에서 로봇공학의 영향력은 자명합니다. 공장에서는 로봇을 활용해 효율과 생산성을 높일 수 있고, 물류 센터에서는 로봇이 처리 가능한 주문량을 최대화 하는데 도움을 줍니다. 사회적 차원에서 보면, 로봇은 더 다양한 분야에서 인간의 필요를 발전시키고 충족하는데 도움을 줄 수 있습니다.

공학자이자 로봇공학을 다루는 사람으로서 제가 하고 있는 일은 세상을 바꿀 기회와도 맞닿아 있습니다. 저와 팀원들이 하는 작업은 앞으로 로봇이 더 복잡한 작업을 해낼 수 있도록 잠재력을 높이는 것입니다. 로봇이 더 복잡하고 혁신적으로 널리 보급될수록 사회에 미치는 긍정적인 영향력 또한 커집니다. 

더 경제적 돌봄 서비스,  삶의 질 향상

장기적 관점에서 제조업계에 로봇을 활용하면 원가 절감에 유리한데, 이 점은 사람에게 동일하게 적용됩니다. 예를 들어, 지금도 스마트 워치를 사용해 심박수와 같은 중요한 생체 신호를 감지할 수는 있지만, 앞으로 로봇이 간병인 역할까지 할 수 있다면 어떨까요?

고령자 세 명 중 두 명이 독립적으로 일상에서 필요한 기본적인 사항을 충족할 수 없고, 일생 동안 지원이나 돌봄 등의 서비스가 필요한 것으로 추산됩니다. 이러한 고령자는 물 한 잔을 마시거나 음식을 준비하는 것과 같이 간단한 일에도 도움이 필요하지만, 전통적인 의미의 상시 돌봄 서비스 비용을 부담할 수 없는 경우도 있습니다. 간병인을 고용할 수 없는 경우에 필수적인 업무를 수행하여 도움을 줄 수 있기 때문에, 로봇이 적절한 해결책이 될 수 있습니다. 병원에서도 로봇이 유사한 역할을 할 수 있습니다. 예를 들어 음식이나 의약품과 같은 물품을 환자에게 직접 전달할 수 있습니다.

가정에서는 심부름을 대신할 수 있습니다. 만약 미래에 다양한 레시피가 프로그래밍되어 있고 정확하게 식단대로 조리할 수 있는 기능을 다운로드 받은 로봇을 살 수 있다면 어떨까요? 로봇이 설거지까지 도와줄 수도 있습니다. 건강에 좋고 영양을 잘 갖춘 저녁 식사를 대신 해주고, 가족과 함께 보낼 시간을 만들어 주는 것까지, 로봇은 사람들의 삶을 더 나은 방향으로 변화시킬 수 있는 잠재력이 있습니다.

근로자를 위한 안전한 근무 환경 고취

로봇은 물류 프로세스를 최적화하고, 제품 결함을 모니터링하거나 공장 내 잠재적인 유해 요소를 파악할 수 있습니다. 로봇을 이용해 시설 내에서 누출이 발생할 수 있는 구역을 모니터링 및 스캔하여 안전성을 높일 수도 있고, 사람이 직접 진입하기에 위험한 구역을 점검할 수 있습니다. 로봇과 사람의 긴밀한 협업이 이루어지는 공장도 있습니다. 이는 가정에서도 로봇을 도입할 수 있는 시기가 가까워지고 있다는 것을 의미합니다.

안전 관련 기능 측면에서 사용되는 로봇은 여러 가지 종류가 있습니다. 로봇 암은 정밀도가 높고 아주 무거운 물건도 들어 올릴 수 있습니다. 협동 로봇(cobot)도 로봇 암과 비슷하지만 들 수 있는 무게는 약 23kg (50파운드)까지입니다. 모바일 로봇은 자재를 한 구역에서 다른 구역으로 옮기도록 설계된 로봇입니다. 휴머노이드 로봇은 다양한 기능들이 하나로 합쳐 있는 로봇입니다. 기능이 결합되어 있기 때문에 이동성이 우수하고, 여러 가지 복잡한 작업을 완수하는 데 필요한 정밀함도 가지고 있습니다.

당사는 로봇공학이 지속적으로 영향력을 발휘할 부문이라는 점을 인지하고, 자사 반도체를 통해 이를 실현하기 위해 노력하고 있습니다. 설계자 및 OEM 업체와 긴밀하게 협력하여 이들이 기능 안전성 규정 준수와 관련해 직면한 문제를 해결하고 물류와 자동화에 적합한 솔루션을 개발하도록 돕습니다. 당사는 시스템 차원에서 설계상의 문제를 검토하고, 다중 칩이나 단일 칩 옵션을 제공할 수 있습니다.

또한 자체 제조 시설에서 자사 부품을 사용한 로봇을 활용한 경험도 있습니다. 다양한 종류의 로봇을 배치하여, 로봇과 직원이 함께 협력하며 업무를 수행하고 업무 효율성을 높였습니다. 직접 경험한 바를 토대로 미래에 대비하는 동시에 제품 품질 또한 향상시킬 수 있었습니다.

당사 장치를 이용하면 중복성 및 기능 안전성 규정 준수에 유익하고, 패키징 옵션의 크기가 작아 협동 로봇이나 휴머노이드와 같은 로봇의 연결 부위에 사용되는 보드 공간을 최적화하는 데 도움이 됩니다. 질화 갈륨(GaN) 장치를 사용해 게이트 드라이버를 통합하여 로봇의 크기와 효율성을 최적화하여, 제조업체에서 로봇에 필요한 공간을 줄이고 소비 전력을 최적화하며 성능을 극대화할 수 있습니다. 이 모든 요소가 작동 시간과 부하 전달 기능을 향상하는 데 도움이 됩니다.

더 나은 세상을 위한 로봇 기술 혁신

로봇공학 분야와 관련하여 우리의 목표는 간단한 것부터 복잡한 것까지 다양한 기능을 수행할 수 있는 비용 효율적인 고성능 장치를 제작하는 것입니다. 이를 통해 기업체에서 새롭고 훌륭한 완제품을 생산하도록 힘을 실어주고자 합니다. 다른 기업들과의 협력을 통해 현재와 미래의 로봇에서 발생할 수 있는 문제들을 해결할 센서와 모터 제어 방식 솔루션을 개발하고 있습니다.

칩 수준에서 기술 혁신과 발전을 이루어 로봇 제조업체들이 사회에 좋은 영향을 미칠 수 있도록 로봇 기능의 혁신과 발전을 가능하게 합니다. 로봇이 인간은 아니지만, 사회에서 가지는 장점은 분명합니다. SF 영화가 묘사하는 미래와 달리 로봇공학은 인간의 일을 대체하거나 세상을 장악하는 것이 아닌, 필수 서비스를 제공하거나 안전한 근무 환경을 조성하는 등 사람들이 어떠한 환경에서든 생존하고 삶을 즐기기 위해 필요한 것이 무엇인지 이해하고, 인지하는 데에 초점을 맞추고 있습니다.

이 블로그 게시물은 당사 로봇공학 사업부 시스템 엔지니어링 및 마케팅 매니저인 Errol Leon이 작성했습니다.

관련 회사 블로그 게시물

소리를 넘어: 반도체 혁신으로 변화하는 오디오 경험
20 Feb 2026 | 기술 및 혁신

소리를 넘어: 반도체 혁신으로 변화하는 오디오 경험

오디오는 우리의 삶을 더 풍요롭고 개인적이고 안전하게 만듭니다. 여기에 반도체가 더해지면 어떤 가능성들이 펼쳐질까요?

정밀성을 테스트하다
16 Feb 2026 | 기술 및 혁신

정밀성을 테스트하다

반도체 기술 발전이 테스트 장비의 혁신에 미치는 영향

세상을 경험하는 방식을 바꾸는 반도체 기술 혁신 3가지
31 Dec 2025 | 기술 및 혁신

세상을 경험하는 방식을 바꾸는 반도체 기술 혁신 3가지

더 안전한 시스템, 더 작아지는 기기 그리고 AI 도입의 가속화는 미래의 기술을 위한 밑거름이 됩니다

모두 보기

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.