新型PSpice® for TI工具可帮助工程师缩短产品上市时间

TI利用Cadence的新型仿真和分析工具轻松选择、评估和验证新设计的组件

15 9월 2020 | Products and technologies, 2020

TI利用Cadence的新型仿真和分析工具轻松选择、评估和验证新设计的组件

2020年9月15日 -- 德州仪器(TI)近日发布了Cadence 设计系统公司的PSpice®仿真器的新型定制版本。此版本使工程师可自由对TI电源和信号链产品进行复杂的模拟电路仿真。PSpice for TI提供了全功能电路仿真,包括不断增长的5700多种TI模拟集成电路(IC)模型库,使工程师比以往任何时候都能更容易地评估用于新设计的组件。如需了解更多信息,敬请参阅www.ti.com.cn/pspice-for-ti-pr-cn 。

许多硬件工程师面临的需要在紧凑的项目时间内进行精确设计的需求日渐增长。如无法可靠地测试设计,可能会导致生产时间表严重滞后并带来高昂的代价,因此仿真软件成为每个工程师设计过程中的关键工具。

Omdia的功率、汽车和工业半导体业务负责人Kevin Anderson表示:"选择合适的仿真软件可以帮助工程师加速开发,顺利完成设计,甚至突破原有设计瓶颈。因此,直观且包含系统级仿真功能的工具可缩短开发周期,并加快产品上市时间。" 

借助Cadence的高级仿真技术,PSpice for TI使设计人员能够在原型机之前全面验证系统级设计,从而降低电路错误的风险,这超越了市场上许多其他仿真器的分析能力。此外,TI还为工程师开放了业界最大的可自动同步到该工具中的集成电路模型库之一的访问权限。

通过整个系统的全功能仿真轻松验证设计

借助PSpice for TI,工程师可使用内置的TI电源和信号链模型库以及PSpice模拟行为模型、增强的基元,以及通过可配置电源场效应晶体管和功率二极管为电源设计人员实现的新功能,来不受尺寸限制地构建完整的原理图。PSpice for TI的高级功能还包括自动测量和后处理,以及OrCAD Capture 框架和最坏情形分析,这使工程师只需单击几下鼠标,即可在各类工作条件和器件公差范围内全面验证其设计。在PSpice for TI中完成对模拟设计的验证后,用户可在PSpice Designer商业版本中打开设计,然后将设计转移到如OrCAD/Allegro PCB Designer等其他Cadence印刷电路板(PCB)工具,无需重新创建他们的示意图。您可以在技术文章"如何使用PSpice® for TI仿真复杂的模拟电源和信号链电路中了解有关这些关键功能的更多信息。"

使用集成的设计资源可更快进行原型制作

通过模型库同步更新,可缩短产品评估花费的时间,无需单独手动导入最新的TI模型。该工具中,用户还可快速访问TI数据表、产品信息、参考设计测试电路以及TI E2E™ 中文支持论坛中的相关搜索查询 -- 通过此联系,工程师可获得所需的文档和专业知识,以轻松选择、仿真和购买满足其设计需求的TI产品。

Cadence定制IC和PCB部门高级副总裁兼总经理Tom Beckley表示:"Cadence PSpice是包括医疗保健、航空航天以及汽车等广泛市场中电源、物联网器件及其他电子产品值得信赖的验证模拟器。我们对PSpice的持续投资以及与TI的合作符合我们的智能系统设计战略,使TI的客户能够更快地仿真其系统级设计,从而缩短了开发时间,加快了上市时间。"

供应及定价

现在可以免费下载PSpice for TI。客户可以使用其myTI帐户注册该工具。注册并下载后,用户可以立即访问其包含的5700种产品的内置模型库。

关于德州仪器

德州仪器(TI)(纳斯达克股票代码:TXN)是一家全球化的半导体公司,致力于设计、制造、测试和销售模拟和嵌入式处理芯片,用于工业、汽车、个人电子产品、通信设备和企业系统等市场。我们致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用,创造一个更美好的世界。如今,每一代创新都建立在上一代创新的基础之上,使我们的技术变得更小巧、更快速、更可靠、更实惠,从而实现半导体在电子产品领域的广泛应用,这就是工程的进步。这正是我们数十年来乃至现在一直在做的事。 欲了解更多信息,请访问公司网站www.ti.com.cn。

商标

TI E2E是德州仪器的商标。所有其它商标和注册商标均归其各自所有者专属。

관련 보도자료

TI, 광범위한 임베디드 포트폴리오 전반에 걸쳐 Zephyr 실시간 운영체제 지원 확대
02 Oct 2026 | 제품 및 기술
TI, 광범위한 임베디드 포트폴리오 전반에 걸쳐 Zephyr 실시간 운영체제 지원 확대

-  TI의 MCU·MPU·무선 연결 솔루션 전반에 양산 적용 가능한 통합 플랫폼 제공
-  플랫폼 전환 부담 낮추고 전 세계 Zephyr 개발자의 제품 출시 기간 단축

TI, 하이브리드 및 전기차 트랙션 인버터의 정확도를 높이는새로운 다축 전류 센싱 방식 공개
27 Aug 2026 | 제품 및 기술
TI, 하이브리드 및 전기차 트랙션 인버터의 정확도를 높이는새로운 다축 전류 센싱 방식 공개

-  혁신적인 다축 센싱 아키텍처로 기존 단일 축 코어리스 방식 대비 최대 20배 높은 정확도 구현
-  더 작고 효율적인 트랙션 인버터 설계 지원

TI, 업계 최초 상용 CAN XL 트랜시버 출시차세대 산업용 시스템 혁신 가속
18 Aug 2026 | 제품 및 기술
TI, 업계 최초 상용 CAN XL 트랜시버 출시차세대 산업용 시스템 혁신 가속

-  최대 20Mbps·2,048바이트 페이로드 지원하며 CAN 네트워크의 대역폭 한계 확장
-  CAN FD·CAN SIC 역호환 및 이더넷 터널링으로 차세대 산업용 시스템 전환 가속

모두 보기
Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.