TI使用支持Matter的无线MCU软件对分散的IoT生态系统统一管理

工程师可以在 Wi-Fi® 和 Thread 网络上安全可靠地连接各种品牌的智能家居生态系统中的设备

8 11월 2022 | Products and technologies, 2022

工程师可以在 Wi-Fi® 和 Thread 网络上安全可靠地连接各种品牌的智能家居生态系统中的设备

上海2022年11月8日 /美通社/ -- 在现实生活中实现更智能的连接,德州仪器 (TI)(NASDAQ 代码:TXN)今日面向 Wi-Fi 和 Thread SimpleLink™ 无线微控制器 (MCU) 推出了支持 Matter 的全新软件开发套件,将简化 Matter 协议在物联网 (IoT) 应用中的采用。TI 通过与连接标准联盟密切合作以及在 2.4GHz 连接领域的创新,构建了这款软件。 

工程师可以使用这款全新软件以及 CC3235SF 和 CC2652R7 等无线 MCU,创建具有超低功耗、由电池供电的安全智能家居和工业自动化 IoT 应用,使这些应用能够与各种专有生态系统中的设备无缝连接。请访问 www.ti.com/matter,详细了解如何利用面向家居和楼宇自动化应用的互联基础,让连接更简单、更安全并更具扩展性。

"在几周内,我们很快就会看到联盟成员利用 Matter 新功能为生态系统带来的创新,即,为基于 Wi-Fi 和 Thread 的 MCU 和 IoT 应用提供的简化方法,"连接标准联盟技术主管 Chris LaPre 表示,"TI 适用于 IoT 应用的全新无线 MCU 将帮助设计人员安全无缝连接各种可互操作的 Matter 设备。"

TI 将于 11 月 15 日至 18 日在德国慕尼黑举行的电子展 C4 展厅 157 号展位展示 Matter 协议如何在家庭中实现更智能的电动汽车充电管理。请访问 ti.com/electronica,了解更多信息。

"作为先进泵解决方案和水技术的全球引领者,我们很高兴成为联盟的一员,推动 Matter 在暖通空调业务中的发展。在 Grundfos,我们坚信合作将是实现我们创新和可持续发展目标的关键,"Grundfos Holding A/S 的 SVP 兼技术与创新小组负责人 Anders Johanson 表示,"我们与 TI 合作,将支持 Matter 的低功耗无线电解决方案推向市场,这将在改善终端用户体验和降低暖通空调系统能耗方面发挥重要作用,从而帮助减少碳排放。"

什么是 Matter 协议?

Matter 是由连接标准联盟(前身为 Zigbee 联盟)开发的免版税连接协议。Matter 在 Thread 和 Wi-Fi 网络层上运行,并使用低功耗 Bluetooth® 进行调试,允许来自不同生态系统的设备进行通信(即使它们由不同品牌制造)。通过提供基于成熟技术的统一应用层,各制造商可以利用此开源协议提高 IoT 应用的开发速度。 

作为该联盟的董事会成员以及 Matter 标准开发的参与者之一,TI 可以帮助工程师构建范围更广、互联能力更强的 IoT 生态系统,从而克服当前由于分散的生态系统而造成的兼容性挑战。除了与该联盟合作外,TI 还是 Thread Group 的贡献者,以及 Wi-Fi 联盟的主要贡献者。 

使用支持 Matter 的 SimpleLink 无线 MCU 提高系统效率和安全性

与竞品器件相比,全新的 TI SimpleLink 无线 MCU 可以帮助设计人员在 Thread 应用中将待机功耗降低高达 70%,在使用五秒轮询的情况下可将电池寿命延长多达四年。对于远距离连接应用,这些无线 MCU 中的高效集成功率放大器可通过 101mA、+20dBm 功耗(业内超低)实现可靠连接,进一步降低在更高输出功率下的电池功耗。

支持 Matter 的 Wi-Fi 应用的设计人员利用 TI 的双频带多层安全方法,无需额外的外部元件即可保护设备数据并抵御网络威胁。

将 Matter 与软件及硬件资源轻松集成

为了简化支持 Matter 的应用设计,请通过 TI E2E™ 无线连接设计支持论坛与应用工程师交流,或观看视频"TI Matter 技术演示:连接对象的统一标准",了解 TI 无线 MCU 如何简化 Matter 连接。TI E2E™ 设计支持论坛上还提供了常见问题解答指南,帮助用户开始使用 CC2652R7 (Thread) 和 CC3235SF (Wi-Fi)。

封装、供货情况和价格

工程师可立即购买 Thread LP-CC2652R7 的 LaunchPad™ 开发套件(39.99 美元)和 Wi-Fi LP-CC3235SF 的 LaunchPad™ 开发套件(54.99 美元),以便开始原型设计。

CC2652R7 和 CC3235SF 现可通过 TI 和授权分销商订购,CC2652R7 起价为每片 3.01 美元(1,000 片起订),CC3235SF 起价为每片 4.53 美元(1,000 片起订)。

经测试可满足设计需求的灵活连接解决方案

无论设计人员选择有线或无线、高带宽或信号传输速率、短距离或远距离,或者任何其他有助于推动连接应用创新的选项,TI 品类齐全的连接产品均能提供符合其应用需求的功能集。

关于德州仪器 (TI)

德州仪器 (TI) 公司(NASDAQ 代码:TXN)是一家全球性的半导体公司,致力于设计、制造、测试和销售模拟和嵌入式处理芯片,面向工业、汽车、个人电子产品、通信设备和企业系统等市场。我们热衷于通过半导体技术降低电子产品成本,让世界变得更美好。如今,每一代创新都建立在上一代创新的基础之上,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠,从而实现半导体在电子产品领域的广泛应用。这就是工程的进步。这正是我们数十年来乃至现在一直在做的事。如需了解更多信息,请访问 TI.com

商标

所有注册商标和其他商标归各自所有者所有。

SOURCE 德州仪器

관련 보도자료

TI, 엔비디아와 함께 차세대 피지컬 AI 가속화
06 Mar 2026 | 제품 및 기술

TI, 엔비디아와 함께 차세대 피지컬 AI 가속화

– TI의 실시간 제어, 센싱 및 전력 포트폴리오가 엔비디아 기술과 결합되어 더 안전한 휴머노이드 로봇 개발 촉진

TI, 확장된 자동차 반도체 포트폴리오로 자율주행 전환 가속
06 Jan 2026 | 제품 및 기술

TI, 확장된 자동차 반도체 포트폴리오로 자율주행 전환 가속

- TI의 최신 고성능 컴퓨팅 SoC 제품군은 독자적인 NPU와 칩렛 지원 설계로 최대 1200 TOPS의 안전하고 효율적인 엣지 AI 성능을 제공
- 자동차 제조사들은 TI의 8x8 4D 이미징 레이더 트랜시버를 통해 레이더 설계를 단순화하고 첨단 용례에 대응 가능
- TI의 10BASE-T1S 이더넷 PHY를 사용하여 배선 복잡성과 비용을 줄이면서 이더넷을 차량 엣지 노드까지 확장 가능
- 새로운 반도체들은 더 빠른 AI 의사결정, 포괄적인 인식 및 통합 네트워크를 실현하며 자동차 제조사들이 전체 차량 라인업에 더 높은 수준의 자율성을 구현할 수 있도록 지원

TI, 새로운 전력 관리 솔루션으로 확장 가능한 AI 인프라 구현
14 Oct 2025 | 제품 및 기술

TI, 새로운 전력 관리 솔루션으로 확장 가능한 AI 인프라 구현

- 엔비디아 및 주요 기업들과 협력해 첨단 데이터센터 아키텍처 구축 지원

모두 보기

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.