텍사스 인스트루먼트, 오는 4월 1일부터 차기 사장 겸 CEO로 하비브 일란 선임

리치 템플턴 사장 겸 CEO, 이사회 회장직 연임

29 1월 2023 | Corporate, 2023

TI 코리아 (대표이사 박중서, ti.com/kr), 2023년 1월 30일 — 오늘 텍사스 인스트루먼트(TI) 이사회는 차기 사장 겸 CEO로 하비브 일란(Haviv Ilan)을 선임했다고 발표했다. 일란 차기 사장 겸 CEO는 TI에서 24년 동안 근무한 베테랑으로, 현 TI 사장 겸 CEO인 리치 템플턴(Rich Templeton)의 뒤를 이어 오는 4월 1일부터 직무를 수행할 예정이다. 이번 승계는 일란의 2014년 수석 부사장, 2020년 수석 부사장 겸 최고 운영 책임자 (COO) 승진 및 2021년 이사회 선임 등 오랜 기간에 걸쳐 준비하고 계획되었다. 리치 템플턴 사장 겸 CEO는 향후 2개월에 걸쳐 현재 직책에서 물러나는 한편, 함께 역임하고 있는 이사회 회장직을 계속해서 수행할 예정이다.

템플턴 현 TI 사장 겸 CEO는 "일란은 TI의 고객, 직원 뿐 아니라 주주들 사이에서도 널리 존경받는 고무적인 리더"라며, "그는 검증된 실적, 혁신에 대한 집중, 승리에 대한 열정 등 탁월한 리더로서의 자질을 보여줬다. TI 이사회와 나는 일란이 장기적으로 TI의 경쟁력을 더욱 강화할 수 있는 차기 CEO의 적임자라고 확신한다"고 전했다.

일란 차기 TI 사장 겸 CEO는 "뜻깊은 시기에 회사와 업계를 위해 TI를 이끌게 되어 영광으로 생각한다"며, “TI는 광범위한 제품 포트폴리오와 탄탄한 제조 역량 및 기술, 시장 유통 범위, 장기적으로 다져온 입지를 기반으로 독보적인 기업으로 자리 잡았다. TI의 목표와 가치는 계속해서 더욱 강한 TI로 나아가는 밑바탕이 될 것이며, TI의 성취는 직원 뿐 아니라 고객, 지역사회 및 주주 등 모두를 이롭게 할 것”이라고 말했다.

팸 팻츨리(Pam Patsley) 이사회 수석 이사 겸 보상 위원회 의장은 "이사회는 CEO 직 승계 과정을 중요한 책무 중 하나로 생각하며, 오늘 발표는 오랜 기간에 걸쳐 체계적으로 준비한 선임 절차를 대변한다. 일란은 이사회에서 인정받은 것은 물론, 비즈니스, 기술 및 시장 등 다방면에 걸쳐 해박한 지식을 갖춘 검증된 리더이며 윤리와 핵심 가치 면에서도 견고한 기반을 갖추고 있다"고 말했다.

또한, "TI는 사업적 전략, 운영 및 재무 규율을 바탕으로 업계의 다른 기업들과 차별화된 경쟁력을 갖출 수 있었다. 템플턴이 18년 동안 CEO로 재임하는 동안 TI는 그의 비전과 리더십에 힘입어 많은 성장을 이룰 수 있었다. 템플턴은 TI의 방향성을 아날로그 및 임베디드 처리로 재편하고, 자산 배분과 관련하여 체계적인 규율을 확립하여 주당 잉여 현금 흐름을 6배 이상 증가시킴으로써 TI를 발전시켰다. 템플턴 CEO는 TI와 업계 전반에 걸쳐 놀라운 유산을 남겼으며, 이사회 회장직을 계속해서 수행하게 될 그의 리더십과 통찰력을 통해 TI가 지속적으로 발전해 나가길 바란다"고 전했다.

추가자료

리치 템플턴 현 TI 사장 겸 CEO 와 하비브 일란 차기 TI 사장 겸 CEO의 인적 사항은 다음 링크에서 참조할 수 있다.

관련 보도자료

텍사스 인스트루먼트는 GHG 배출량 감소를 위한 과학 기반 목표를 설정하는 데 최선을 다하고 있습니다
08 Nov 2024 | 기업
텍사스 인스트루먼트는 GHG 배출량 감소를 위한 과학 기반 목표를 설정하는 데 최선을 다하고 있습니다

TI는 SBTi와 함께 협력하여 향후 목표를 개발하고 평가하면서 2025년까지 지속되는 현재 다년 GHG 목표에 집중하고 있습니다.

텍사스 인스트루먼트, 2027년까지 미국, 2030년까지 전 세계 100% 재생 가능한 전기 사용 약속
07 Mar 2024 | 기업
텍사스 인스트루먼트, 2027년까지 미국, 2030년까지 전 세계 100% 재생 가능한 전기 사용 약속

사스 인스트루먼트는 2030년까지  세계 사업장에서 재생 가능한 전기를 100% 사용하겠다는 새로운 환경 지속 가능성 목표를 발표했다.

TI, 저전력 GaN 포트폴리오 확장으로 AC/DC 전원 어댑터 크기 50% 축소
01 Dec 2023 | 제품 및 기술
TI, 저전력 GaN 포트폴리오 확장으로 AC/DC 전원 어댑터 크기 50% 축소

엔지니어는 AC/DC 솔루션의 크기를 절반으로 줄이며 95% 이상의 시스템 효율을 달성하여 열 설계 간소화 가능새로운 GaN 디바이스는 AC/DC 전력 변환에서 가장 일반적인 토폴로지와 호환 가능

모두 보기
Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.