TI, GaN(질화갈륨) 전력 반도체의 자체 제조 역량 4배로 강화

텍사스 인스트루먼트(TI)가 일본 아이주 제조 시설에서 GaN(질화 갈륨) 기반 전력 반도체 제조를 시작했다.

25 10월 2024 | 제조

주요 하이라이트:

• 최첨단 GaN 제조 기술을 사용하는 일본 아이주 팩토리, GaN 기반 전력 반도체 전체 포트폴리오를 제조하는 TI의 두 번째 제조 시설로 가동 시작

• 미국과 일본의 제조 시설을 통해 GaN 자체 제조 능력 4배로 확대

• TI, 업계에서 가장 에너지 효율적이고 안정적이며 전력 밀도가 높은 제품을 제조하며 가장 광범위한 통합 GaN 기반 전력 반도체 포트폴리오 제시

TI 코리아 (대표이사 박중서, ti.com/kr), 2024년 10월 25일 –텍사스 인스트루먼트(TI)가 일본 아이주 제조 시설에서 GaN(질화 갈륨) 기반 전력 반도체 제조를 시작했다. 미국 텍사스주 댈러스에 위치한 기존 GaN 제조 시설에 이어 아이주 공장이 가동되면서, TI에서 자체적으로 제조하는 GaN 기반 전력 반도체의 제조량이 4 배로 증가하게 된다. 

TI의 기술 및 제조 담당 수석 부사장인 모하마드 유누스(Mohammad Yunus)는 “TI가 10년 이상 쌓아온 GaN 칩 설계 및 제조 분야의 전문성을 바탕으로 현재 가장 확장 가능하고 비용 경쟁력 있는 200mm GaN 기술을 성공적으로 검증하고 이를 통해 아이주에서 대량 생산을 시작하게 되었다.”라고 말했다. 또한, 그는 “이번 성과를 통해, TI는 2030년까지 내부 제조 비율을 95% 이상으로 확대하면서 더 많은 GaN 칩을 내부에서 제조할 수 있게 되었으며, TI의 여러 공장에서 에너지 효율적인 고전력 반도체로 구성된 전체 GaN 포트폴리오를 안정적으로 공급할 수 있을 것이다” 라고 밝혔다.

질화 갈륨(GaN) 기술의 강점

GaN은 실리콘을 대체하는 반도체 소재로 에너지 효율성, 스위칭 속도, 전력 솔루션 크기와 무게, 전체 시스템 비용, 고온 및 고전압 조건에서의 성능 측면에서 장점을 제공한다. GaN 칩은 더 높은 전력 밀도나 더 작은 공간에서 전력을 제공해야 하는 노트북 및 휴대폰용 전원 어댑터 또는 냉난방 시스템 및 가전제품을 위한 더 작고 에너지 효율적인 모터와 같은 애플리케이션을 지원한다.

TI는 오늘날 가장 에너지 효율적이고 안정적이며 전력 밀도가 높은 전자 제품을 구현하기 위해 저전압에서 고전압에 이르는 가장 광범위한 통합 GaN 기반 전력 반도체 포트폴리오를 제공한다. 

TI의 고전압 전력 부문 부사장인 캐넌 사운다라판디안(Kannan Soundarapandian)은 “TI의 GaN 기술은 시장의 주요 요청 사항인 더 작은 공간에서, 더 많은 전력을, 더 효율적으로 제공할 수 있도록 지원한다”라고 말했다. 이어 “서버 전력, 태양광 발전, AC/DC 어댑터 등의 시스템 설계자들이 전력 소비를 줄이고 에너지 효율을 향상시켜야 하는 과제에 직면하면서 TI의 고성능 GaN 기반 칩의 안정적인 공급에 대한 요구가 점점 더 커지고 있다. TI의 통합 GaN 전력계 제품 포트폴리오로 고객은 더 높은 전력 밀도, 향상된 사용 편의성, 낮은 시스템 비용을 구현할 수 있다"라고 말했다.

특히, TI GaN 반도체는 TI의 독자적인 GaN-온-실리콘 (GaN-on-silicon) 공정, 8천만 시간 이상의 신뢰성 테스트, 통합 보호 기능을 바탕으로 고전압 시스템에서 안전하게 유지되도록 설계되었다.

가장 최신의 GaN 제조 기술

TI는 가장 최신의 첨단 GaN 칩 제조 장비를 사용하여 제품 성능과 제조 공정 효율성을 높이고 비용 면에서도 이점을 제공한다. 

또한, TI의 확장된 GaN 제조에 사용되는 보다 발전되고 효율적인 툴은 더 작은 칩에 더 많은 전력을 담을 수 있다. 이와 같은 설계 혁신은 생산 과정에서 물과 에너지, 원자재의 사용량을 줄여 주어   GaN 칩을 사용하는 최종 제품도 이와 같은 환경적 이점에 기여할 수 있다.

미래의 발전을 위한 확장성 

더불어, TI는 더욱 강화된 GaN 제조 역량의 이점을 통해 900V를 시작으로 시간이 지남에 따라 더 높은 전압으로 GaN 칩을 확장할 수 있어 로봇 공학, 재생 에너지 및 서버 전원 공급 장치와 같은 애플리케이션의 전력 효율 및 크기 혁신을 더욱 촉진할 수 있다. 

뿐만 아니라, TI는 올해 초 300mm 웨이퍼에서 GaN 제조 공정 개발을 위한 파일럿을 성공적으로 완료하는 등 투자를 확대하고 있다. 더 나아가 TI는 확장된 GaN 제조 공정을 300mm 기술로 완전히 이전할 수 있어 고객의 요구에 따라 쉽게 확장하고 향후 300mm로 전환할 수 있는 입지를 확보했다.

책임감 있고 지속 가능한 제조를 위한 노력

GaN 기술의 공급 확대와 혁신은 책임감 있고 지속 가능한 제조를 향한 TI의 노력을 보여주는 최신 사례다. TI는 2027년까지 미국 내 사업장에서 100% 재생 전기를 사용하고, 2030년까지는 전 세계적으로 이를 달성한다는 목표를 가지고 있다.

참고자료

텍사스 인스트루먼트 (TI, Texas Instruments)

세계적인 반도체 업체 텍사스 인스트루먼트(나스닥: TXN)는 산업용, 차량용, 개인용 전자기기, 통신 장비 및 엔터프라이즈 부문의 아날로그 IC 및 임베디드 프로세서를 설계∙제조∙시험∙판매하고 있다. 수십년 동안 TI는 반도체를 통해 더 합리적인 가격의 전자 제품을 만들어서 더 나은 세상을 만들고자 하는 기술적 진보 정신에 준해 모든 전자기기에 반도체가 적용될 수 있도록 보다 높은 신뢰성과 효율성을 제공하는 기술 혁신을 거듭해왔다. TI에 대한 보다 자세한 내용은 공식 홈페이지 TI.com에서 확인할 수 있다.

관련 보도자료

텍사스 인스트루먼트, 말레이시아 말라카에 두 번째 조립 및 테스트 공장 개소
07 Nov 2025 | 제조

텍사스 인스트루먼트, 말레이시아 말라카에 두 번째 조립 및 테스트 공장 개소

- 기존 공장과 연결되는 새로운 공장에서 연간 수십억 개의 칩 조립 및 테스트 수행 예정

TI, 세계에서 가장 작은 MCU 출시와 함께 초소형 애플리케이션에서의 혁신 실현
13 Mar 2025 | 제조

TI, 세계에서 가장 작은 MCU 출시와 함께 초소형 애플리케이션에서의 혁신 실현

- 의료용 웨어러블 및 개인용 전자 기기와 같은 소형 애플리케이션을 위해 최적화된 크기와 성능을 제공하는 ‘세계에서 가장 작은 마이크로컨트롤러(MCU)’ 출시
- 업계에서 가장 작은 기존 MCU에 비해 38% 더 작아… 보드 공간을 최소화하면서도 성능을 유지할 수 있도록 지원
- TI의 MSPM0 MCU 포트폴리오 확장…  임베디드 시스템의 센싱 및 제어 기능 향상과 동시에 비용, 복잡성 및 개발 시간을 줄이는 데 기여

모두 보기

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.