애플리케이션 개요
공장 및 조립 라인의 자동화가 빠르게 발전하면서 제조 공정에 더 많은 인텔리전스가 도입되고 있습니다. 결함은 공정의 여러 단계에서 발생할 수 있으므로, 검사는 품질 보증을 위한 매우 중요한 단계입니다. 머신 비전 카메라는 일반적인 자동 검사 방법으로, 제품이 결함 없이 생산 라인에서 출고되도록 보장하는 데 도움이 됩니다.
엣지 AI 및 신경망 모델은 기존 컴퓨터 비전 접근 방식에서 흔히 요구되는 엄격한 위치 또는 방향 요구 사항 없이도 부품의 작고 미세한 결함까지 인식하고 분류할 수 있습니다. 신경망은 육안 검사에 강건한 데이터 주도 접근 방식을 제공함으로써 진입 장벽을 낮춰줍니다.
C7™ NPU가 탑재된 마이크로프로세서는 비전 작업을 위한 신경망을 가속화하여 모델이 낮은 지연 시간으로 실행되도록 함으로써, 카메라의 프레임 속도(> 60FPS)와 조립 라인의 속도를 따라잡을 수 있도록 합니다. ISP(이미지 신호 프로세서) 기능을 수행하는 VPAC(Vision Preprocessing Accelerator) 같은 추가 온칩 가속기를 사용하면 고품질의 대용량 이미지 전처리를 통해 잡음을 줄이고 AI 기반 분석을 위한 데이터 준비를 할 수 있습니다.
평가 시작하기
데이터 수집
훈련 데이터는 공장 라인에서 사용되는 것과 가장 유사한 카메라에서 수집한 이미지입니다. 조명은 링 라이트와 같은 추가 조명을 포함하여 공장 환경과 일치해야 합니다. 카메라 렌즈 역시 이미지 품질에도 영향을 미칠 수 있으므로, 최종 시스템에서 사용되는 렌즈(또는 여러 옵션이 제공되는 경우 해당 렌즈)와 일치해야 합니다.
데이터셋의 정답값은 결함 부위에 경계 상자를 표시하는 라벨(나사처럼 작고 단순한 부품에 적합)이거나, 결함이 있는 특정 영역의 픽셀을 분리하는 이미지 마스크(PCB처럼 크고 복잡한 객체에 적합)일 수 있습니다. 데이터 라벨링을 시작하기 전에 모델 유형을 먼저 선택해야 합니다. 모델 아키텍처에 따라 필요한 주석 유형이 달라질 수 있기 때문입니다.
데이터 품질 평가
데이터셋에는 실제 결함의 유형과 공장 라인에 있는 객체의 예상 방향이 포함되어야 합니다. 조명의 부분적인 고장을 포함하여 예상되는 조명 변화 유형을 고려하면, 사소한 장비 고장에 대한 모델의 강건성을 높일 수 있습니다.
데이터셋에는 결함이 전혀 없는 샘플과 결함이 있는 샘플이 모두 포함되어야 하며, 모든 샘플에 결함이 있어야 하는 것은 아닙니다. 결함은 이미지 내에서 눈으로 볼 수 있어야 합니다. 사람의 눈으로 결함을 볼 수 없다면, 훈련된 모델도 결함을 보는 법을 학습하지 못합니다.
모델 구축 및 학습
TI에서 지원하는 신경망의 경우, CCStudio™ Edge AI Studio 또는 edgeai-modelmaker를 사용하여 모델을 훈련할 수 있습니다. 보다 숙련된 개발자는 이상 탐지를 위해 오토인코더 모델을 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.
요구 사항에 맞는 모델 찾기
결함에 가장 적합한 모델 유형 선택:
- 객체 탐지 모델(예: YOLOX): 균열, 부품 누락 또는 기타 큰 결함과 같이 뚜렷하게 구분되는 결함을 찾아내는 데 가장 적합합니다.
- 의미론적 분할 모델(예: DeepLabv3): 변색이나 질감 문제와 같은 표면상의 문제를 감지하는 데 적합합니다.
해상도와 속도의 균형 유지:
중요한 미세 결함을 포착할 수 있을 만큼 충분히 높은 해상도를 선택하되, 검사 프로세스의 속도가 느려질 정도로 과도하게 세밀하지는 않은 해상도를 선택합니다. 대부분의 시스템은 처리해야 할 데이터의 양을 줄이기 위해 캡처된 원본 이미지를 축소하여 효율성을 높입니다.
특이 케이스의 경우 이상 탐지 고려:
결함을 예측할 수 없거나 정의하기 어려운 상황에서는 (오토인코더를 사용하는) 이상 탐지 모델이 더 간단한 접근 방식을 제공할 수 있습니다. 이러한"모델은"정상적인 제품의 모양을 학습하여 이와 다른 모든 요소를 잠재적 결함으로 플래그하므로, 결함 사례에 대한 훈련을 진행할 필요가 없습니다. 단, 이러한 유형의 모델은 Edge AI Studio 또는 edgeai-modelmaker에서 지원되지 않으므로, 개발자는 오토인코더 신경망을 직접 구현한 후 ONNX와 같은 지원되는 형식으로 내보내야 합니다.
모델 배포
모델을 배포하려면 대상 하드웨어 가속기에 맞게 모델을 미리 컴파일해야 합니다. Edge AI Studio 및 edgeai-modelmaker와 같은 도구를 사용하면 컴파일이 자동으로 이루어집니다. 그렇지 않은 경우, 모델을 컴파일하려면 Bring Your Own Model 워크플로를 사용하여 TI GitHub의 edgeai-tidl-tools와 같은 소프트웨어 패키지를 통해 별도의 컴파일 단계를 거쳐야 합니다.
모델 아티팩트는 ONNX Runtime, LiteRT(이전 tensorflow-lite) 및 TVM과 같은 런타임을 통해 배포되며 하드웨어 가속을 위한 백엔드 소프트웨어로 TIDL(TI 딥러닝)을 사용합니다.
엔드 투 엔드 비전 애플리케이션에 모델을 배포하려면 AI 모델 자체의 가속은 물론, 이미지 전처리 및 후처리를 위한 여러 단계의 하드웨어 가속으로 파이프라인을 구성하는 edgeai-gst-apps로 시작하십시오.
TI는 edgeai-gst-apps 외에도, YOLOX-Nano 객체 탐지 네트워크와 edgeai-gst-apps를 기반으로 사용하여 소형 객체인 링 단자에서 결함 감지를 위한 데모를 구축했습니다. 이 모델은 Edge AI Studio로 훈련되어 양호한 부품과 여러 유형의 결함을 인식합니다. 추가적인 후처리 및 시각화를 통해 양호한 부품 수와 결함 부품 수에 대한 통계가 표시됩니다.
적합한 장치 선택
장치 선택은 필요한 AI 성능 수준과 카메라 처리량(해상도 및 프레임 속도)에 따라 달라집니다.
아래 표의 벤치마크는 SDK 버전 10.1을 사용하여 생성되었습니다.
시작하는 데 필요한 모든 하드웨어, 소프트웨어 및 리소스
하드웨어
SK-AM62A-LP
AM62A는 AM6xA 제품군에서 가장 저렴한 AI 가속 장치로, 평가에 가장 적합합니다. 일반 USB 카메라 또는 웹캠을 사용하여 라이브 데이터 기반 이미지 캡처 및 모델 평가를 할 수 있습니다.
소프트웨어 및 개발 툴
PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62A
에지 AI 프로세서 SDK는 Linux 기반이며, 하드웨어 가속으로 컴파일된 모델을 실행하는 데 필요한 소프트웨어 구성 요소를 포함합니다. AM62A 대신 다른 에지 AI 가속 프로세서를 사용할 수도 있습니다.
CCStudio™ Edge AI Studio
이 툴은 TI 에지 AI 프로세서에서 모델을 학습, 컴파일 및 배포하기 위한 기능을 제공합니다. 사전 생성된 인기 모델의 벤치마크를 확인할 수 있는 모델 선택 툴도 제공합니다.
명령줄 툴
Linux 및 TIDL을 지원하는 마이크로프로세서 장치용 툴입니다. TI의 에지 AI 솔루션은 다양한 툴과 최적화된 라이브러리를 제공하여 DNN 개발 및 배포의 전체 제품 수명 주기를 간소화합니다.