보안 마인드셋을 바탕으로 혁신 촉진. 제품 보안 요구 사항과 규정이 빠르게 진화함에 따라, TI는 글로벌 전문가 팀을 활용하여 변화를 모니터링하고 개발 워크플로를 조정하며 고객이 보안 요구 사항을 달성할 수 있도록 지원합니다. 전문성을 지속적으로 발전시키기 위해 노력하고 있으며 사이버복원력법(CRA)의 조화 표준을 수립하는 작업 그룹에 적극적으로 참여하고 있습니다. TI의 제품은 UN R155 및 관련 ISO/SAE 21434 표준, 미국 CISA, 유럽 CRA, 중국 GB 및 기타 신규 표준과 같은 관련 규정을 준수하는 안전한 완제품을 제작하는 데 도움이 됩니다.

TI의 보안 구현 도구

보안 평가는 다음 세 가지 근본적인 질문에서 시작해야 합니다:


보호되는 대상은 무엇입니까?

자산


누구 또는 무엇으로부터 보호하고 있습니까?

위협 및 위협 가능성


공격 표면은 무엇입니까?

노출 지점

위험 평가는 대상 애플리케이션을 이해하면서 보호가 필요한 자산과 보호가 실패할 경우의 결과를 식별합니다. 시스템에서 구현할 수 있고 위협을 완화하는 데 적절한 보안 조치는 위험을 실질적으로 줄이는 능력에 따라 식별하고 선택할 수 있습니다. 보안 조치가 식별되면 조치를 지원하는 데 필요한 보안 구현 도구를 결정하십시오.

암호화 가속

위협 질문:
키/데이터/코드 보안을 유지하면서 지연 시간이나 처리 성능을 어떻게 달성할 수 있습니까?

간단한 설명:
전용 하드웨어의 효율성을 활용하여 암호화 목표를 구현할 수 있습니다. 이는 AES(Advanced Encryption Standard) 테이블과 같은 하드웨어 또는 ROM으로 제공될 수 있습니다. 어떤 경우에는 장치가 암호화 가속을 제공하지 않지만 TI는 일반적인 소프트웨어 C 라이브러리를 제공합니다.

디버깅 보안

위협 질문:
누군가가 디버거 프로브를 사용하여 자산을 읽을 수 있습니까?

간단한 설명:
디버깅 포트를 잠글 수 있습니다. 일부 장치는 영구 잠금과 같은 다양한 옵션을 제공하기도 하며 디버깅 포트를 다시 열 수 있도록 장치별 암호/자격 증명을 만들 수도 있습니다.

장치 ID/키

위협 질문:
네트워크에 연결된 장치의 ID를 어떻게 식별하고 인증할 수 있습니까?

간단한 설명:
TI가 장치에 저장하는 ID를 평가하고 사용하도록 선택할 수 있습니다. 예를 들어 이러한 ID는 UID(고유 ID)의 형태일 수 있으며 공개 키를 클라우드 서비스와 쉽게 공유할 수 있는 서명(인증서)과 함께 제공될 수도 있습니다.

외부 메모리 보호

위협 질문:
어떻게 오프칩 플래시 또는 DDR(두 배 데이터 속도) 메모리로 애플리케이션을 확장하십니까?


Simple간단한 설명:
XIP(Execute In Place)를 지원하는 QSPI(쿼드 직렬 주변 장치 인터페이스)/EMIF(외부 메모리 인터페이스)를 사용하면 애플리케이션을 쉽게 확장할 수 있습니다. 즉시 사용 가능한 암호 해독/인증 기능을 통해 기밀성/신뢰성을 보호할 뿐 아니라 자신의 애플리케이션만 CPU에서 실행할 수 있습니다.

초기 보안 프로그래밍(보호 + 위조 방지 오버빌드)

위협 질문:
신뢰할 수 없는 환경(예: 외국 제조 시설)에서 칩을 프로그래밍하려고 합니다. 자신의 애플리케이션/키가 변경, 도난 또는 교체되지 않도록 어떻게 보장할 수 있습니까?

간단한 설명:
TI는 신뢰할 수 없는 시설에서 프로그래밍되거나 애플리케이션이 처음 부팅되는 경우 초기 펌웨어 또는 키의 기밀성, 무결성 및 신뢰성을 강화하기 위해 평가하고 선택 사용할 수 있는 방법을 제공합니다.

네트워킹 보안

위협 질문:
알려진 프로토콜을 사용하여 네트워크에 연결하는 동안 최적의 성능을 얻으려면 어떻게 해야 합니까?

간단한 설명:
IPsec(Internet Protocol security), TLS(Transport Layer Security)에 네트워킹 프로토콜 가속기를 사용하거나 이러한 프로토콜에 전용 하드웨어 및 펌웨어를 사용할 수 있습니다. 펌웨어란 TI가 제조 시 프로그래밍하는 소프트웨어 또는 ROM의 소프트웨어를 나타냅니다.

물리적 보안

위협 질문:
누군가 애플리케이션에 실제로 액세스할 수 있는 경우 패키지를 열거나 전원 공급 장치를 사용하여 자산에 액세스할 수 있습니까?

간단한 설명:
패키지를 제거하고 프로토콜 요청에서 소요되는 응답 시간 또는 전력을 측정하는 것은 장치에 액세스할 수 있는 누구든지 사용할 수 있는 강력한 공격입니다. TI는 이러한 유형의 공격을 차단하는 데 도움이 되는 다양한 하드웨어 및 소프트웨어 기능을 제공합니다.

보안 부팅

위협 질문:
애플리케이션이 외부 플래시에서 실행되지 않습니다. 인가된 소프트웨어만 기기에서 실행되도록 하려면 어떻게 해야 합니까?

간단한 설명:
방법론을 통해 허용된 디지털 서명으로 서명되지 않은 소프트웨어(부트로더, 드라이버, 운영 체제, 애플리케이션)가 로드되지 않도록 방지하여 부팅 프로세스를 보호할 수 있습니다.

안전한 펌웨어 및 소프트웨어 업데이트

위협 질문:
애플리케이션을 원격으로 안전하게 업데이트하려면 어떻게 해야 합니까? 누구도 업데이트를 염탐하거나 가장하거나 재생할 수 없어야 합니다.

간단한 설명:
애플리케이션의 일부 또는 전체에 대해 업데이트된 이미지를 암호화하고 서명하여 펌웨어 업데이트를 염탐하거나, 가장하거나, 재생하려는 위협을 완화할 수 있습니다. TI는 애플리케이션이 실행되는 동안 OTA(Over-the-Air) 업데이트, 핫 스왑 및 외부 플래시 로드와 같은 다양한 제품 종속 기능을 제공합니다.

보안 스토리지

위협 질문:
누군가 장치를 함부로 변경하거나 악용할 소프트웨어 약점을 발견해도 중요한 키와 데이터가 안전합니까?

간단한 설명:
키와 데이터는 나머지 코드와 데이터로부터 격리된 메모리 부분에 저장됩니다. TI는 암호화된 키 BLOB 및 마스터 키가 있는 변조 방지 모듈에서 비휘발성 메모리와 암호화 가속기 사이의 개인 키 버스에 이르는 다양한 보안 기능을 제공합니다.

소프트웨어 지적 재산권(IP) 보호

위협 질문:
소프트웨어 IP(코드)는 보호하고자 하는 중요한 투자를 나타냅니다. 제품 수명 주기의 다양한 부분에서 그 기밀성을 보호할 수 있습니까?

간단한 설명:
방화벽, IP 보호 영역/영역, 애플리케이션 일부 또는 전체의 암호화 및 디버깅 잠금 기능은 TI가 이러한 유형의 걱정을 해소하는 데 도움이 되는 보안 기능 중 일부입니다.

TEE(Trusted Execution Environment)

위협 질문:
애플리케이션을 개발, 감사 및/또는 인증한 후 동일한 CPU(중앙 프로세싱 유닛)에서 실행되는 다른 애플리케이션의 취약성을 악용하여 키, 데이터 및 코드와 같은 자신의 자산을 공격할 수 없도록 하려면 어떻게 해야 합니까?

간단한 설명:
TEE를 사용하면 런타임에 자신의 애플리케이션(키/데이터/코드)을 다른 애플리케이션으로부터 격리하여 소프트웨어의 다른 부분에 존재하는 보안 취약성의 위험을 줄일 수 있습니다. TEE는 물리적으로 분리된 MCU이거나 가상으로 격리된 프로세싱 유닛일 수 있습니다.