CC31XXEMUBOOST 的特性
- FTDI 调试支持
- 为 SimpleLink Studio for CC3100 实现枚举 SPI 和 GPIO
- 枚举用于闪存的 COM 端口
- 支持网络处理器记录器输出(仅限 TX)
- 2 个 USB 端口
- BoosterPack 头
CC31XXEMUBOOST 的说明
此高级仿真 BoosterPack 是 SimpleLink Wi-Fi® CC3100 BoosterPack 的一个附件。
此附件可用于:
- 闪存更新到 CC3100BOOST
- 使用 CC3100 无线电工具进行射频性能评估
- 使用 Simplelink Studio for CC3100 进行 MCU 软件开发 – 可以在 CC3100 软件开发套件 (SDK) 中找到 PC 工具、文档和示例应用程序
可以按照三种配置购买此套件:
- CC3100BOOST + CC31XXEMUBOOST + MSP-EXP430F5529LP:在 CC3100 SDK 中运行所有软件并在 MSP430F5529 MCU 上进行开发
- CC3100BOOST + CC31XXEMUBOOST:用于所有 CC3100 开发
- CC31XXEMUBOOST:独立开发套件,独立于 CC3100 BoosterPack
有了 SimpleLink Wi-Fi CC3100 解决方案,客户现在可以将 Wi-Fi 灵活地添加到任何微控制器 (MCU)。有关 CC3100 的更多信息,请访问 https://www.ti.com/simplelinkwifi。