封装信息
封装 | 引脚 QFM (MOB) | 63 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 750 | LARGE T&R |
CC3220MOD 的特性
- CC3220MODx 无线 MCU 模块系列,包含 SimpleLink™ Wi-Fi 单芯片无线 MCU - CC3220MODS 和 CC3220MODAS 模块包含 CC3220SM2ARGK 无线 MCU;CC3220MODSF 和 CC3220MODASF 模块包含 CC3220SF12ARGK 无线 MCU。完全集成的工业温度级绿色模块,包括所有必需的时钟、SPI 闪存和无源器件
- CC3220MODAx 模块包含一体化天线,可轻松集成到主机系统中
- CC3220MODx 和 CC3220MODAx SimpleLink™ Wi-Fi® 无线 MCU 片上系统 (SoC) 包含支持两种独立执行环境的单芯片:
- 用户应用专用的 Arm Cortex-M4 MCU
- 用以运行所有 Wi-Fi 和互联网逻辑层的网络处理器 MCU
- 获得 FCC、IC、CE、MIC 和 SRRC 认证
- Wi-Fi Alliance 成员可以申请 Wi-Fi CERTIFIED™ 模块的证书转让
- 1.27mm 间距 QFM 封装,实现轻松组装和低成本 PCB 设计
- 应用 MCU 子系统:
- Arm® Cortex®-M4 内核,运行频率 80MHz
- 嵌入式存储器:
- CC3220MODS 和 CC3220MODAx 型号包含 256KB RAM
- CC3220MODSF 和 CC3220MODASF 是基于闪存的 MCU,集成 1MB 闪存和 256KB RAM
- 采用 ROM 的外设驱动器
- McASP 支持两个 I2S 通道
- SD
- SPI
- I2C
- UART
- 8 位 同步图像接口
- 4 个 具有 16 位 PWM 模式的通用计时器 (GPT)
- 1 个看门狗计时器模块
- 4 通道、12 位模数转换器 (ADC)
- 调试接口:JTAG、cJTAG 和 SWD
- Wi-Fi 网络处理器子系统:
- Wi-Fi® Internet-on-a chip™ 专用 Arm® MCU 可将 Wi-Fi 和互联网协议完全从应用 MCU 中转移
- Wi-Fi® 模式:
- 802.11b/g/n 基站
- 802.11b/g/n 接入点支持多达 4 个基站
- Wi-Fi Direct 客户端和组所有者
- WPA2™ 个人版和企业版安全性:WEP、WPA™、WPA2 PSK 和 WPA2 企业版 (802.1x)、WPA3™ 个人版和企业版
- IPv4 和 IPv6 TCP 与 IP 堆栈
- 业界通用 BSD 套接字应用编程接口 (API):
- 16 个同步 TCP 或 UDP 套接字
- 6 个同步 TLS 和 SSL 套接字
- IP 寻址:具有重复地址检测 (DAD) 的 StaticIP、LLA、DHCPv4、DHCPv6
- SimpleLink™ 技术连接管理器,可实现自主快速的 Wi-Fi 连接
- 可通过 SmartConfig™ 技术、AP 模式和 WPS2 选项灵活配置 Wi-Fi
- RESTful API 支持(使用内部 HTTP 服务器)
- 在专用网络处理器上运行的嵌入式网络应用
- 广泛的安全特性:
- 硬件特性:
- 独立执行环境
- 器件身份
- 用于实现高级快速安全性的硬件加密引擎,其中包括:AES、DES、3DES、SHA2、MD5、CRC 和校验和
- 初始安全编程:
- 调试安全性
- JTAG 和调试端口处于锁定状态
- 个人和企业 Wi-Fi 安全性
- 安全套接字 (SSLv3、TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2)
- 硬件特性:
- 网络安全性
- HTTPS 服务器
- 受信任的根证书目录
- TI 信任根公钥
- SW IP 保护:
- 安全密钥存储
- 文件系统安全性
- 软件篡改检测
- 克隆保护
- 安全启动:启动期间验证运行时二进制的完整性和真实性
- 在专用网络处理器上运行的嵌入式网络应用:
- 具有动态用户回调的 HTTP 和 HTTPS 网络服务器
- mDNS、DNS-SD 和 DHCP 服务器
- Ping
- 恢复机制:可恢复到出厂默认设置或恢复到完整出厂映像
- Wi-Fi TX 功率:
- 1 DSSS 时为 17.0dBm
- 54 OFDM 时为 13.5dBm
- Wi-Fi RX 灵敏度:
- 1 DSSS 时为 –9 5.0dBm
- 54 OFDM 时为 –73 .5dBm
- 应用吞吐量:
- UDP:16Mbps
- TCP:13Mbps
- 电源管理子系统:
- 具有宽电源电压范围的 集成式直流/直流转换器
- VBAT:2.3V 至 3.6V
- 高级低功耗模式:
- 关断:1µA
- 休眠:5µA
- 低功耗深度睡眠 (LPDS):135µA(测试对象为具有 256KB RAM 容量的 CC3220MODS 和 CC3220MODSF)
- RX 流量(MCU 处于活动模式):54 OFDM 时为 59mA(测试对象为 CC3220MODS;CC3220MODSF 和 CC3220MODASF 会额外消耗 15mA)
- TX 流量(MCU 处于活动模式):在 54 OFDM、最大功耗时为 223mA(测试对象为 CC3220MODS;CC3220MODSF 和 CC3220MODASF 会额外消耗 15mA)
- 空闲连接(MCU 处于 LPDS 状态):DTIM = 1 时为 710µA(测试对象为具有 256KB RAM 容量的 CC3220MODS 和 CC3220MODSF)
- 具有宽电源电压范围的 集成式直流/直流转换器
- 其他集成元件:
- 40.0MHz 晶体
- 32.768kHz 晶体 (RTC)
- 32 兆位 SPI 串行闪存
- 射频滤波器和无源器件
- 尺寸兼容的 QFM 封装:
- CC3220MODx:1.27mm 间距、 63 引脚、20.5mm × 17.5mm
- CC3220MODAx:1.27mm 间距、 63 引脚、20.5mm × 25.0mm
- 工作温度:
- 环境温度范围:–40°C 至 +85°C
- 模块支持 SimpleLink 开发人员生态系统
CC3220MOD 的说明
使用此完全可编程的无线微控制器 (MCU) 模块开始您的设计,它经过 FCC、IC、CE、MIC 和 SRRC 认证,且具有内置 Wi-Fi 连接。德州仪器 (TI)™ 的 SimpleLink™ CC3220MODx 和 CC3220MODAx 模块系列专为物联网而设计,是集成了两个物理隔离片上 MCU 的无线模块。
- 应用处理器 Arm® Cortex®-M4 MCU 具有用户专用的 256KB RAM(CC3220SF 型号上具有 1MB XIP 闪存)。
- 一个网络处理器 MCU,可运行所有 Wi-Fi® 和互联网逻辑层。此基于 ROM 的子系统包含 802.11b/g/n 无线电、基带和具有强大加密引擎的 MAC,采用 256 位加密,可实现快速安全的互联网连接。
CC3220MODx 和 CC3220MODAx 无线 MCU 系列属于 TI 第二代 Internet-on-a chip™ 系列解决方案。这一代引进了可进一步简化互联网连接的新特性和功能。新功能包括:
- IPv6
- 增强的 Wi-Fi 配置
- 优化的低功耗管理
- 增强的文件系统安全
- Wi-Fi AP 可连接多达 4 个基站
- 可同时打开更多的 BSD 套接字—多达 16 个 BSD 套接字(其中 6 个支持安全型 HTTPS)
- 支持 HTTPS
- 支持 RESTful API
- 非对称密钥加密库
电源管理子系统包括支持宽电源电压范围的集成式直流/直流转换器。此子系统支持低功耗深度睡眠、RTC 休眠(仅消耗 5µA)和关断模式(仅消耗 1µA)等低功耗模式,有助于延长电池寿命。
该模块包含多种外设,如快速并行摄像头接口、I2S、SD、UART、SPI、I2C 和 4 通道 ADC。
SimpleLink CC3220MODx 和 CC3220MODAx 模块系列有 4 个不同的模块型号:CC3220MODS、CC3220MODSF、CC3220MODA 和 CC3220MODASF。
- CC3220MODS 和 CC3220MODAS 模块包含用于处理代码和数据的应用专用型嵌入式 RAM (256KB)。此外,CC3220MODAS 还包含一体式天线。
- CC3220MODSF 和 CC3220MODASF 模块包含用于处理代码和数据的应用专用型串行闪存 (1MB) 和 RAM (256KB)。此外,CC3220MODASF 还包含一体式天线。
这 4 个模块集成有 40MHz 晶体、32.768kHz RTC 时钟、32Mb SPI 串行闪存、射频滤波器和无源器件。这些模块还具有其他安全功能,例如经过加密和身份验证的文件系统、用户 IP 加密和身份验证、安全引导(闪存引导时对应用映像进行身份验证和完整性验证)等。
CC3220MODx 和 CC3220MODAx 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,包含 Wi-Fi、低功耗蓝牙、低于 1GHz 和主机 MCU。它们都共用配有单核软件开发套件 (SDK) 和丰富工具集的通用、易用型开发环境。一次性集成 SimpleLink 平台后,用户可以将产品组合中器件的任何组合添加至您的设计中。SimpleLink 平台的最终目标是确保设计要求变更时,完全重复使用代码。
CC3220MODx 和 CC3220MODAx 模块系列是完整的平台解决方案,其中包括软件、示例应用、工具、用户和编程指南、参考设计以及 E2E™ 在线社区。该模块系列还是 SimpleLink™ MCU 产品系列的一部分,并且支持 SimpleLink™ 开发人员生态系统。如需了解更多相关信息,请访问 www.ti.com.cn/simplelink/cn。