3 項由半導體驅動的創新,正改變我們體驗世界的方式
更安全的系統、更精巧的裝置以及更普及的 AI,將共同塑造明日的科技樣貌
驅動現代智慧型手機的晶片內含超過 150 億個電晶體;而驅動資料中心的半導體則可能內含數千億個電晶體。半導體驅動並推動着數百萬個關鍵與新興產業的突破性發展,例如機器人技術、個人電子產品及人工智慧。隨着半導體持續推動世界運轉,讓我們的生活日漸便捷安全,其重要性只會與日俱增。
晶片的關鍵作用,以及它們所推動的電子技術發展,皆受益於多年以來半導體技術的持續進步。讓我們一起回顧半導體技術如何推動正深刻改變我們體驗世界方式的三大電子領域創新。
第一號創新:能在人類身邊安全運作的系統
「你或許會覺得,人形機器人還是 3 到 5 年以後才會問世的未來技術。但實際上,人形機器人這項技術早就已經實現了。」TI 工廠自動化、馬達驅動與機器人總經理 Giovanni Campanella 在 Computex Taipei 2025 上的一次演講中如此表示。
人形機器人的問世絕非簡單之事。任何一臺機器人——無論是在家中做家務、在工廠完成生產任務,或是在餐廳的廚房中清洗餐具,都必須能夠適應瞬息萬變的動態環境。
為打造能在多元環境(如家庭或商業場所)中在人類身邊運作的適應性機器人,設計師必須充分運用半導體技術。這些技術必須協同運作,才能實現讓一個安全且功能完備的人形機器人執行各項動作。致動器是讓機器人能夠運動的關鍵元件。透過感測功能,機器人能夠感知周遭環境,而中央運算單元則作為其大腦,依據感測數據進行分析並做出決策。運算單元與致動器之間保持着即時的通訊,使人形機器人能夠完成諸如將物品遞給他人等各項任務。
Apptronik 運用這些 TI 技術,開發出了能安全地在人群間移動,並在倉儲與工業環境中執行複雜任務的人形機器人。而既然人形機器人能在工廠中運作,那麼,能在其他場所運作的人形機器人也可說近在我們眼前了。
第二號創新:更小巧、更實惠、更智能的裝置
現在的智慧型手機與筆記型電腦都在變得越來越輕薄。醫療貼片則可在沒有外部設備的情況下持續提供監測數據。各種裝置正朝着一條融入個人生活的方向發展,變得越來越便利與可及。
如果說去年推出的智慧型手機已經堪稱史上最小巧,設計師們如何能繼續朝着「更小巧」、更便利的趨勢精進?
元件設計方面的重大突破正推動着此項進步。其中的一個例子是我們推出的 全球最小 MCU,這項成就體現了封裝技術、整合能力與電源效率的突破性進展,使更多功能得以整合於大幅縮減的空間之內。
TI MSP 微控制器部門副總裁暨總經理 Vinay Agarwal 表示:"「隨着全球最小 MCU 加入我們的產品陣容,我們的 MSPM0 MCU 產品組合將為日常生活帶來更智慧、更聯網的體驗。」
得益於半導體技術的發展,曾經笨重的耳機如今已可輕鬆收進口袋,同時還能提供頂級的音質體驗。智慧型戒指能即時追蹤活動量與心率等健康指標,且不會影響日常活動。隨着諸如全球最小 MCU 之類產品的問世,體積更小、價格更低且能無縫融入現有生活模式的電子產品正日益普及到千家萬戶。
第三號創新:無所不在的 AI
到 2033 年,全球 AI 市場規模預計將達到 4.8 兆美元——較 2023 年的 1,890 億美元估值增長 25 倍。AI 已能讓智慧型手機即時處理影像、協助車輛監控駕駛與周遭環境、使醫療設備能夠提供精準分析,隨着其預期的發展,AI 未來可以應用的領域似乎無窮無盡。
然而,隨着 AI 處理海量數據所需的龐大電力需求湧入——以及近乎必然的更大規模數據處理需求——建立相應的基礎設施已是勢在必行。
正因如此,將能源從電網輸送至晶片至關重要—— TI 透過優化電源鏈內從電網到電腦處理器內的邏輯閘的每個環節,不僅助力了 AI 技術的廣泛應用,更同時提升了效能、可靠性與永續性。
與此同時,AI 所需的運算量日益增長,也推動着系統設計的重新構建。軟體定義架構使產品能在無需新增硬體的情況下適應並部署新的 AI 功能。軟體正日益成為推動車輛、機器人系統以及家電等應用領域中靈活性、差異化與能源效率的重要驅動力。
即使在邊緣領域,我們也在於設計師合作,將 AI 整合至太陽能板等裝置中,以偵測可能引發危險的電弧故障。而這也僅僅是我們支持 AI 發展的方式之一。
TI 能源基礎設施總經理 Henrik Mannesson 表示:「我們將持續開發那些具有實用價值的應用場景。」「"但我們也認識到,需要建立通用工具,讓客戶能利用邊緣 AI 進一步創新。」
持續推動創新
這些重大突破並非我們的終點,而僅僅是 TI 持續創新的無盡征程中的一部分。我們將始終致力於提升安全性、便利性與智慧化程度。當每顆晶片或協作成果突破我們曾認為不可能的界線時,我們便不斷重新定義電子產品中安全、便利的樣貌,同時為明日奠定堅實的基礎。