軟體定義的未來:為何將軟體列為優先至關重要

軟體的靈活性、互通性及標準化如何促成未來創新 

6 2 月 2025 | 技術與創新

您在一天的任何時刻,都會與數百個甚至數千個智慧嵌入式裝置互動。從自訂家電、提升行車安全,到工廠自動化設備的順暢運作,這些嵌入式技術透過提供舒適性、生產力,以及更永續的能源利用。

TI 在嵌入式技術硬體開發方面處於領先地位,數十年來,我們也將軟體創新視為首要任務。「軟體是基礎,因為軟體讓半導體得以發揮功用。」 TI 通用微處理器產品線經理 Artem Aginskiy 表示,「軟體的全面性與靈活性,協助我們的客戶解決問題並創新。」

軟體的適應性讓工程師能夠持續新增和創造新功能,即使是在已完成的硬體產品上。對於企業而言,轉向軟體優先方法變得越來越重要,這表示需要在軟體投資上投入更多價值,以定義和執行產品。這種方法應該要具備可擴展性、更智慧,並且更容易開發和使用。但是,對於設計工程師和半導體公司而言,轉向軟體優先方法實際上代表什麼?

靈活性與軟體崛起成為差異化因素

硬體和軟體對於系統運作都不可或缺,但硬體基本上是靜態的。硬體元件完成部署後,通常就已固定,無法更新或變更。相較之下,軟體的動態特性則可提升應用程式的功能。「單一晶片中正在不斷發生整合。以前您只能執行一項功能,現在則可以執行數百種功能。」Artem 如此表示。軟體已成為產品差異化的管道。本公司提供易於使用的平台和工具,用於開發高品質且可靠的軟體。

例如,在軟體定義汽車 (SDV) 中,軟體驅動汽車的所有功能,從自動駕駛到資訊娛樂系統。經過改良的軟體演算法亦提升電池供電應用(例如電動車充電或個人電子產品)的能源效率。像是機械手臂這類終端設備,可能一開始僅設定執行一項任務,但之後可以透過無線更新調整以處理多個額外的工作流程。

隨著軟體對推動不同產業創新的影響力日益增加,促進其採用極為重要;然而,這並非沒有挑戰。

開放原始碼與標準化

由於軟體來自數百個貢獻者和供應商,互通性是一大挑戰。開放原始碼軟體是本公司應對這項挑戰的主要方法。

使用開放原始碼軟體,任何想要新增或變更程式碼的人都能取得程式碼。隨著越來越多的開發人員驗證程式碼、參與軟體並將其整合到產品中,軟體往往會變得更可靠且具有互通性;因此,即使兩個產品的規格不同也能協同運作,因其軟體來自同一個社群。開放原始碼軟體也更易於維護,因為即使在最初發布數年後,仍能加以修改或更新,進一步提升其靈活性和可擴展性。

開放原始碼的高度可及性增強了透明度,並促進了軟體的大規模採用。這有助於生態系統的成長,能讓更多參與者進入生態系統,並降低了進入門檻。

「統一且共同的協作方法對於標準化而言極為重要。」平台軟體研發工程經理 Yashwant Dutt 表示,「許多無線通訊標準都是透過開放原始碼開發的。」

在連線性方面,裝置需要以更複雜的方式與種類越來越多的其他裝置通訊,這使得人們越來越重視通訊標準。「感測器可能需要與周圍的多個裝置及雲端通訊。」連線事業部經理 Marian Kost 表示,「如果介面設計不符合重要標準,就很難辦到。無論是 Wi-Fi®、Bluetooth®、Matter,還是其他重要通訊協定和標準,本公司不僅遵守這些標準,還積極參與制定這些標準。我們的軟體隨著全新和現有標準的發展而不斷演進。」

透過軟體實現的標準,就像是在智慧住宅中採用 Matter,能讓不同裝置和產品之間互通。例如,即使語音助理是由一家公司銷售,仍能與另一家公司銷售的智慧恆溫器互動或加以控制。

軟體的動態本質確實使互連裝置容易受到安全入侵事件的影響。本公司建置了安全啟動和高效率整合的加密加速器等基礎架構,以實現安全準確的資料儲存,同時仍允許安全通訊。

使用軟體開創未來的創新

嵌入式開發的需求只會持續成長。原因之一是人工智慧在更多應用中的使用日益增加。軟體將需要整合更複雜的功能,同時維持開發的簡易性並確保安全性。Yashwant 表示,「我們正在確保我們的軟體工具和平台已為先進駕駛輔助系統等更新、更強大的應用做好準備。」

隨著邊緣運算在許多此類應用中變得日益重要,軟體也將需要處理邊緣運算的特殊需求。

30 多年來,本公司一直將提供功能齊全的開放原始碼軟體開發平台列為優先要務,讓客戶能快速開始建置創新、功能強大的應用程式。

我們還擁有廣泛的合作夥伴生態系統。透過與合作夥伴密切合作開發應用程式和工具,我們可以為更廣泛的不同類型專業知識做出貢獻並從中受益,以加速和改進技術進步。「我們致力於讓合作夥伴和客戶跟我們一起解決問題。」Artem 表示,「我們將繼續建立這個生態系統,同時扮演積極參與者和貢獻者。」

隨著新功能、新應用和新技術不斷出現,軟體也將持續不斷創新。Artem 表示,「軟體永遠沒有完成的一天,我們也是。」在我們持續協助合作夥伴進行下一代軟體驅動技術的演進之際,我們也同時為未來創新賦能。 

相關公司部落格貼文

超越您對聲音的想像:半導體創新如何改變音訊體驗
20 Feb 2026 | 技術與創新

超越您對聲音的想像:半導體創新如何改變音訊體驗

音訊讓我們的生活更豐富、更具個人特色,甚至更安全。加上半導體技術的助攻後,還能創造哪些無限可能?

測試精度
16 Feb 2026 | 技術與創新

測試精度

半導體的進步如何推動測試設備的突破

3 項由半導體驅動的創新,正改變我們體驗世界的方式
31 Dec 2025 | 技術與創新

3 項由半導體驅動的創新,正改變我們體驗世界的方式

更安全的系統、更精巧的裝置以及更普及的 AI,將共同塑造明日的科技樣貌

檢視全部

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.