為什麼封裝技術是電源設計創新的下一個重點

由於電源系統在固定區域內需要更多的能力,封裝創新有助於實現更高的整合度、安全性和性能

23 3 月 2026 | 技術與創新

與十年前相比,如今的汽車從根本上提供不同的體驗。駕駛受益於更平順的加速、透過先進駕駛輔助系統提升的安全性、無線功能無縫更新,以及電動車更長的電池續航力。

每個進步都因新增電氣元件至電路板而得以實現。但為實現此目標,工程師必須整合更多電源、智慧和功能到緊湊有限的空間中。

這一挑戰遠超汽車行業。在數據中心、工業系統和消費電子設備中,設計師面臨相同的根本性問題:讓電源系統提供更多功能,且體積不會變大。這時則需要含電源模組的智慧封裝技術的幫忙。

為什麼封裝技術在現代電源系統中如此重要

封裝連接半導體晶片至周圍的電源電路、管理熱量、控制電路行為並保護敏感電子設備。它在維護電子性能方面發揮著重要作用,不會帶來不利影響,例如雜訊或電子訊號品質不佳。

隨著功率位準提高、系統包含更多智慧裝置,封裝的作用變得更加關鍵。高電壓必須與低電壓控制電路(監控和調節系統性能的敏感電子設備)安全運作。在緊湊的封閉環境中,熱量必須高效耗散。同時,元件必須在持續的電子和熱應力環境中下可靠運作。

為適應此需求,設計工程師正關注電源模組。在電子設計中,電源模組是隨插即用的建構區塊。它們將多個電子元件整合至單一封裝中。

TI 高電壓產品副總裁兼總經理 Kannan Soundarapandian 表示:「電源模組是未來趨勢。」「它們將電路板上曾經的變壓器和所有元件縮小為一個小封裝。工程師可以打造電源模組,而不是將多個元件放在同一塊電路板上,以加快上市速度。」

為將電源模組加入設計,TI 工程師在關注裝置封裝,其定義了能量流動的方式、散熱的方式以及模組在使用期限內運作的方式。由於電壓提高以支援更高的功率位準和更快的性能,安全分離高電壓電源元件和低電壓控制電路變得至關重要。 

電源模組如何實現更安全的系統

儘管在更高電壓下運作以實現更佳性能和效率,電源系統也必須保護監控和調節系統行為的低電壓控制電路。這種稱為隔離的保護功能在封裝中實作,使能量能夠安全流動,同時防止危險的電氣干擾。

Kannan 表示:「封裝絕對是關鍵。」「在隔離模組中,封裝提供微小元件所需的控制環境,使其以設計的方式運作。鑒於這些系統必須在使用期限內容忍電場的強度,如果環境無法完美調整,系統將會失效。」

現代電源模組必須在彼此相距數毫米的範圍內容納高電場,同時維持熱穩定性和長期可靠性。然而,傳統的隔離方法需要更大的物理空間和分離的隔離元件,這會增加解決方案的尺寸並限制整合。

TI 的 IsoShield™ 整合式封裝技術將隔離和電源轉移整合在一個緊湊的模組結構中。與其依賴笨重、離散的元件,IsoShield 技術實現緊湊、高電壓隔離,能減少尺寸同時增強長期可靠性。

電源模組如何實現更強大的系統

電路板上的磁性元件造成類似的限制,消耗大量空間並限制系統設計的靈活性。

TI 電源模組整合電感器和電容器,實現高效的 DC/DC 轉換。許多模組直接將電感器堆疊在封裝頂部,形成極為小巧的外形。

TI 的專屬 MagPack™ 封裝技術透過製造磁性元件並將其直接嵌入封裝中,將整合技術提升到一個新的層次。

對於電動車、數據中心和個人電子設備而言,這些益處分別轉化為更快的充電速度、更具韌性的資料基礎設施以及更多功能,而這一切都在相同的物理空間中實現。

這些進步僅僅標誌著電源設計發展的開端。

下一代電源模組將帶來什麼

隨著元件整合技術進一步提升,IsoShield 和 MagPack 封裝技術將使電源模組能夠以更高的功率密度、改善的熱性能以及更可靠的高電壓運作方式運行。

Kannan 表示:「電源模組所帶來的最大優勢就是可靠性。」「一個封裝能整合多個元件,而這些元件已就性能和安全性進行統計測試,這適用於系統層面。這就是為什麼我認為這些模組是未來趨勢。」

這一切最終匯聚成一個無縫的體驗,大多數人甚至不會去思考,無論是在他們的車輛中,還是在驅動他們搜尋的數據中心裡。

電源模組正為電源設計帶來前所未有的可能性 —— 而這一切將始於封裝。

相關公司部落格貼文

為什麼封裝技術是電源設計創新的下一個重點
23 Mar 2026 | 技術與創新

為什麼封裝技術是電源設計創新的下一個重點

由於電源系統在固定區域內需要更多的能力,封裝創新有助於實現更高的整合度、安全性和性能

重新定義 EV 體驗的 3 種半導體技術
16 Mar 2026 | 技術與創新

重新定義 EV 體驗的 3 種半導體技術

半導體技術如何將 EV 轉變為實用且日常的選擇

超越您對聲音的想像:半導體創新如何改變音訊體驗
20 Feb 2026 | 技術與創新

超越您對聲音的想像:半導體創新如何改變音訊體驗

音訊讓我們的生活更豐富、更具個人特色,甚至更安全。加上半導體技術的助攻後,還能創造哪些無限可能?

檢視全部

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.