德州仪器推出业界首款0级数字隔离器

可在超过125°C的HEV/EV系统中实现可靠通信和保护

3 3 月 2020 | Products and technologies, 2020

可在超过125°C的HEV/EV系统中实现可靠通信和保护
工程师可以使用TI新型0级产品简化汽车高温设计,帮助提高信号隔离和车载网络性能。

北京2020年3月3日 -- 德州仪器(TI)(纳斯达克:TXN)今日推出了业界首款满足美国汽车电子委员会(AEC)-Q100标准的0级工作环境温度规范的数字隔离器。ISO7741E-Q1具有行业领先的1.5-kVRMS工作电压,可支持高达150°C的0级更高温度限值。新型隔离器使工程师能够更好地保护低压电路免受混合电动汽车(HEV)和电动汽车(EV)系统中高压事件的影响,并无需在冷却系统中进行设计,以将温度降低到125°C(1级合规集成电路(IC)支持的温度)以下。如需获取有关ISO7741E-Q1的更多信息, 请访问http://www.ti.com.cn/product/cn/ISO7741E-Q1

此外,当在系统设计中执行控制器局域网络灵活数据速率(CAN FD)通信时,工程师可以搭配使用ISO7741E-Q1和新型TCAN1044EV-Q1 0级CAN FD收发器来增强车载网络(IVN)信号保护和覆盖范围。有关TCAN1044EV-Q1的更多信息,尽在www.ti.com/TCAN1044EV-Q1-pr。 

高温可工作增加设计灵活性

0级合规IC满足AEC-Q100温度等级(-40°C至150°C)的要求,可帮助工程师简化恶劣环境中的HEV/EV系统设计,如在48-V HEV中,IC周围的空气可被共存的内燃机和电池系统加热到125°C以上。TI的新型0级设备ISO7741E-Q1和TCAN1044 EV-Q1能在150°C的高温下保持可靠性能,因此可被使用在HEV/EV系统的高温区域,而不增加额外的芯片或设计复杂度。

如要了解更多关于AEC-Q100汽车温度等级以及0级对IVN信号隔离的重要性,请阅读技术文章"用0级数字隔离器解决高温隔离设计难题。"

TI最高的隔离等级和高电磁兼容性

ISO7741E-Q1采用TI的电容隔离技术,具有TI最高的1.5 kVRMS工作电压和5 kVRMS隔离电压,使HEV/EV动力传动系统和HVAC系统能够更可靠地运行,这些系统通常需要穿过隔离栅(如起动发电机、冷却风扇和牵引逆变器)进行信号传输。有关电容隔离和TI的全套电源和信号隔离技术的更多信息,请访问www.ti.com.cn/zh-cn/isolation/overview

此设备具有±100 kV/µs的高典型共模瞬变抗扰度,以及±8-kV国际电工委员会(IEC)61000-4-2接触放电保护,能够在恶劣的汽车环境中提供额外的系统级保护。

快速信号吞吐量,可在更长距离内实现可靠的IVN性能

通过在CAN FD总线设计中结合ISO7741E-Q1和TCAN1044EV-Q1,工程师可以满足国际标准化组织(ISO)11898-2:2016高速汽车通信时间标准,能够在不降低数据速率的情况下,在IVN上扩展信号的范围和可靠性。 

封装、供货情况

ISO7741E-Q1 0级数字隔离器现可从TI和授权经销商处购买,它采用了10.3mm x 7.5mm 16引脚小外形集成电路(SOIC)封装。预量产的TCAN1044EV-Q1 0级CAN FD收发器可从TI购买,TCAN1044EV-Q1则采用了4.9mm x 3.91mm 8引脚SOIC封装。 

关于德州仪器

从智能网联汽车到智能家居,从健康监测设备到自动化工厂,德州仪器(TI)(纳斯达克股票代码:TXN)的技术应用于各种类型的电子系统中。我们设计、制造、测试和销售模拟以及嵌入式半导体芯片,业务遍及全球30多个国家。我们全球约30,000名员工,秉持诚信、创新与承诺的核心价值观,致力于以科技创造更美好的未来。欲了解更多信息,请访问公司网站www.ti.com.cn

商标

所有其它商标和注册商标均归其各自所有者专属。

相關新聞稿

TI於CES發佈多款新品,擴展汽車產品組合,加速邁向自動駕駛車輛的轉型
06 Jan 2026 | 產品與技術

TI於CES發佈多款新品,擴展汽車產品組合,加速邁向自動駕駛車輛的轉型

TI全新類比和嵌入式處理技術幫助汽車製造商為各類車型打造更智慧、更安全、連網程度更高的駕駛體驗

TI全新電源管理解決方案實現可擴展的AI基礎設施
14 Oct 2025 | 產品與技術

TI全新電源管理解決方案實現可擴展的AI基礎設施

TI正與NVIDIA等公司合作,推動新一代資料中心架構

檢視全部

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.