新型单对以太网PHY扩展了工厂和楼宇自动化应用的范围

利用TI新型10BASE-T1L PHY,设计人员可传输业界领先的高达1.7 km的10 Mbps信号

23 10 月 2020 | Products and technologies, 2020

利用TI新型10BASE-T1L PHY,设计人员可传输业界领先的高达1.7 km的10 Mbps信号

北京2020年10月22日 -- 德州仪器(TI)近日宣布推出一种通过单对双绞线传输长达1.7 km的10 Mbps以太网信号的新型以太网物理层(PHY)。DP83TD510E的电缆距离经过扩展,比电气与电子工程师协会(IEEE)802.3cg 10BASE-T1L单对以太网规格的200米要求还长1.5km。额外电缆长度可帮助设计人员扩展工业通信范围,不会增加系统重量或布线成本。如需了解更多信息,敬请访问www.ti.com/DP83TD510E-pr

在技术文章"10BASE-T1L单对以太网如何通过更少的电缆拉近网络边缘"中了解有关10BASE-T1L规范的更多信息。

满足长距离通信的更高带宽需求

随着工厂和楼宇自动化系统的复杂性不断增长,在网络边缘与节点之间传输更多数据的需求也在增加。直接访问边缘节点应用的能力可改善控制和状态监控,同时还可简化联网系统之间的数据共享。 

当前,用于将连通性连接到边缘节点的解决方案通常使用由网络网关通过协议转换支持的多个现场总线协议的分散系统。通过协议转换统一网络增加了复杂性和成本,同时还限制了远程监视边缘节点应用的能力。

DP83TD510E帮助设计人员实现从控制器到边缘节点的单个通信网络,其能够通过单对双绞线传输全双工数据。通过消除用于更高带宽通信的附加协议、网关和电缆的需求,设计人员可简化网络管理,同时改善包括HVAC阀门和执行器控制、现场变送器、电梯主控制和火灾报警控制在内的长距离应用中的系统控制和互操作性面板。 

阅读技术白皮书,"在楼宇自动化中利用单对以太网",了解10BASE-T1L以太网PHY如何增加楼宇自动化设计中的连通性。 

当从两线制现场总线技术(如4至20 mA电流环路)升级到单对以太网时,设计人员可通过将现有的两线制现场总线基础体系结构重新用于数据和电源传输,进一步简化网络设计并降低安装成本。

在本安系统中实现以太网连通性

DP83TD510E设计用于本安以太网高级物理层(APL)系统。以太网APL是基于IEEE 802.3.cg 10BASE-T1L标准的以太网规范,其开发目的是简化具有本安要求的过程自动化系统中以太网网络的实现。 

本安以太网-APL系统,尤其是为具有爆炸性危险环境中使用的系统而设计的系统的关键设计考虑因素是:在系统故障情况下降低以太网PHY功率电平和温度的能力。通过支持外部终端电阻,当用于诸如现场变送器等远程过程自动化应用时,DP83TD510E可减少浪涌电流并保持较低的工作温度。

除帮助设计人员更轻松满足其本安要求外, DP83TD510E在1V的情况下产生低于45mW的超低功耗,并点对点提供可重新分配给其他关键电路的额外功率裕度,以提高系统性能。 

找到合适的单对以太网PHY,以满足系统设计需求

DP83TD510E加入了不断增长的以太网PHY收发器产品组合,支持所有单对以太网规范类别。该产品组合包括用于千兆位通信的新型DP83TG720S-Q1  IEEE 802.3.bp 1000BASE-T1 汽车以太网PHY以及用于100-Mbps通信的DP83TC811R-Q1 IEEE 802.3.bw 100BASE-T1汽车以太网。

关于德州仪器(TI)

德州仪器(TI)(纳斯达克股票代码:TXN)是一家全球化的半导体公司,致力于设计、制造、测试和销售模拟和嵌入式处理芯片,用于工业、汽车、个人电子产品、通信设备和企业系统等市场。我们致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用,创造一个更美好的世界。如今,每一代创新都建立在上一代创新的基础之上,使我们的技术变得更小巧、更快速、更可靠、更实惠,从而实现半导体在电子产品领域的广泛应用,这就是工程的进步。这正是我们数十年来乃至现在一直在做的事。 欲了解更多信息,请访问公司网站www.ti.com.cn

相關新聞稿

TI攜手NVIDIA為下一代AI資料中心推出完整800V直流電源架構
18 Mar 2026 | 產品與技術

TI攜手NVIDIA為下一代AI資料中心推出完整800V直流電源架構

TI的完整電源解決方案涵蓋多項具業界領先規格的突破性參考設計

TI擴展MCU產品組合與軟體開發生態系 全面推動邊緣AI在各類裝置的落地應用
11 Mar 2026 | 產品與技術

TI擴展MCU產品組合與軟體開發生態系 全面推動邊緣AI在各類裝置的落地應用

全新MCU搭載TinyEngine™ NPU,結合TI完善的AI硬體、軟體與開發工具,讓工程師能於各種裝置中輕鬆部署智慧運算

檢視全部
Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.