德州儀器AMPA虛擬線上展 多樣化車用電子解決方案 加速實現未來汽車願景

為協助台灣廠商搶攻全球車用市場商機,橫跨多重電子應用領域的德州儀器 (TI) (納斯達克股票代碼:TXN) ,在今年同步參與台北國際車用電子展線上展攤,於 4 月 7 日至 5 月 6 日期間線上展示 TI 在「先進駕駛輔助系統」及「混合動力、電動和動力總成系統」的領先技術

14 4 月 2021 | Products and technologies, 2021

(臺北訊 2021 年 4 月 14 日) 為協助台灣廠商搶攻全球車用市場商機,橫跨多重電子應用領域的德州儀器 (TI) (納斯達克股票代碼:TXN) ,在今年同步參與台北國際車用電子展線上展攤,於 4 月 7 日至 5 月 6 日期間線上展示 TI 在「先進駕駛輔助系統」及「混合動力、電動和動力總成系統」的領先技術。TI 於線上展的虛擬展廳,利用技術影片展示最新發表的產品與解決方案,包括業界首款車用 GaN FET 整合驅動器、新型 Jacinto™ 7 處理器平台、業界性能最高的無線 BMS 解決方案以及具備功能安全的 ADAS 與 DLP 技術等,為台灣汽車電子市場提供最完整且可靠的半導體解決方案。更多資訊,請點擊 TI 線上展示攤位連結

台灣車用供應鏈潛力前景看好

車聯網、自動駕駛技術、共享、電動車等四大未來移動趨勢,早已改變傳統汽車產業結構,當前,不論是品牌廠商或中上游元件供應商,紛紛看中車用產業未來發展潛力,力求快速搶進市場。而近年來,台灣在汽車產業的影響力與日俱增,主要受惠於台灣供應鏈具有價格競爭優勢,且在機電整合上兼具便利與完整的優點,深受市場信賴。

TI 半導體行銷與應用嵌入式系統總監詹勳琪表示:「台灣車用電子供應鏈具有相當大的潛能,能夠為廣大的汽車市場提供良好的品質與彈性服務。TI 期望藉由提供過去多年耕耘的專業技術,攜手在地車用電子廠商,共同滿足車用市場的各項需求,加速台灣汽車零組件產業聚落發展。」

未來汽車動力系統藍圖

在這一波未來移動趨勢中,為因應電動車與混合動力車的爆炸式需求增長,TI 持續開發兼具成本效益的創新技術,優先鎖定電動車電池管理系統研發以提升電池效能及續航力,近期推出業界性能最高的無線 BMS 解決方案,具備首項經獨立評估的功能安全概念,可協助移除笨重、昂貴且維護需求高的佈線,同時提升電動車的可靠性和效率。此外,TI 更拓展高壓電源管理產品組合,推出車用 650-V 及 600-V 氮化鎵場效電晶體 (GaN FET),整合驅動器、保護功能與主動式電源管理,可實現密度加倍、效率高達 99%、電磁尺寸縮小 59% 的電源設計。

駕駛輔助系統讓汽車安全再升級

另一方面,隨著汽車朝向更高自動化層級發展,軟硬體子系統變得越加複雜、系統失靈風險不斷上升,使得系統功能安全的設計挑戰更被市場高度重視。TI 新型 Jacinto™ 7 處理器系列,包括 TDA4VM 和 DRA829V,具備晶片整合功能安全特性,讓客戶能輕鬆通過安全認證與縮短開發時程,也就是可幫助客戶實現 ISO 26262 道路車輛功能安全要求,甚至使其達到 ASIL D 的最高汽車安全完整性等級。

透過 TI.com 訂購經認證的產品組合

目前,TI 提供約 7,000 種通過汽車認證的類比和嵌入式產品,符合嚴格的 IATF、ISO 和 OHSAS 等認證要求,即日起客戶可在 TI.com 上以新台幣 (NTD) 直接購買設計所需的 TI 原廠庫存產品,享受簡化交貨、進口流程以及快速可靠的物流服務。TI 相信結合自身在半導體領域上的專業領先技術、多元設計資源與便捷採購服務,將能幫助台灣車用電子廠商更快地將電氣化、聯網且自動化的汽車推向市場。

關於德州儀器(TI)

德州儀器(納斯達克股票代碼:TXN)為位居世界領導地位的全球半導體公司,致力於設計、製造、測試以及銷售類比和嵌入式半導體晶片,為工業、汽車、個人電子、通訊設備和企業系統等市場服務。打造更美好的世界是我們的願景,為此,我們以半導體技術為基礎,致力於創造更輕巧、更高效、更可靠及更具成本效益的產品解決方案,使半導體更加普及地被應用於各式電子產品中。推動半導體技術持續更上一層樓,是我們數十年來始終如一的信念。更多詳情,敬請瀏覽TI.com

商標

所有其他商標均屬於其個別所有人。

相關新聞稿

TI推出全新電流感測方案,大幅提升HEV與EV牽引逆變器設計準確度
26 Aug 2026 | 產品與技術
TI推出全新電流感測方案,大幅提升HEV與EV牽引逆變器設計準確度

創新的多軸感測架構較單軸無磁芯方案高出20倍的準確度,協助打造更精巧、更高效的牽引逆變器系統

TI推出首款商用CAN XL收發器,推動下一代工業系統發展
17 Aug 2026 | 產品與技術
TI推出首款商用CAN XL收發器,推動下一代工業系統發展

全新TCAN6062 CAN XL收發器在延續成熟CAN協定既有優勢的同時,為所有CAN架構網路提供最高頻寬與最大負載容量。

TI推出業界最高電池芯數、內建EIS的電池監測器,為電池管理系統帶來智慧化功能
11 Jun 2026 | 產品與技術
TI推出業界最高電池芯數、內建EIS的電池監測器,為電池管理系統帶來智慧化功能

透過TI全新推出的BQ79826Z-Q1電池監測器,工程師得以打造更安全、高效的電動車與儲能系統

檢視全部
Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.