TI推出全新低功耗 Bluetooth®无线 MCU,以优秀的射频和低功耗表现赋能高性价比蓝牙市场

北京2022年6月21日 /美通社/ -- 德州仪器 (TI)(NASDAQ 代码:TXN)今日在其连接产品组合中推出了全新的无线微控制器 (MCU)系列,可实现高品质、低功耗的蓝牙连接功能,而价格只需竞争器件的一半。

21 6 月 2022 | Products and technologies, 2022
  • 借助 TI 全新的 CC2340 无线 MCU,工程师能够在更多的产品中应用低功耗蓝牙技术

北京2022年6月21日 /美通社/ -- 德州仪器 (TI)(NASDAQ 代码:TXN)今日在其连接产品组合中推出了全新的无线微控制器 (MCU)系列,可实现高品质、低功耗的蓝牙连接功能,而价格只需竞争器件的一半。SimpleLink™ 低功耗蓝牙 CC2340 系列基于 TI 数十年的无线连接专业知识而构建,具有出色的待机电流和射频 (RF) 性能。CC2340 系列起售价低至 0.79 美元(注:市场参考价),价格更实惠,便于工程师在更多产品中应用低功耗蓝牙连接技术。有关详细信息,请参阅 www.ti.com.cn/cc2340。

蓝牙技术联盟 (SIG) 是负责蓝牙技术标准的组织,其首席执行官Mark Powell称:"2022年,全行业的 Bluetooth®设备出货量预计将达到 50 亿。在德州仪器 (TI) 等蓝牙SIG成员的投入和参与之下,蓝牙技术将能够满足更多对于增强无线连接的应用持续增长的需求。我们的成员提供的创新型解决方案不仅对蓝牙生态系统有利,而且有助于普及蓝牙技术的应用,非常感谢他们对此做出的贡献。" 

TI 将于2022 年 6 月 21 日至 23日在德国纽伦堡的国际嵌入式展 (Embedded World),3A-215号展位上展出 CC2340无线 MCU。如欲了解更多信息,请参阅 ti.com/embeddedworld。

"随着低功耗蓝牙技术的加速普及,我们在国际嵌入式展上展出的 CC2340 系列演示将带您了解如何快速轻松地将此技术添加到任何应用中,"德州仪器 (TI) 副总裁,兼网络连接产品线总经理 Marian Kost 介绍。"在出色的技术支持和对内部制造能力进行投资的加持下,这些全新的 MCU 以实惠的价格提供优质的射频和功耗表现,这将有助于满足我们客户在未来几年内的需求。"

以实惠的价格实现优质的射频和功耗表现

CC2340R2 和 CC2340R5 无线 MCU 分别具有256 KB 和 512 KB 的闪存,为工程师提供了卓越的灵活性和充足的代码应用空间。此外,随着低功耗蓝牙应用的普及,设计人员需要额外的内存容量才能轻松对软件进行远程更新。这一全新的无线 MCU 系列具有36 KB RAM,并支持无线下载。

这些全新MCU具有业内出色的待机电流,低于830 nA,比市场平均低约40%。待机电流的降低有助于延长电池寿命,可将无线应用(如电子货架标签系统和轮胎压力监测系统)纽扣电池的寿命延长至最高10年。CC2340 系列还具有 –40ºC 至 125ºC 的工作温度范围,无论是应用于工业传感器和医学实验室,还是电动汽车充电器或智能仪表等室外环境中,都有助于确保稳定的连接。

全新无线MCU系列的输出功率高达+8 dBm,与业内的低功耗蓝牙无线 MCU竞品相比毫不逊色,同时还支持工程师扩展射频性能和连接范围。此外,CC2340系列具有集成式射频平衡-非平衡变压器,支持使用更少的外部元件实现更简单的设计,从而节省成本。

助力普及低功耗蓝牙技术的更广泛应用

借助更大的内存、更长的电池寿命、更宽的温度范围,工程师可以以实惠的价格实现更多日常连接应用,例如:

  • 医疗设备:例如,在血糖仪中,CC2340 MCU凭借低于 830 nA的待机电流,可使终端产品的货架期达到 18 至 24 个月,并且由纽扣电池供电时,在低功耗蓝牙模式下运行的时间可达两周。
  • 楼宇自动化:智能家居控制中心可以充分利用 CC2340 MCU 的无线协议支持和高达+8 dBm的输出功率范围。
  • 个人护理:CC2340无线MCU可在电动牙刷等产品处于睡眠模式时实现低功耗,并能够延长电池寿命。

在 2 分钟之内建立蓝牙连接

在本周举行的国际嵌入式展上,您可以 在TI展位上使用SimpleLink CC2340 LaunchPad™开发套件在 2 分钟或更短时间内建立低功耗蓝牙连接。在整个展会期间,TI 将展示其产品如何帮助工程师克服边缘 AI、连接和汽车设计挑战。如需查看线上演示和相关白皮书、技术文章和培训,请参阅 TI.com/embeddedworld。

为简化部署,工程师可通过 TI E2E™ 蓝牙支持论坛联系 TI 应用工程师。工程师还可访问经过验证且免版税的低功耗蓝牙软件栈,TI 自 2010 年起即对该软件栈提供支持并保持更新。

封装、供货情况和价格

如需使用 CC2340 无线 MCU,您可申请样片和开发套件(LP-EM-CC2340R5)。全新的无线 MCU 预计将于 2023 年上半年批量生产。 CC2340 系列起售价低至每片0.79美元(注:市场参考价)。如需详细了解全新的无线MCU系列,请参阅 www.ti.com.cn/cc2340。

满足您设计需求的连接解决方案

CC2340R2 和 CC2340R5 无线 MCU 是 SimpleLink™ 产品系列的最新成员,为工业、汽车和个人电子产品市场提供了创新的连接解决方案。

TI 致力于开发经济实惠的优质低功耗无线 MCU、经过认证的模块和收发器以及满足任何射频设计需求的完整软件产品。如需更多信息,请参阅 www.ti.com.cn/wireless。

关于德州仪器(TI)

德州仪器(TI)(纳斯达克股票代码:TXN)是一家全球性的半导体公司,致力于设计、制造、测试和销售模拟和嵌入式处理芯片,用于工业、汽车、个人电子产品、通信设备和企业系统等市场。我们致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用,创造一个更美好的世界。如今,每一代创新都建立在上一代创新的基础之上,使我们的技术变得更小巧、更快速、更可靠、更实惠,从而实现半导体在电子产品领域的广泛应用,这就是工程的进步。这正是我们数十年来乃至现在一直在做的事。 欲了解更多信息,请访问公司网站TI.com。

商标

所有注册商标和其它商标均归其各自所有者专属。

SOURCE 德州仪器

相關新聞稿

TI推出全新ADC,實現奈秒級遙測並使AI資料中心停機時間降至最低
13 Oct 2026 | 產品與技術
TI推出全新ADC,實現奈秒級遙測並使AI資料中心停機時間降至最低

隨著AI工作負載的數量與複雜度不斷攀升,TI提供AI資料中心所需的關鍵解決方案,以實現供電、監控和最佳化運作。

TI擴大Zephyr RTOS支援範圍,涵蓋更多嵌入式產品組合
05 Oct 2026 | 產品與技術
TI擴大Zephyr RTOS支援範圍,涵蓋更多嵌入式產品組合

以統一開發平台串聯MCU、MPU與無線連接解決方案,支援量產並降低移轉門檻,協助全球Zephyr開發人員加快產品上市

TI推出全新電流感測方案,大幅提升HEV與EV牽引逆變器設計準確度
26 Aug 2026 | 產品與技術
TI推出全新電流感測方案,大幅提升HEV與EV牽引逆變器設計準確度

創新的多軸感測架構較單軸無磁芯方案高出20倍的準確度,協助打造更精巧、更高效的牽引逆變器系統

檢視全部
Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.