TI推出全新处理器推动边缘AI普及并使其功耗减半

借助高能效处理器,工程师既能满足外形尺寸要求,又能在任何地点部署智能设计

6 6 月 2022 | Products and technologies, 2022

借助高能效处理器,工程师既能满足外形尺寸要求,又能在任何地点部署智能设计

北京2022年6月6日 /美通社/ -- 德州仪器 (TI)(NASDAQ 代码:TXN)今日推出全新的 Sitara™ AM62 处理器,有助于将边缘人工智能 (AI) 处理扩展到下一代应用,推动了高度集成处理器的进一步发展。全新处理器的低功耗化设计可支持双屏显示和小型人机界面 (HMI) 应用。更多信息请参阅https://www.ti.com.cn/product/cn/AM625

TI 将于2022年6月21日至23日在德国纽伦堡的Embedded World展会(215号展位)上展出全新的AM62处理器,并演示适用于边缘AI和电动汽车充电HMI应用的系统级解决方案。更多信息请参阅TI.com/embeddedworld

下一代HMI将带来与机器交互的全新方式,例如在嘈杂的工厂环境中通过手势识别来发出命令,或通过无线连接的手机或平板电脑来控制机器。将边缘AI功能添加到HMI应用(包括机器视觉、分析和预测性维护),有助于赋予HMI全新的意义,而不是仅限于实现人机交互的界面。AM62处理器能够以低功耗实现边缘器件的分析功能(挂起状态功耗低至7mW且无需特殊考虑散热设计),支持工程师灵活地在尺寸受限的应用或工业环境中部署这些功能。

利用具有成本效益的边缘AI,实现全新应用的智能化

AM62处理器通过启用基于摄像头的基础图像处理和边缘AI功能(如检测和识别对象),可实现 HMI 器件的低成本分析。AM62处理器还支持双屏全高清显示和多种操作系统,包括主线Linux®和 Android™ 操作系统。此外,AM62处理器可提供有线和无线连接接口。如需详细了解边缘AI功能如何不断改进HMI应用,请参阅技术文章"有关下一代HMI的三个关键考虑因素"。

将系统功耗降低高达50%

与同类器件相比,AM62处理器可降低高达50%的工业应用功耗,使由AA电池供电的应用能够持续运行超过1,000 小时。通过简化的电源架构这一点变成了可能。由于该器件仅采用两个专用电源轨,具有五种功率模式,小于5mW的深度睡眠模式可延长电池寿命且0.75V的核心电压可实现小于1.5W的运行功耗。降低系统功耗可延长电池寿命,并帮助工程师满足随处部署型手持设备或尺寸受限器件的设计要求。全新的TPS65219进一步简化了实现最佳电源性能的过程,它是专为满足AM62处理器电源要求而设计的配套PMIC。

通过使用硬件和软件工具以及资源来简化开发

AM62处理器的各种工具和资源为开发提供了灵活选项,有助于降低设计成本和解决复杂性问题。包括主线Linux在内的多种开源软件解决方案能够简化应用程序开发过程,并有助于缩短产品上市时间。丰富的硬件生态系统(包括第三方评估模块 (EVM))可帮助设计人员更快地开始应用程序设计。

封装、供货情况

现可通过TI.com订购AM625和AM623处理器,该器件采用13mm × 13mm、425引脚ALW封装。TI.com还可提供AM62 EVM及定制卷带,并提供多种付款方式和发货方式。

关于德州仪器 (TI)

德州仪器(TI)(纳斯达克股票代码:TXN)是一家全球性的半导体公司,致力于设计、制造、测试和销售模拟和嵌入式处理芯片,用于工业、汽车、个人电子产品、通信设备和企业系统等市场。我们致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用,创造一个更美好的世界。如今,每一代创新都建立在上一代创新的基础之上,使我们的技术变得更小巧、更快速、更可靠、更实惠,从而实现半导体在电子产品领域的广泛应用,这就是工程的进步。这正是我们数十年来乃至现在一直在做的事。 欲了解更多信息,请访问公司网站TI.com

商标

所有注册商标和其它商标均归其各自所有者专属。

SOURCE 德州仪器

相關新聞稿

TI於CES發佈多款新品,擴展汽車產品組合,加速邁向自動駕駛車輛的轉型
06 Jan 2026 | 產品與技術

TI於CES發佈多款新品,擴展汽車產品組合,加速邁向自動駕駛車輛的轉型

TI全新類比和嵌入式處理技術幫助汽車製造商為各類車型打造更智慧、更安全、連網程度更高的駕駛體驗

TI全新電源管理解決方案實現可擴展的AI基礎設施
14 Oct 2025 | 產品與技術

TI全新電源管理解決方案實現可擴展的AI基礎設施

TI正與NVIDIA等公司合作,推動新一代資料中心架構

檢視全部

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.