先进的超声波镜头清洁芯片组可实现自清洁摄像头和传感器
18 1月 2023 | 產品與技術
设计人员可以使用 TI 的 ULC 技术打造面向汽车和工业应用的可靠且经济实惠的小型清洁系统
上海2023年1月18日 /美通社/ -- 德州仪器 (TI)(Nasdaq 代码:TXN)今日推出采用超声波镜头清洁 (ULC) 技术的先进专用半导体,使摄像头系统能够快速检测并使用微小振动去除污垢、冰和水。
以往,去除摄像头镜头上的污染物需要手动清洁,这会导致系统停机,或需要使用各种机械器件,而这些器件可能会发生故障。TI 全新 ULC 芯片组(包括 ULC1001 数字信号处理器 (DSP) 和配套的 DRV2901 压电式换能器驱动器)采用一种专有技术,让摄像头可以使用精确控制的振动快速自行清除污染物,以便快速消除碎屑,从而提高系统精度并减少维护要求。该芯片组为设计人员提供了一种紧凑且经济实惠的方式,可在各种应用和不同的摄像头尺寸中使用 ULC。想了解更多信息,欢迎访问 www.ti.com.cn/ulc1001-pr-cn和 www.ti.com.cn/drv2901-pr-cn。
TI 产品营销工程师 Avi Yashar 表示:"ULC 可以让自清洁摄像头和传感器的广泛使用成为现实。现有的清洁方法成本高昂且不切实际,需要复杂的机械装置、昂贵的电子设备和大量处理工作,来检测污染物和执行清洁。随着从汽车和交通摄像头到智能城市和制造业的各种应用不断发展,其中摄像头数量的激增,人们迫切需要一种简单而经济高效的方式来实现自清洁摄像头。"
ULC1001 控制器包括用于自动感应、清洁、温度和故障检测的专有算法,无需任何图像处理,使 ULC 技术适应性超强,可用于各种摄像头镜头设计。该芯片组的小巧外形使其有可能改进各种应用中的机器视觉和感应,即摄像头或传感器可能会变脏的任何地方。要了解它的工作原理,欢迎阅读技术文章"超声波镜头清洗:您不了解却需要的固态技术"。
TechInsights 全球汽车业务高级分析师 Edward Sanchez 表示:"随着高级驾驶辅助系统 (ADAS) 变得越来越复杂,驾驶员越来越依赖它们,让传感器套件始终保持正常运行变得比以往更加重要。如果摄像头镜头上有污垢或异物,对于后视摄像头来说只是有点麻烦,但对于依赖高度精准的成像和传感器数据的车辆来说则成为至关重要的功能和安全问题。这很快将成为 ADAS 和自动驾驶领域的一个严重问题,而 TI 的 ULC 方法将以切实可行且经济实惠的方式解决它。"
借助集成解决方案减小系统尺寸和降低系统复杂性
使用 TI 的 ULC 芯片组,无需在镜头清洁系统中使用复杂的机械器件,也无需人工干预。采用专有算法的 ULC1001 超声波清洁 DSP 集成了脉宽调制器、电流和电压检测放大器以及模数转换器。TI 的芯片组与作为配套放大器的 DRV2901 压电式换能器驱动器一起使用,可在印刷电路板尺寸小于 25mm x 15mm 的紧凑型封装中实现 ULC,从而减少材料清单,同时提供比分立式实施更多的功能。
封装、供货情况和价格
ULC1001 DSP 已开始量产,可在 TI.com 上和通过授权分销商购买,器件采用 4.5mm x 4.5mm、32 引脚 HotRod™ Quad Flat No-Lead (QFN) 封装。DRV2901 压电式换能器驱动器现已上市,现可提供完整卷带,TI.com 及其他渠道均可供货。现可在 TI.com 上申请购买评估模块 ULC1001-DRV290XEVM,此外TI.com 支持了多种付款方式和发货方式。
关于德州仪器 (TI)
德州仪器 (TI) 公司(NASDAQ 代码:TXN)是一家全球性的半导体公司,致力于设计、制造、测试和销售模拟和嵌入式处理芯片,面向工业、汽车、个人电子产品、通信设备和企业系统等市场。我们热衷于通过半导体技术降低电子产品成本,让世界变得更美好。如今,每一代创新都建立在上一代创新的基础之上,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠,从而实现半导体在电子产品领域的广泛应用。这就是工程的进步。这正是我们数十年来乃至现在一直在做的事。如需了解更多信息,请访问 TI.com。
商标
所有注册商标和其他商标归各自所有者所有。
SOURCE 德州仪器