德州仪器发布全新Arm® Cortex®-M0+ MCU 产品系列,让嵌入式系统更经济实惠
全新 32 位通用 MCU 产品系列几乎适用于所有应用
全新 32 位通用 MCU 产品系列几乎适用于所有应用
中国上海(2023年3月16日)–德州仪器 (TI)(纳斯达克股票代码:TXN)今日推出可扩展的Arm® Cortex®-M0+微控制器 (MCU) 产品系列,进一步扩大德州仪器广泛的模拟和嵌入式处理半导体产品组合。该产品系列具有丰富的计算、引脚排列、存储器和集成模拟选项。
此次发布的数十款MCU由直观软件和设计工具提供支持,使得MSPM0 MCU产品系列可助力设计人员将更多时间用于创新,减少评估和编程时间,将设计时间从几个月缩短至几天。Arm® Cortex®-M0+MCU经济实惠、易于编程,可帮助简化电子设计。更多信息,请访问 www.ti.com/mspm0。
德州仪器MSP微控制器业务部副总裁 Vinay Agarwal表示:“德州仪器正在构建业界品类齐全的 Arm® Cortex®-M0+ MCU产品系列,提供各种通用设计选项,扩展德州仪器已有的广泛的半导体产品。我们的MCU新品为客户提供了增强系统传感和控制功能所需的灵活性,同时降低了成本、复杂性,并缩短了设计时间。”
为通用设计提供合适的处理和集成模拟功能
设计人员可以从 32MHz 到 80MHz 的各种计算选项中进行选择,这些选项具有数学加速和集成模拟信号链元件的多种配置,包括业内先进的MCU 片上零漂移运算放大器以及 12 位、4MSPS精密模数转换器。这种灵活性帮助设计人员实现他们当前的设计要求并规划其未来的设计,而且所有这些都是通过同一个 MCU 产品系列实现。
今年,德州仪器计划推出100多款MCU,将 MSPM0产品系列打造为业界品类齐全的Arm® Cortex®-M0+ MCU产品组合。
将设计时间从几个月缩短到几天,几分钟内即可开始操作
MSPM0 MCU可以通过软件、设计支持资源和编码工具(包括简化设备配置的图形工具)帮助节省数月的设计时间设计人员仅编写一次代码,实现在未来基于MSPM0的设计中进行扩展。
设计人员可以使用 MSPM0 软件开发套件 (SDK) 提高系统性能和存储器利用率。该SDK提供了统一体验,其中包括各种驱动程序、库、200多个简单易用的代码示例和子系统参考设计。
可扩展的处理产品系列,让嵌入式系统未来可期
MCU 产品系列体现了德州仪器的承诺,即为设计人员提供更经济实用的嵌入式处理器,以应对任何设计挑战。德州仪器嵌入式处理器可帮助设计人员以智能、可靠和安全的方式连接和控制系统,同时降低成本和复杂性。
除了庞大的软件、工具和培训生态系统,所有模拟和嵌入式处理器件均由德州仪器的生产基地制造,可帮助满足客户未来几十年的需求。
包装和供货情况
MSPM0L 和 MSPM0G MCU 可通过 TI.com.cn和授权分销商购买。这些 MCU 提供多种封装尺寸,包括 16 至 32 引脚封装选项和 8 kB 至 128 kB 闪存选项。TI.com.cn上提供多种付款和物流选项。设计人员现在可以通过申请适用于 MSPM0L1306 和 MSPM0G3507 的 LaunchPad™ 开发套件开始原型设计。
关于德州仪器(TI)
德州仪器(TI)(纳斯达克股票代码:TXN)是一家全球性的半导体公司,致力于设计、制造、测试和销售模拟和嵌入式处理芯片,用于工业、汽车、个人电子产品、通信设备和企业系统等市场。我们致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用,创造一个更美好的世界。如今,每一代创新都建立在上一代创新的基础之上,使我们的技术变得更小巧、更快速、更可靠、更实惠,从而实现半导体在电子产品领域的广泛应用,这就是工程的进步。这正是我们数十年来乃至现在一直在做的事。 欲了解更多信息,请访问公司网站www.ti.com.cn。