德州仪器推出全新视觉处理器系列,在智能摄像头应用中实现可扩展的边缘 AI 性能

在建筑、工业和零售自动化应用中,设计人员可以轻松且经济实惠地为多达 12 个摄像头添加视觉和 AI 处理功能

20 3 月 2023 | Products and technologies, 2023

在建筑、工业和零售自动化应用中,设计人员可以轻松且经济实惠地为多达 12 个摄像头添加视觉和 AI 处理功能

上海2023年3月20日 /美通社/ -- 为了立足于创新来推动边缘智能的发展,德州仪器 (TI)(纳斯达克股票代码:TXN)推出由六款基于 Arm® Cortex® 的视觉处理器组成的全新系列,使设计人员能够在可视门铃、机器视觉和自主移动机器人等应用中,以更低成本和更高能效增加更多视觉和人工智能 (AI) 处理功能。

该全新系列包括 AM62A、AM68A 和 AM69A 处理器,由开源评估和模型开发工具以及可通过业界通用应用程序编程接口 (API)、框架和模型进行编程的通用软件提供支持。利用这个由视觉处理器、软件和工具组成的平台,设计人员可以轻松跨多个系统开发和扩展边缘 AI 设计,同时缩短产品上市时间。如需了解更多信息,请参阅www.ti.com/edgeai

德州仪器处理器部门副总裁 Sameer Wasson 表示:"为了在与世界发展息息相关的电子设备领域实现实时响应,需要在本地制定决策,并提高电源效率。这个全新处理器系列价格实惠、高度集成的 SoC 支持在边缘应用中使用更多摄像头并增加视觉处理功能,从而实现嵌入式 AI 的未来。"

利用视觉处理器在边缘实现可扩展的 AI 摄像头性能

在低功耗边缘 AI 应用中实现视觉处理和深度学习功能时,德州仪器的新型视觉处理器通过消除成本和设计复杂性障碍,将智能从云端带到现实世界。

这些处理器采用片上系统 (SoC) 架构,该架构支持广泛集成。集成组件包括 Arm Cortex-A53 或 Cortex-A72 中央处理单元、第三代德州仪器图像信号处理器、内部存储器、接口和硬件加速器,可为深度学习算法提供每秒 1 万亿次至 32 万亿次运算 (TOPS) 的 AI 处理功能。

该系列中的视觉处理器包括:

  • AM62A3AM62A3-Q1AM62A7 和 AM62A7-Q1,它们可在诸如门铃摄像头和智能零售系统的应用中支持一到两个小于 2W 的摄像头。该系列包括业界成本较低的 1 TOPS 视觉处理器 AM62A3。
  • AM68A 可以在机器视觉等应用中支持 1 到 8 个摄像头,以及适用于高级视频分析的高达 8 TOPS 的 AI 处理功能。
  • AM69A 可在边缘 AI 盒、自主移动机器人和交通监控系统等高性能应用中,针对 1 至 12 个摄像头实现 32 TOPS 的 AI 处理功能。

使用开源免费工具简化 AI 评估和开发

从 2023 年第二季度开始,设计人员可以通过德州仪器的免费开源工具 Edge AI Studio 的公测版,缩短其边缘 AI 应用的上市时间。这款基于 Web 且功能丰富的工具允许用户能够使用自我创建的模型和德州仪器优化的模型来快速、轻松地开发和测试 AI 模型,并且这些模型也可使用自定义数据进行重新训练。有关 Edge AI Studio 的更多信息,请参阅dev.ti.com/edgeaistudio

德州仪器承诺通过推出可扩展的处理产品系列让嵌入式的未来成为可能,这些用于边缘 AI 应用的新处理器、软件和工具便是建立在这一承诺之上。

关于德州仪器(TI)

德州仪器(TI)(纳斯达克股票代码:TXN)是一家全球性的半导体公司,致力于设计、制造、测试和销售模拟和嵌入式处理芯片,用于工业、汽车、个人电子产品、通信设备和企业系统等市场。我们致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用,创造一个更美好的世界。如今,每一代创新都建立在上一代创新的基础之上,使我们的技术变得更小巧、更快速、更可靠、更实惠,从而实现半导体在电子产品领域的广泛应用,这就是工程的进步。这正是我们数十年来乃至现在一直在做的事。 欲了解更多信息,请访问公司网站www.ti.com.cn。

SOURCE 德州仪器

相關新聞稿

TI推出業界最高電池芯數、內建EIS的電池監測器,為電池管理系統帶來智慧化功能
11 Jun 2026 | 產品與技術
TI推出業界最高電池芯數、內建EIS的電池監測器,為電池管理系統帶來智慧化功能

透過TI全新推出的BQ79826Z-Q1電池監測器,工程師得以打造更安全、高效的電動車與儲能系統

TI攜手NVIDIA為下一代AI資料中心推出完整800V直流電源架構
18 Mar 2026 | 產品與技術
TI攜手NVIDIA為下一代AI資料中心推出完整800V直流電源架構

TI的完整電源解決方案涵蓋多項具業界領先規格的突破性參考設計

檢視全部
Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.