設計人員可在超過 2000 種裝置的廣泛 MSP430 產品組合中,找到符合成本效益的 MCU,以滿足幾乎所有需求。利用我們簡化型工具、軟體和同級最佳支援,快速上手並縮短上市時間。

硬體開發

運用可讓您靈活使用 LaunchPad™ 開發套件評估 MCU 的模組化生態系統、BoosterPack™ 插入式模組及特定應用評估模組 (EVM),開始評估我們的 MSP430 MCU 產品組合。LaunchPad 套件及 BoosterPack 是您大多數 MSP430 開發的主要評估平台。

硬體開發工具

LaunchPad 開發套件

開發套件

MSP430FR2433 LaunchPad™ 開發套件

MSP-EXP430FR2433 LaunchPad™ 開發套件是以 MSP430FR2433 超值型感測微控制器 (MCU) 為基礎的易用評估模組 (EVM)。其包含開始以超低功耗 MSP430FR2x 超值型感測 MCU 平台著手開發所需的一切,包括用於編程、偵錯和能源量測的板載偵錯探測器。電路板包含兩個按鈕和兩個 LED,以建立簡單的使用者介面。此外也支援使用可做為充電電池使用的超級電容器 (使用者必須自行購買並安裝),進而實現不需外部電源供應器的獨立應用。
開發套件

MSP430FR2355 LaunchPad™ 開發套件

MSP-EXP430FR2355 LaunchPad™ 開發套件是以 MSP430FR2355 經濟型微控制器 (MCU) 為基礎的易用評估模組 (EVM)。其包含開始在超低功耗 MSP430FR2x 經濟型 MCU 平台上開發的一切所需,包括用於編程、偵錯和能源量測的板載偵錯探測器。電路板含 2 個按鈕和 2 個 LED,以建立簡單的使用者介面。此外也配備環境光感測器及外部類比來源的連接器。

MSP430FR2355 MCU 包括可配置訊號鏈元件的智慧類比組合,其中包含多個 12 位元數位轉類比轉換器 (DAC) 和可編程增益放大器 (PGA) 選項,以及 12 位元類比轉數位轉換器 (...)

開發套件

MSP430FR6989 LaunchPad™ 開發套件

The MSP-EXP430FR6989 LaunchPad Development Kit is an easy-to-use Evaluation Module (EVM) for the MSP40FR6989 microcontroller (MCU). It contains everything needed to start developing on the ultra-low-power MSP430FRx FRAM microcontroller platform, including on-board emulation for programming, (...)

開發套件

適用 USB 的 MSP430F5529 LaunchPad™ 開發套件

MSP430™ LaunchPad™ 開發套件現在具有 USB。MSP-EXP430F5529LP 是具備成本效益且簡單的開發套件,適用於 MSP430F5529 USB 微控制器。其透過適用於編程與偵錯的板載模擬,以及可做為使用者介面的按鈕與 LED,提供了可輕鬆使用 MSP430 MCU 著手開發的方式。
開發套件

MSP430FR2311 LaunchPad™ 開發套件

MSP-EXP430FR2311 LaunchPad™ 開發套件是適用 MSP430FR2000、MSP430FR21xx 和 MSP430FR23xx MCU 的易用微控制器開發電路板。其包含開始快速開發的一切所需,包括用於編程、偵錯和能源量測的板載模擬。電路板配備板載按鈕及 LED,整合簡單的使用者介面與光學感測器介面,幫助您著手進行開發。套件隨附預先編程的程式碼,以測試光強度及 MSP430FR2311 MCU 中的整合式運算放大器使用。

LaunchPad 套件中包含的 MSP430FR2311 MCU 為世界首款搭載可配置低洩漏轉阻放大器 (TIA) 的 MCU,具 50 pA (...)

開發套件

MSP430FR4133 LaunchPad™ 開發套件

MSP-EXP430FR4133 LaunchPad 開發套件是易用的評估模組 (EVM),適用於 MSP430FR4133 微控制器。其包含開始以 MSP430™ 超低功耗 (ULP) FRAM 架構微控制器 (MCU) 平台著手開發所需的一切,包括用於編程、偵錯和能源量測的板載模擬功能。電路板配備板載按鈕和 LED 以快速整合簡單的使用者介面,並配備液晶顯示器 (LCD),展現了具有軟體可配置之靈活接腳的整合式驅動器。
開發套件

MSP430FR5969 LaunchPad™ 開發套件

MSP-EXP430FR5969 LaunchPad 開發套件是適用 MSP430FR5969 MCU 的易用微控制器開發電路板。其包含開始在 MSP430FRxx FRAM 平台上快速開發的一切所需,包括用於編程、偵錯和能源量測的板載模擬。電路板配備板載按鈕及 LED,整合簡單的使用者介面與 SuperCap,實現無需外部電源供應器的獨立應用。MSP430FR5969 微控制器配備嵌入式 FRAM (鐵電隨機存取記憶體),是一種以超低功耗、高耐受度和高速寫入能力聞名的非揮發性記憶體。運用 20 接腳接頭與各種 BoosterPack (...)

開發板

MSP430FR2476 LaunchPad™ 開發套件

LP-MSP430FR2476 LaunchPad™ 開發套件是以 MSP430FR2476 超值型感測微控制器 (MCU) 為基礎的易用評估模組 (EVM)。其包含開始以超低功耗 MSP430FR2x 超值型感測 MCU 平台著手開發所需的一切,包括用於編程、偵錯和能源量測的板載偵錯探測器。電路板包含 2 個按鈕、2 個 LED(一個為 RGB LED)和類比溫度感測器,以建立簡單的使用者介面。其也具有 CR2032 電池座(電池需另外購買),可實現不需外部電源供應器的獨立應用。

16-MHz MSP430FR2476 裝置配備 64-KB (...)

開發套件

MSP430FR5994 LaunchPad™ 開發套件

MSP-EXP430FR5994 LaunchPad™ 開發套件是適用 MSP430FR5994 微控制器 (MCU) 的易用評估模組 (EVM)。其包含開始在超低功耗 MSP430FR5x FRAM 微控制器平台上開發的一切所需,包括用於編程、偵錯和能源量測的板載偵錯探測器。電路板內含按鈕及 LED,快速整合簡單的使用者介面及兩項獨特功能:microSD 卡插槽讓使用者能與 SD 卡介接,以及可作為充電電池使用的超級電容器,以實現不需外部電源供應器的獨立應用。

16MHz MSP430FR5994 裝置配備 256KB 嵌入式 FRAM (...)

開發套件

適用經濟型 MCU 的 MSP430™ LaunchPad™ 開發套件

MSP430G2553 LaunchPad™ 開發套件是具備成本效益且易於使用的評估模組 (EVM),適用於 MSP430G2xx 入門級微控制器 (MCU) 系列。其包含開始在超低功耗 MSP430™ 微控制器平台上著手開發所需的一切,包括用於編程、偵錯和能源量測的板載偵錯探測器。電路板還具備一個按鈕和三個 LED,以建立簡單的使用者介面。

BoosterPack 插入式模組

子卡

音頻訊號處理 BoosterPack 插入式模組

插入 LaunchPad™ 開發套件時,BOOSTXL-AUDIO BoosterPack™ 外掛程式模組可擷取來自麥克風的音訊輸入,並透過板載喇叭輸出音訊。還支援耳機輸入和輸出。此音訊輸入/輸出串流可讓開發人員實驗附加 LaunchPad 開發套件上微控制器 (MCU) 的數位訊號處理 (DSP) 和濾波功能。

有多種選項(可透過 BoosterPack 上的跨接器選擇)將喇叭連接至 Launchpad 的 MCU:(1) 透過 SPI 將音訊資料輸出到音訊 BoosterPack 上提供的 SPI DAC;(2) 直接連接到 LaunchPad MCU 上的 DAC(若有);或 (3) (...)

開發套件

MSP430 CapTIvate™ MCU 觸控鍵盤 BoosterPack 插入式模組

BOOSTXL-CAPKEYPAD 是一套使用簡單的評估模組 (EVM),適用於採用 CapTIvate™ 技術的 MSP430FR2522 電容式觸控感應微控制器 (MCU)。BOOSTXL-CAPKEYPAD 可以三種不同方法使用 — 與 LaunchPad™ 開發套件、CapTIvate 開發套件 (MSP-CAPT-FR2633) 或 CapTIvate 程式設計器板 (CAPTIVATE-PGMR) 搭配使用。

BOOSTXL-CAPKEYPAD 讓您透過新增具有 LED 背光和近距喚醒功能的 12 鍵電容式觸控數位鍵盤來擴展您的 LaunchPad™ 開發套件設計。沒有 (...)

子卡

教育 BoosterPack MKII

教育用 BoosterPack MKII 提供高度整合,讓開發人員能快速製作完整解決方案的原型。提供各種類比與數位輸入/輸出供您使用,包含類比搖桿、環境與動作感測器、RGB LED、麥克風、蜂鳴器、彩色 LCD 顯示器等。

此 BoosterPack 是針對 Energia 所開發。Energia 是開放原始碼、由社群開發的程式設計環境,並由直覺式 API 與易於使用的軟體程式庫組成的穩健框架所支援,以進行快速的韌體開發。我們建議使用 Energia v12 或更新版本。前往 www.energia.nu 進一步了解 Energia。

開發板

Fuel Tank MKII 電池 BoosterPack 插入式模組

Fuel Tank MKII BoosterPack™ 外掛程式模組是新一代的原裝 Fuel Tank BoosterPack 模組。它包括新一代 TI 電池監控 IC 和其他新功能,讓其更易於使用。其可讓 TI LaunchPad™ 開發套件由隨附的充電式鋰聚合物電池供電,以實現行動應用開發與評估。

Fuel Tank MKII BoosterPack 外掛程式模組包含板載鋰聚合物電池充電器和電量計,可提供電池的重要參數,包括溫度、充電狀態、容量等。BoosterPack 模組隨附鋰聚合物電池芯,可透過開關斷開,並透過板載 micro USB 連接器充電。

此 BoosterPack (...)

子卡

紅外線 (IR) BoosterPack 插入式模組

BOOST-IR BoosterPack™ 外掛程式模組可插入 LaunchPad™ 開發套件,以輕鬆整合紅外線 (IR) 收發器功能。使用者可以使用板載鍵盤、IR LED 發射器和 IR 接收器 + 解調器來開始開發遠端控制應用。

特定 MSP430FR4xx MCU 提供晶片內建 IR 調變邏輯,可簡化紅外線調變。

探索如何使用 MSP430FR4x 和 MSP430FR2x 微控制器進行 IR 通訊

特定應用 EVM

開發板

電容式觸控 MSP430FR2676 MCU 機板

MSP430FR2676 CapTIvate™ 觸控 MCU 電路板 (CAPTIVATE-FR2676) 是一款簡易的評估板,可透過使用外掛感測器機板(另外販售)評估電容式觸控與近距感測器。 

MCU 機板配備 20 針腳母偵錯接頭,可偵錯板載 MSP430FR2676 CapTIvate 觸控 MCU ,並配備一個用於 48 針腳的接頭感測器面板接頭,可連接(或去連接)外部電容式觸控感測器。MCU 電路板也包含部分填滿的 BoosterPack™ 外掛模組接頭,可針對 LaunchPad™ 開發套件和 BoosterPack 外掛模組啟用有限的生態系統支援。

欲得知 EVM (...)

開發板

電容式觸控 MSP430FR2633 MCU 機板

CapTIvate ™ MSP430FR2633 MCU 電路板 (CapTIvate FR2633) 為簡單的評估工具,可透過外接感測器機板(另行販售)來評估電容式觸控與近距感測功能。  MCU 機板配備 20 接腳母端偵錯連接器,可用於偵錯板載 MSP430FR2633 CapTIvate MCU,並具備 48 接腳感測器面板連接器,可連接外部電容式觸控感測器。  MCU 電路板上亦配備部分填充的 BoosterPack™ 外掛模組接頭,可提供有限的 LaunchPad™ 和 BoosterPack 生態系統支援。  目前支援的套件包括:存取控制面板搭配藍牙低功耗和電容式觸控參考設計 (...)
開發板

MSP430FR6047 超音波感測評估模組

EVM430-FR6047 評估套件是評估 MSP430FR6047 MCU 性能的開發平台,適用於超音波感測應用(例如 智慧水表)。MSP430FR6047 MCU 是一款整合超音波感測類比前端 (USS) 的超低功耗裝置,可進行高精密度與準確的超音波量測。本裝置也包含低功耗加速器 (LEA),可進行最佳化訊號處理,有助於將功率最佳化以延長電池使用壽命。EVM 提供彈性解決方案,能讓工程師使用 MSP430FR6047 MCU 與 50KHz 至 2.5MHz 的各種轉換器進行快速評估與開發。EVM 能夠以板載 LCD 和 RF通訊模組連接器顯示量測參數。


開發板

MSP430FR6043 超音波感測評估模組

EVM430-FR6043 評估套件是用於評估 MSP430FR6043 性能的開發平台,適用於超音波感測應用(例如智慧型瓦斯表)。MSP430FR6043 MCU 是一款整合超音波感測類比前端 (USS) 的超低功耗 MCU,可進行高精密度與準確的超音波量測。本裝置也包含低功耗加速器 (LEA),可進行最佳化訊號處理,且有助於將功率最佳化以延長電池使用壽命。套件提供彈性解決方案,能讓工程師使用 MSP430FR6043 MCU 與不同頻率的各種轉換器進行快速評估與開發。EVM 能夠以板載 LCD 和 RF 通訊模組連接器顯示量測參數。 
開發板

適用於分戶量測的 MSP430I240 評估板

此嵌入式計量(分項計量表/電表)EVM 是以 MSP430i2040 為基礎而設計。EVM 可以直接連接至主電源(或 DC)和負載。EVM 會測量負載的電氣參數,並可從 UART 連接埠讀取測量結果。此 EVM 隨附內建電源供應器和隔離式序列連接,有助於使用者快速開始評估嵌入式計量應用中的 MSP430-i2040。

MSP430Ware 軟體是一系列可利用 MSP430 MCU 進行開發的設計資源,其中包括各式各樣的高度抽象軟體程式庫。軟體以 Code Composer Studio™ IDE 桌上型和雲端版本的元件提供,或是以獨立套件提供。

CapTIvate™ MCU 設計中心 GUI 是一站式資源,提供整合在 MSP430 微控制器中之 CapTIvate 電容式感測技術所有相關資訊。其包括可簡化並加速電容式觸控設計的工具、文件和軟體範例。

能源量測設計中心是一款快速開發工具,可利用圖形使用者介面 (GUI)、文件、軟體程式庫和範例進行能源量測,以簡化各種應用的開發與加速設計。

超音波設計中心是開發超音波感測應用的一站式資源。我們的資源包括工具、GUI、文件、軟體程式庫和應用範例。

MSP430 的 USB 開發套件是一套軟體套件,內含開發 USB 架構 MSP430 專案所需的所有必要原始程式碼和樣本應用。該套件僅支援 MSP430 USB 裝置。

我們的全方位生態系統有助於簡化您的設計流程。  尋找資源並探索 MSP430™ 微控制器選項,讓您更容易加快上市速度。

CCStudio™ IDE 包含最佳化 C/C++ 編譯器、原始碼編輯器、專案建構環境、偵錯器、性能評測工具及其他多種功能。直覺式 IDE 可帶領您完成應用程式開發流程的每個步驟。熟悉的工具和介面讓您更容易上手。

硬體程式設計工具

MSP MCU 程式設計工具和偵錯器

MSP-FET 是一款強大的模擬開發工具,通常稱為偵錯探測器,可讓使用者快速展開 MSP 低功耗微控制器 (MCU) 的開始工作。

它支援透過 JTAG 和 SBW 介面進行編程和即時偵錯。此外,MSP-FET 也能在電腦 USB 介面與 MSP UART 間提供後通道 UART 連接。這為 MSP 程式設計工具提供了一種便利的方法,能在 MSP 和電腦上執行的終端之間進行串行通訊。它也支援透過 UART 和 I2C 通訊協定,使用 BSL(自舉式載入程式)將程式(通常稱為韌體)載入到 MSP 目標。

USB 介面可將 MSP-FET 連接至電腦,而 14 針腳連接器則可存取 MSP (...)

驅動程式或資料庫

適用於 MSP 低功耗微控制器的開機載入程式 (BSL)

MSP430™ 微控制器 (MCU) 上的開機載入程式 (BSL) 允許使用者在原型設計階段、最終生產和實際運作中,與 MSP MCU 內的嵌入式記憶體進行通訊。這可透過 UART、I2C、SPI 和 USB 等標準介面進行。可編程記憶體 (快閃記憶體/FRAM) 和資料記憶體 (RAM) 皆可視需要修改。

以下是在 MSP 產品組合中了解和有效使用 MSPBSL 所需的步驟。如需了解您裝置上的 BSL 支援哪些功能,或是與 BSL 通訊所需介面方法的最新資訊,請參閱「表 1.BSL 功能概覽」,其包含在步驟 1 中連結的 BSL 使用者指南中。

 

STEP 1:了解 MSP 開機載入程式 (...)

軟體程式設計工具

UniFlash 快閃記憶體編程工具

UniFlash 是 TI 龐大 CCStudio™ 開發生態系統的一部分,是一款用於在 TI 微控制器與無線連線裝置上對晶片內快閃記憶體進行燒錄,以及在 TI 處理器上對板載快閃記憶體進行燒錄的軟體工具。UniFlash 提供圖形化介面與命令行介面,並可在桌面上或雲端中執行。

UniFlash 可從 CCStudio™ 開發人員區上的雲端執行,或在下載後於 Windows®、Linux® 和 macOS® 電腦中使用。

請注意,mmWave、AMx、K2G 和 J7 裝置不支援 macOS。AMx、K2G 和 J7 裝置僅於命令列上支援。

CPU 核心

此系列將介紹微控制器核心的基礎知識

微控制器通訊

本系列討論了微控制器內的通訊協定。

計時器與控制

本系列介紹了微控制器上的計時與控制功能。

合作夥伴

為了全力滿足您的設計需求,並加快上市時間,我們與多家協力商廠合作,從軟體開發到硬體設計和其他生產服務,凡能想到的我們都能為您提供協助。點選圖示以檢視對應的合作夥伴頁面。

TI 的合作夥伴目錄