JAJSKJ7C June 2020 – July 2022 DRV8428
PRODUCTION DATA
EN/nFAULT ピンは、ドライバをイネーブルにするために使用され、フォルト報告にも使用されます。図 7-15 に、 EN/nFAULT ピンに接続された内部回路を示します。ピンをドライバとフォルト報告の両方に使用する場合は、外部 R-C を接続する必要があります。ピンをドライバのイネーブルとディセーブルのみに使用する場合、 R-C は不要です。
H ブリッジをイネーブルにするには、ピンを High に駆動する必要があります。ピンをフローティングにするか、ピンをグランドに接続すると、ブリッジは強制的にハイ・インピーダンスになります。
フォルトが検出されると、 EN/nFAULT ピンは Q1 をオンにすることで強制的に Low になり、コンデンサ C1 が放電されます。EN/nFAULT ピンの電圧が VIL スレッショルドを下回ると、 H ブリッジはディセーブルになります。フォルト状態が解消されるか、 2 番目の MCU ピンが EN/nFAULT ピンに VIH より高い電圧を直接印加するまで、ブリッジはディセーブルのままです。その後、 Q1 がオフになり、 C1 は抵抗 R1 を介して充電されます。
EN/nFAULT の立ち上がりエッジから H ブリッジをイネーブルにするまでの標準遅延は 100µs です。R1 * C1 の時定数は 20µs 未満である必要があります。抵抗 R2 と R3 の標準値はそれぞれ 16kΩ と 2MΩ です。EN/nFAULT ピンが常時 High に接続されている場合、 Q1 がオンになっているため、フォルトによってリーク電流が増加します。