JAJA666 October 2020 DLP3021-Q1
車載アプリケーション向けプロジェクタの光束の要件はさまざまです。一部の拡張現実ヘッドアップ・ディスプレイ・システムでは約 100 ルーメンが必要とされ、一部の高解像度ヘッドライト・システムでは 1500 ルーメンを超える値が必要とされる場合があります。ダイナミック・グランド・プロジェクタ (DGP) アプリケーションでも光束の要件はさまざまですが、通常は 50 ルーメン未満です。DGP アプリケーションで必要な輝度を決定する主なパラメータはディスプレイ・サイズですが、その他にも、必要とされる機械的フォーム・ファクタ、最大消費電力、周囲の輝度、目標とする熱的性能など、最大輝度を制限する可能性がある複数のパラメータがあります。
プロジェクタまたはディスプレイの輝度を測定するのに、主に 2 つの単位が使用されます。プロジェクタの光束は通常、プロジェクタの総光出力の測定値であるルーメン (lm) で測定されます。一方、ディスプレイの明るさ (輝度) は通常、1 平方メートルあたりのカンデラ (cd/m2) または nit で測定されます。輝度 [cd/m2]、照度 [lux]、光束 [ルーメン] の関係を以下の式に示します。