JAJSSE4 December 2023 BQ25750
PRODUCTION DATA
I2C ホスト制御充電モードに加えて、このデバイスは、抵抗によりプログラム可能な制限を通じてスタンドアロン充電モードもサポートしています。入力電流、充電電流、充電電圧のレギュレーション・ターゲットは、それぞれ ILIM_HIZ、ICHG、FB ピンによって設定できます。
このデバイスには、3 つのステータス ピン (STAT1、STAT2、PG) があり、充電ステータスと入力電圧ステータスを示します。これらのピンを使用して、LED を駆動したり、ホスト プロセッサと通信したりできます。必要に応じて、これらのピンを汎用インジケータとして使用し、そのステータスを I2C インターフェイスで直接制御することもできます。INT ピンは、フォルトを含め、デバイスのステータスが変化すると、即座にホストに通知します。
このデバイスは、入力電流、充電電流、および入力 / バッテリ / システム / サーミスタ電圧を監視するための A/D コンバータ (ADC) も備えています。
このデバイスは、0.5mm ピン ピッチの 36 ピン、5.0mm × 6.0mm QFN パッケージで供給されます。