JAJSVI5A October 2024 – March 2025 DRV8376
PRODUCTION DATA
図 7-24 に、BLDC モーター整流中のアクティブ消磁の動作を示します。図 7-24 (a) に示すように、ある整流状態において、電流は HA から LC に流れています。図 7-24 (b) に示されているように、整流を切り換える間、HB スイッチはターンオンし、(モーター インダクタンスによる) OUTA の整流電流が LA のボディ ダイオードを流れます。これにより、整流電流によるダイオード損失が大きくなります。図 7-24 (c) に示されているように、この整流損失は、整流時間の間 LA をターンオンさせることで減少します。
図 7-24 (d)、(e)、(f) に示されているように、ハイサイド FET の動作は同様に実行されます。
図 7-24 BLDC モーター整流における ASR図 7-25 (a) に、台形波整流で動作している BLDC モーターの自動同期整流モードに対する BLDC モーターの位相電流波形が示されています。この図は、1 つの整流サイクルにおける各種スイッチの動作を示したものです。
図 7-25 (b) に、整流サイクルの拡大波形と、マージン時間 (tmargin) を使用した ASR モード開始、およびアクティブな復調コンパレータのスレッショルドと遅延による ASR モードの早期停止の詳細が示されています。
図 7-25 BLDC モーター整流における ASR の電流波形