JADA043A January 2026 – April 2026 TMS320F28P659DK-Q1
アクティブ クランプ コンデンサを選択するには、電圧リップル、過渡応答特性、全体的な効率に関する設計上の複数のトレードオフを慎重に検討する必要があります。主な設計パラメータには、容量値 ( ) と電圧定格が含まれます。設計者は、スイッチング周波数に対する共振周波数を評価し、容量が十分に大きく、電圧リップルを最小限に抑えながら、迅速な過渡応答を促進するのに十分な小ささであることを確認する必要があります。さらに、スイッチング遷移中に過度の放熱や電圧オーバーシュートを発生させることなく共振電流を効果的に処理するには、セラミック コンデンサなどの低等価直列抵抗 (ESR) のコンデンサ タイプを選択する必要があります。
ACL を使用すると、2 次側 SR FET の Vds が以下にクランプされます
この場合、K は 1.5 未満です
複数のクランプ コンデンサが SR FET と並列に接続されていることを前提とすると、クランプ コンデンサの両端の電圧は SR FET のドレイン ソース間電圧 (Vds) に等しくなります。クランプ コンデンサには、以下に等しい DC バイアス電圧も印加される点に注意することが重要です。
この場合、D はトランスの 1 次巻線で実効的なデューティであり、
例として PSFB のトポロジを使用します。 を使用します。ここで、 は 1 次側の共振インダクタを表します。ディスクリートの共振インダクタを使用しない他のトポロジでは、Lr はトランスの 2 次側巻線のリーケージ インダクタンスに相当します。 が大きいほど、共振周波数 が低くなり、それに伴いコンデンサの電圧リップルも低減します。コンデンサの電圧リップルをこのように小さくすることで、SR FET の Vds ストレスが減少しますが、これによりコンバータの過渡応答性能も低下します。
設計値 K を 1.1 とし、コンデンサの電圧リップルを と仮定すると、 は次式で求めることができます。
とコンデンサの温度上昇データに基づき、必要なコンデンサの数を決定します。注意したいのは、 はクランプ時間における RMS 電流を示すということです。 の詳細については、セクション 2.3.1 を参照してください。
高周波 AC 性能を得るために、低 ESR のセラミック コンデンサ (X7R、C0G など) を使用します。
| パラメータ | 選択基準 |
|---|---|
| ピーク電圧を安全に取り扱う必要があります。通常は または (トポロジによって異なる) で、これにマージンを加味します。 | |
。ドレイン電圧リップルが低減されます (効率は向上します) が、過渡応答は遅くなります。 減少時:過渡応答は向上しますが、リップルが増加します。 性能トレードオフ:リップルが許容可能で、過渡応答が十分高速なスイート スポットを特定します (たとえば、設計ツールやデータシートの推奨事項を使用)。 | |
| ESR | コンデンサ内で消費されるエネルギーを管理するうえで、特に高速スイッチング時に不可欠です。クランプ回路は共振電流を処理するため、発熱と電圧スパイクを最小限に抑えるには、低 ESR (セラミック コンデンサが最適) が推奨されます。 |