JADU070 March   2026

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 概要
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  8. 2ハードウェア
    1. 2.1 電源要件
    2. 2.2 温度範囲
    3. 2.3 プログラミング、デバッグ、制御
      1. 2.3.1 LaunchPad の XDS110 デバッグ プローブの使用
      2. 2.3.2 個別の LaunchPad を含む汎用 XDS110 デバッグ プローブの使用
    4. 2.4 インターフェイス
      1. 2.4.1 XDS110 インターフェイスコネクタ
      2. 2.4.2 デバッグ インターフェイス コネクタ
    5. 2.5 ジャンパ情報
  9. 3LaunchPad ハードウェアの高度な使用
    1. 3.1 伝導測定と外部アンテナ
  10. 4ソフトウェア
    1. 4.1 ソフトウェア開発
  11. 5ハードウェア設計ファイル
    1. 5.1 回路図
    2. 5.2 PCB のレイアウト
    3. 5.3 部品表 (BOM)
  12. 6準拠に関する情報
    1. 6.1 CE 準拠
    2. 6.2 REACH 準拠
    3. 6.3 欧州廃電気電子機器指令 (WEEE) 準拠
  13. 7追加情報
    1. 7.1 商標
  14. 8参考資料

ジャンパ情報

BCU ボードは、ボードに電力を供給するための複数のオプションを備えており、利用可能な複数のジャンパを使用して簡単に構成できます。

  • オペレータがプログラミングと制御に XDS110 LP を使用する場合、オプション 1 は XDS110 の電力を使用します。J2 ピン 16 は XDS110 LP からの 3.3VDC 電源ピンで、GND はピン 1、7、13、19、20 に接続されます。XDS110 を EVM の電源として使用する場合、J1 のヘッダ ピン 2 と 3 をジャンパで接続する必要があります。また、J2 のピン 18 に、U4 への電力供給に必要な 5.0VDC 電源を供給します。
CC2662RQ1-BCU-EVM オプション 1図 2-4 オプション 1
  • オプション 2 により、TP2 (3V3_EXT) と TP3 (GND) を使用して、外部電源からボードに電力を供給できます。TP2 と TP3 に接続された外部電源を使用する場合、J1 のヘッダ ピン 1 と 2 をジャンパで接続する必要があります。
CC2662RQ1-BCU-EVM オプション 2図 2-5 オプション 2
  • オプション 3 により、J7 ピン 25 (3V3_EXT) とピン 2、5、12、15、18、21、26 (GND) または J14 ピン 25 (3V3_EXT) およびピン 2、5、12、15、18、21、26 (GND) を経由してボードに電力を供給できます。これらのピンは入力として、または外部デバイスおよびボードに電力を供給する出力として利用できます。J7 または J14、3V3_EXT、GND に接続された外部電源を使用する場合、J1 のヘッダ ピン 1 と 2 をジャンパで接続する必要があります。
CC2662RQ1-BCU-EVM オプション 3図 2-6 オプション 3
  • オプション 4 により、ユーザーは、それぞれの JTAG ヘッダを使用して、個別のワイヤレス マイコン デバイスに電力を供給することができます。WM#1 U1 の場合、J5 ピン 1 (WM1_VDD) とピン 3 および 5 (GND) を使用して、デバイスに電力を供給できます。J5 を使用して U1 に電力を供給する場合は、J6 にジャンパを取り付けないことを推奨します。WM#1 U7 の場合、J12 ピン 2 (WM2_VDD) とピン 3 および 5 (GND) を使用して、デバイスに電力を供給できます。J12 を使用して U7 に電力を供給する場合は、J13 にジャンパを取り付けないことを推奨します。
CC2662RQ1-BCU-EVM オプション 4図 2-7 オプション 4

さまざまな電力源に対応する複数のジャンパに加えて、ユーザーはヘッダ ジャンパを使用して各ワイヤレス マイコン デバイスやウォッチドッグ タイマに電源を接続および切断することもできます。J6 にジャンパを取り付けると、WM#1 U1 に電力が供給されます。ジャンパを取り外すと、上記の 1、2、または 3 に電源オプションが設定されている場合、デバイスが無効になります。J13 にジャンパを取り付けると、WM#1 U12 に電力が供給されます。ジャンパを取り外すと、上記の 2、2、または 3 に電源オプションが設定されている場合、デバイスがディスエーブルになります。J9 にジャンパを取り付けると、WM#1 のウォッチドッグ タイマ U6 に電力が供給され、ジャンパを取り外すと、デバイスがディスエーブルになります。J16 にジャンパを取り付けると、WM#2 のウォッチドッグ タイマ U9 に電力が供給され、ジャンパを取り外すと、デバイスがディスエーブルになります。ジャンパの位置を ワイヤレス マイコンおよび WD 電源ジャンパ の図に示します。

CC2662RQ1-BCU-EVM ワイヤレス マイコンおよび WD 電源ジャンパ図 2-8 ワイヤレス マイコンおよび WD 電源ジャンパ

ユーザーが利用できるその他の手動ジャンパ制御としては、3 個の LED のイネーブルまたはディセーブル、各 WM デバイスへの WDO (WM1_RST_L および WM2_RST_L) 信号の接続または切断があります。消費電力を測定するとき、または LED を取り外す必要がある場合は、WM から LED を取り外すことができます。WM のプログラミング時または開発、トラブルシューティング時に、特定の WM の RESET_L ラインから WDO を切断することもできます。ジャンパの位置を LED と WDO のジャンパ の図に示します。

  • J3 のピン 1 とピン 2 を取り付けると、D1 LED がイネーブルになり、ジャンパを取り外すと LED がディスエーブルになります。
  • J3 のピン 3 とピン 4 を取り付けると、D2 LED がイネーブルになり、ジャンパを取り外すと LED がディスエーブルになります。
  • J3 のピン 5 とピン 6 を取り付けると、D3 LED がイネーブルになり、ジャンパを取り外すと LED がディスエーブルになります。
  • J8 にジャンパを取り付けると、U6 の WDO が WM1_RST_L に接続され、ジャンパを取り外すと WDO が WM1_RST_L から切断されます。
  • J10 のピン 1 とピン 2 を取り付けると、D4 LED がイネーブルになり、ジャンパを取り外すと LED がディスエーブルになります。
  • J10 のピン 3 とピン 4 を取り付けると、D5 LED がイネーブルになり、ジャンパを取り外すと LED がディスエーブルになります。
  • J10 のピン 5 とピン 6 を取り付けると、D6 LED がイネーブルになり、ジャンパを取り外すと LED がディスエーブルになります。
  • J10 にジャンパを取り付けると、U9 の WDO が WM2_RST_L に接続され、ジャンパを取り外すと WDO が WM2_RST_L から切断されます。
CC2662RQ1-BCU-EVM LED と WDO のジャンパ図 2-9 LED と WDO のジャンパ