JADU166 June 2026
JP1 ジャンパは、I2C インターフェイス用に SCL を構成するために使用します。デフォルトではこのジャンパはオープンのままであり、デバイスは USB2ANY アダプタの内部プルアップを使用します。このジャンパを H の位置にすると、EVM のプルアップ回路が有効になります。このジャンパを L の位置にすると、SCL が無効になります。
JP2 ジャンパを使用して、I2C インターフェイスの SDA を有効にします。デフォルトではこのジャンパはオープンのままであり、デバイスは USB2ANY アダプタの内部プルアップを使用します。このジャンパを H の位置にすると、EVM のプルアップ回路が有効になります。このジャンパを L の位置にすると、SDA が無効になります。