JADZ005B July 2023 – December 2025 IWRL1432
PRODUCTION DATA
起動後、スライサー LDO テスト負荷 (TLOAD) は無効になりません
IWRL1432 ES1.1
デフォルトでは、安定性のため、起動時にスライサー LDO TLOAD がイネーブルになります。発振器がイネーブルになった後、消費電力を低減して信頼性を高めるため、電流負荷を自動的にディセーブルする必要があります。
現在、負荷は自動的にオフにならないため、予測される電流よりも大きい電流が観測されます (≅8mA)。
次のフィールドを設定すると、不必要な電力バーンアウトを節約し、ロード ビットを明示的に無効化することを推奨します。
TOP_PRCM:CLK_CTRL_REG1_LDO_CLKTOP = 0x1
これは ES2.0 で修正されています