JAJS428O April 1998 – March 2025 TPS3820 , TPS3823 , TPS3824 , TPS3825 , TPS3828
PRODUCTION DATA
TPS3820、TPS3823、TPS3824、TPS3828 デバイスにはウォッチドッグ タイマがあり、リセット信号の発行を避けるために、WDI 信号を負に遷移させて定期的にトリガする必要があります。監視対象のシステムがタイムアウト期間 ttout 内にウォッチドッグ回路を再トリガしない場合、RESET は、期間 td にわたってアクティブになります。また、このイベントは、ウォッチドッグ タイマを再初期化します。
ウォッチドッグ タイマは、WDI ピンをシステムから切断することで無効にできます。WDI ピンが高インピーダンス状態であることを検出すると、TPS3820、TPS3823、TPS3824、または TPS3828 は、RESET がアサートされないようにするため、内部 WDI パルスを生成します。この動作が望ましくない場合は、WDI とグランドの間に 1kΩ の抵抗を接続します。この抵抗により、TPS3820、TPS3823、TPS3824、またはTPS3828は、WDI が高インピーダンス状態でないことを検出できます。
WDI ピンへの入力がアクティブ (HIGH と LOW の間を遷移) であり、TPS3820、TPS3823、TPS3824、またはTPS3828 が RESET をアサートしているアプリケーションでは、入力電圧が VIT– を超えた後も、RESETは ロジック LOW に固定されたままです。リセット信号がアサートされているときにもアプリケーションが WDI への入力をアクティブにする必要がある場合は、デバイスの A バージョンまたは FET を使用して WDI 信号をデカップリングする必要があります。リセットがアサートされている間に WDI パルスを受信した場合、A バージョンはリセット信号をアサート状態にラッチしません。外付け FET は、RESET がアサートされたときに WDI 入力を切断することで WDI 信号をデカップリングします。詳細については、「リセット イベント中の WDI デカップリング」を参照してください。A バージョンは、システム内の FET 有無に関わらず動作します。したがって、A バージョン は、A 以外のバージョンと下位互換性があります。