JAJSPO6B October 2024 – October 2025 AMC0311R-Q1
PRODUCTION DATA
AMC0x11R-Q1 は、入力電圧に比例したシングルエンドのアナログ出力電圧を提供します。出力は GND2 を基準としており、デバイスの入力からガルバニック絶縁されています。出力は、ADC の入力に直接接続できるように設計されています。
フルスケール出力電圧は、REFIN ピンによって設定されます。指定された線形入力範囲内の任意の入力電圧について、デバイスは次の電圧を出力します。
REFIN は、ADC のダイナミック入力電圧範囲と一致するように、ADC と同じ基準電圧に接続します。基準電圧が共有されている場合、AMC0x11R-Q1の入力にクリッピング電圧が印加されると、ADC は正のフルスケール コードを出力します。線形動作には、出力バッファには GND2 に対して 150mV 以上のヘッドルームが必要です。したがって、0V 付近の入力電圧に対するデバイスの動作は非線形になります。
線形動作の最小入力電圧は次のように計算します。
たとえば、クリッピング電圧が 2.56V、VREFIN = 5V の AMC0x11R-Q1 デバイスの最小線形入力電圧は 76.8mV です。
本デバイスは、規定の線形性を有するフルスケール範囲内で線形です。線形のフルスケール範囲を超えた場合、出力は入力に追従しますが、直線性性能は低下します。入力電圧がクリッピング電圧に達した時点で、出力はクリップします。図 7-2は、入力から出力への伝達特性を示しています。