JAJSWF7A April 2025 – October 2026 TPSM84538
PRODUCTION DATA
| ピン | 種類(1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| EN | 1 | A | コンバータへの有効化入力。ENをHighに駆動するか、このピンをフローティングにすると、コンバータが有効になります。外付け分圧抵抗を使用して、可変VIN UVLO機能を実装できます。 |
| FB | 2 | A | 出力帰還入力。出力からGNDへの外部抵抗デバイダのタップにFBを接続して出力電圧を設定します。 |
| GND | 3 | G | グランド ピン。ローサイドFETのソース、およびコントローラ回路の接地ピンに接続します。システム接地、および CIN と COUT の接地側に接続します。CIN へのパスは、できる限り短くしてください。 |
| VOUT | 4 | P | 出力電圧。このピンは、内部の降圧インダクタに接続されています。ピンを出力負荷に接続し、このピンと GND との間に外部出力コンデンサを接続します。 |
| SW | 5 | P | スイッチング ノード。このピンに外部部品を配置したり、信号に接続したりしないでください。ノイズや EMI の問題を防止するため、このピンに配置する銅の量は最小限に抑える必要があります。 |
| VIN | 6 | P | 内部LDOおよびハイサイドFETへの電源入力ピン。入力バイパスコンデンサは、このピンおよびGNDに直接接続する必要があります。 |
| モード | 7 | A | 軽負荷条件下のモード選択ピンとパワーグッド/ソフトスタート機能。詳細については、「モード選択」を参照してください。 |
| SS/PG | 8 | A | このピンは、MODEピン構成に応じて、ソフトスタート機能またはパワー・グッド機能にできます。ソフトスタート機能が選択されている場合、このピンからGNDに接続された外部コンデンサは、内部リファレンス電圧の立ち上がり時間を定義します。パワー・グッド機能が選択されている場合、このピンはオープン・ドレインのパワー・グッド・インジケータであり、出力電圧がPGスレッショルドや過電圧を下回っている場合、ENシャットダウン中、またはソフトスタート中にLowにアサートされます。 |
| RT / SYNC | 9 | A | 周波数選択と外部クロック同期。接地への抵抗により、デバイスのスイッチング周波数が設定されます。このピンに外部クロックを印加して、スイッチング周波数を同期することもできます。詳細については、「スイッチング周波数の選択、同期」を参照してください。 |