JAJSWU5 July 2025
ADVMIX
起動とシャットダウンは、EN 入力により制御されます。この入力には高精度のスレッショルドが搭載されており、必要に応じて、外付け分割電圧を使用して可変の入力低電圧ロックアウト (UVLO) を行えます。VEN_TH_R を超える電圧を印加すると、本デバイスは完全にイネーブルになり、本デバイスは起動モードに移行し、ソフトスタート期間を開始できます。EN 入力が VEN_TH_F を下回ると、レギュレータはスイッチングを停止し、VIN 入力電流は 1μA (最大値) 未満でシャットダウン モードに移行します。EN 入力の電流は約 0.2μA (標準値) であることに注意します。この機能が必要ない場合は、EN 入力を VIN に直接接続できます。イネーブル ピンがフローティング状態になるとデバイスがオフになるので、イネーブルをフローティングにしないでください。各種の EN スレッショルドの値については、電気的特性表を参照してください。
場合によっては、本デバイスが内部的に備えているものとは異なる入力 UVLO レベルが必要とされることがあります。この機能は、特別なシーケンシング、または電源ケーブルが過度に長いことによる入力電圧の発振の防止に使用できます。外付けの UVLO は、図 7-2 に示す回路を使うことで実現できます。本デバイスがオンする入力電圧を VON、オフする入力電圧を VOFF と呼びます。精度を維持するため、分圧器の電流は EN 入力に流れる電流 (IEN_LKG) より大きくする必要があります。RENB の値が 10kΩ と50kΩ の間であれば妥当です。次に 式 2 を使って RENT を計算し、式 3を使って VOFF を計算します。
ここで、