JAJSX94A September 2025 – January 2026 TPUL2T323-Q1
PRODUCTION DATA
| ピン | I/O(1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| 1T | 1 | I | チャンネル 1 立ち下がりエッジ トリガ入力。1T と 1 CLR を high に保持する必要があります |
| 1T | 2 | I | チャンネル 1 立ち上がりエッジ トリガ入力。1 T を low に、1 CLR を high に保持する必要があります。 |
| 1CLR | 3 | I | チャネル 1 非同期クリア入力、アクティブ Low。1T が low に、1T が high に保持されている場合、立ち上がりエッジ トリガ入力として動作することもできます |
| 1Q | 4 | O | チャネル 1 反転出力 |
| 2Q | 5 | O | チャネル 2 出力 |
| 2C | 6 | G | チャネル 2 外部タイミング コンデンサの負の接続。外部タイミング コンデンサの放電電流用のリターン パスを提供します。内部でグラウンドに接続されます |
| 2RC | 7 | I/O | チャネル 2 の外部タイミング ノード接続。詳細な動作手順については、「アプリケーション情報」セクションを参照してください |
| GND | 8 | G | グランド |
| 2T | 9 | I | チャンネル 2 立ち下がりエッジ トリガ入力。2T と 2 CLR を high に保持する必要があります |
| 2T | 10 | I | チャンネル 2 立ち上がりエッジ トリガ入力。2 T を low に、2 CLR を high に保持する必要があります。 |
| 2CLR | 11 | I | チャネル 2 非同期クリア入力、アクティブ Low。1T が low に、2T が high に保持されている場合、立ち上がりエッジ トリガ入力として動作することもできます |
| 2Q | 12 | O | チャネル 2 反転出力 |
| 1Q | 13 | O | チャネル 1 出力 |
| 1C | 14 | G | チャネル 1 外部タイミング コンデンサの負の接続。外部タイミング コンデンサの放電電流用のリターン パスを提供します。内部でグラウンドに接続されます |
| 1RC | 15 | I/O | チャネル 1 の外部タイミング ノード接続。詳細な動作手順については、「アプリケーション情報」セクションを参照してください |
| VCC | 16 | P | 正の電圧電源 |
| サーマル パッド | — | サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください。 | |