JAJUA07 September 2025
LM50HVEVM には、ボードのステータスを示す LED が含まれており、VDUT に正常に電源が供給された場合には緑色の LED D2 が点灯します。D2 は、VDUT が U7 から 3.3V から供給されているか、外部電圧源から供給されているかを点灯します。U7 は、3.3V net に電力を供給するオンボード レギュレータであり、スイッチ SW2 によってイネーブルおよびディセーブルになります。外部接続を使用せずに評価基板 (EVM) を通常動作させるには、SW2 を 3.3V ネットに設定する必要があります。デフォルトでは、SW2 は LM50HV に電力が供給されていない中性の中間位置に設定されます。LM50HV に電力を供給するには、SW2 を 3.3V NET または外部電源に接続するために、どちらかの位置に移動する必要があります。
赤色の LED D6 は MSP430F5528 ステータス LED です。表 2-1 に、各種動作モードを示します。
| D6 LED ステータス | 意味 |
|---|---|
| オフ | 評価基板 (EVM) は 評価基板 (EVM) GUI に接続されています |
| 4 回点滅すると点滅します | 評価基板 (EVM) は PC に接続されており、評価基板 (EVM) の GUI には接続されていません |
| 点滅しています | USB 電源に接続しました |