JAJZ029 July 2025 CC2755R10
製品開発サイクルの段階を示すために、テキサス インスツルメンツ™ ではすべての SimpleLink ワイヤレスデバイスの型番に接頭辞を割り当てます。SimpleLink ワイヤレスの各型番には、次の 2 つの接頭辞のいずれかが付いています。CC または XCこれらの接頭辞は、製品開発の進展段階を表します。段階には、エンジニアリング プロトタイプ(XC)から、完全認定済みの量産デバイス(CC)までがあります。
デバイスの開発進展フロー:
XC デバイスは、次の免責事項付きで出荷されます。
「開発中の製品は、社内での評価用です。」
量産デバイスの特性は完全に明確化されており、デバイスの品質と信頼性が十分に示されています。テキサス・インスツルメンツの標準保証が適用されます。
プロトタイプ デバイス (X) は、標準的な製品版デバイスに比べて故障率が大きいと予測されます。これらのデバイスは予測される最終使用時の故障率が未定義であるため、テキサス インスツルメンツではそれらのデバイスを量産システムで使用しないよう推奨しています。認定済みの量産デバイスのみを使用する必要があります。