KOKT163 August   2025 TPSI3052-Q1

 

  1.   1
  2.   2
    1.     3
    2.     머리말
    3.     능동 사전 충전 이해하기
    4.     계산기 개요
    5.     계산기 도구 사용하기
    6.     사전 충전 시스템 요구 사항
    7.     인덕턴스 및 충전 전류 프로그래밍
    8.     전류 감지 및 비교기 설정값
    9.     바이어스 전원 및 스위칭 주파수 제한
    10.     원하는 충전 프로필 달성
    11.     관련 콘텐츠
  3.   상표
    1.     15

머리말

EV(전기차)에서는 트랙션 인버터의 입력에서 전압 리플을 최소화하기 위해 일반적으로 대형 DC 링크 커패시터(CDC LINK)를 사용합니다. EV에 전원을 공급할 때 사전 충전의 목적은 차량을 작동하기 전에 CDC LINK을 안전하게 충전하는 것입니다. 배터리 스택 전압(VBATT)까지 CDC LINK를 충전하면 시간이 지남에 따라 돌발적인 고장을 유발하는 접촉기 단자에서의 아크를 방지할 수 있습니다.

기존의 사전 충전 방법에는 CDC LINK와 직렬로 전력 저항을 구현하여 RC(저항-커패시터) 네트워크를 만드는 방법이 포함됩니다. 그러나 총 CDC LINK 커패시턴스와 VBATT가 증가하면 반드시 수반되는 전력 손실도 기하급수적으로 증가합니다. 이 문서에서는 스프레드시트 계산기를 사용하여 효율적인 능동 사전 충전 회로를 설계하기 위한 간편한 접근 방식을 소개합니다.

능동 사전 충전 이해하기

수동 사전 충전은 전력 저항을 이용해 커패시터를 점근적으로 충전하는 RC 회로를 구성하는 반면, 능동 사전 충전은 이력 인덕터 전류 제어 방식을 사용하는 벅 토폴로지 기반의 스위칭 컨버터를 통해 커패시터에 일정한 충전 전류를 공급할 수 있습니다(그림 1).

이 정전류를 통해 커패시터 전압(VCAP)을 배터리와 동일한 전압 전위까지 선형으로 충전할 수 있습니다. 그림 2 및 방정식 1은 이 선형 동작을 나타낸 것입니다.

방정식 1. d V d t = I CHARGE  C DC LINK 

첫 번째 단계는 필요한 충전 전류(ICHARGE)를 구하는 것입니다. 방정식 2에 표시된 것처럼 ICHARGE는 총 DC 링크 충전(QDC LINK)을 필요한 사전 충전 시간(tCHARGE)으로 나눈 몫입니다.

방정식 2. I C H A R G E = Q D C L I N K t C H A R G E

방정식 3에 표시된 것처럼 QDC LINK는 CDC LINK와 VBATT를 곱한 것입니다.

방정식 3. Q DC LINK  = C DC LINK  × V B A T T

계산기 개요

이 능동 이력 벅 회로에서는 스위치 노드에 부동 접지 전위가 있어 제어 시스템에 전원을 공급하려면 절연 바이어스 전원이 필요합니다. 계산기 도구를 사용하면 이 제어 회로의 소비 전력이 절연 바이어스 전원의 소싱 용량 내에서 유지되록 할 수 있습니다. 이를 사용하지 않으면 전압이 붕괴합니다.

TI(텍사스 인스트루먼트)의 고전압 솔리드 스테이트 릴레이 능동 사전 충전 레퍼런스 설계에서 에너지 전달 효율성을 개선하고 실제 충전 시간을 줄이는 능동 솔루션을 소개합니다. TI의 TPSI3052-Q1은 능동 사전 충전 레퍼런스 설계에서 사용되는 완전 통합형 절연 바이어스 전원 공급 장치로, 절연된 2차 공급측에 최대 83mW의 전력을 소싱하고 공급할 수 있습니다. 게이트 드라이브 전류, 장치 정동작 전류 및 저항 분할기는 소비 전력에 주로 기여하는 요소입니다. 방정식 4는 게이트 드라이브 전류(IGATE DRIVE)와 게이트 드라이브 전압(VS GATE DRIVER)의 곱인 게이트 드라이브 전력(PGATE DRIVE)을 나타낸 것으로, 이 레퍼런스 설계의 경우 값은 15V입니다.

방정식 4. P GATE DRIVE  = I GATE DRIVE  × V S GATE DRIVER 

방정식 5는 MOSFET(금속 산화막 반도체 전계 효과 트랜지스터) 총 게이트 전하(QG)와 스위칭 주파수(FSW)의 곱인 게이트 드라이브 전류를 나타낸 것입니다.

방정식 5. I G A T E D R I V E = Q G × F S W

방정식 6은 FSW가 충전 시간 동안 VCAP에 따라 어떻게 변화하는지 나타낸 것으로, 그림 3에 표시된 것처럼 FSW 대 VCAP 곡선이 거꾸로 된 포물선 형태를 취합니다. 아래 그림에 표시된 것처럼 게이트 드라이브 전류의 피크는 최대 스위칭 주파수(FSW_MAX)에서 발생하며, 이는 VCAP가 VBATT의 절반 수준에 도달할 때입니다. 방정식 7은 FSW_MAX, VBATT, 인덕턴스(L) 및 피크 간 인덕터 전류(dI)의 관계를 나타냅니다.

방정식 6. F S W = V C A P V C A P 2 V B A T T L × d I
방정식 7. F S W M A X = V B A T T 4 × L × d I

계산기 도구 사용하기

계산기에는 여러 설계 매개 변수를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 노란색 셀은 필수 입력을 나타내고, 회색 셀은 선택적 입력을 나타냅니다. 회색 셀의 기본값은 레퍼런스 설계의 매개 변수를 반영합니다. 사용자는 필요에 따라 회색 셀의 값을 변경할 수 있습니다. 흰색 셀은 출력으로 계산된 값을 나타냅니다. 셀의 오른쪽 상단에 표시되는 빨간색 삼각형은 오류를 나타내며, 사용자는 수정 방법을 알려주는 팝업 텍스트를 볼 수 있습니다. 이 표시의 목적은 빨간색 셀이 없는 성공적인 구성을 달성하는 것입니다. 이는 사용자가 각 유닛 셀에 마우스 커서를 올려 해당 정보를 읽는 반복적인 프로세스일 수 있습니다.

사전 충전 시스템 요구 사항

그림 4에 표시된 계산기 섹션에서는

VBATT, tCHARGE 및 CDC LINK 시스템 매개 변수를 바탕으로 필요한 충전 전류(ICHARGE REQUIRED)를 계산합니다.

인덕턴스 및 충전 전류 프로그래밍

그림 5에 표시된 계산기 섹션에서는 실제 평균 충전 전류(ICHARGE)와 FSW_MAX를 계산합니다. 평균 인덕터 전류는 기본적으로 ICHARGE와 같습니다. 여기서 ICHARGE는 ICHARGE REQUIRED와 같거나 더 커야 합니다. 이는 이전 섹션에서 원하는 tCHARGE를 충족하기 위해 계산되었습니다.

방정식 7에 표현된 것처럼 L, dI 및 FSW_MAX와의 관계에 유의하세요. L과 dI은 각각 FSW와 반비례 관계이므로, 최대 스위칭 주파수 한도(FSW LIMIT)를 초과하지 않는 값을 선택하는 것이 중요합니다. 인덕터 선택 시에는 적절한 평균 제곱근 전류(IRMS > ICHARGE), 포화 전류(ISAT > IL PEAK) 및 전압 정격과 각각에 대한 버퍼로서 충분한 수준의 헤드룸을 고려해야 합니다.

전류 감지 및 비교기 설정값

그림 6에 표시된 계산기 섹션에서는 이력 회로의 최저 저항(RB), 최고 저항(RT) 및 이력 저항(RH)를 계산하며, 이는 이전 섹션에서 지정된 피크(IL PEAK) 및 밸리(IL VALLEY) 인덕터 전류 임계값을 충족하는 데 필요합니다. 전류 감지 저항(RSENSE) 및 RB를 입력합니다. 이는 필요에 따라 유연하게 변경할 수 있습니다. 비교기 공급 전압(VS COMPARATOR)이 올바른지 확인합니다.

바이어스 전원 및 스위칭 주파수 제한

그림 7에 표시된 계산기 섹션에서는 MOSFET 스위칭에 사용할 수 있는 전력(PREMAINING FOR FET DRIVE)을 계산합니다. 이를 위해 먼저 총 전력 소모(PTOTAL)(이력 회로 저항(PCOMP. RESISTORS)와 연계됨), 게이트 드라이버 IC(통합 회로)(PGATE DRIVER IC) 및 비교기 IC(PCOMPARATOR IC)를 계산한 후 해당 값을 TPSI3052-Q1의 사용 가능한 최대 전력(PMAX_ISOLATED BIAS SUPPLY)에서 뺍니다. MOSFET 총 게이트 전하(QG TOTAL), 장치 정동작 전류(IS GATE DRIVER IC 및 ISUPPLY COMP IC) 및 게이트 드라이버 IC 공급 전압(VS GATE DRIVER IC)을 입력합니다. 이 도구에서는 이 값을 사용하여 그림 3에 빨간색 선으로 표시된 FSW LIMIT을 계산합니다.

이 계산기 도구는 특정 가정을 취하며, MOSFET 및 프리휠링 다이오드에서의 비교기 지연, 전력 손실 등의 요인은 고려하지 않습니다. 이 도구에서는 레일 간 입력 및 출력 비교기를 사용한다고 가정합니다. 적절한 전압 정격, RDSON 및 기생 커패시턴스 매개 변수를 지닌 MOSFET을 선택하도록 합니다. MOSFET과 프리휠링 다이오드의 전력 손실이 모두 허용 가능한 한도 이내를 유지하도록 합니다. 마지막으로, 전류 감지 피크 및 밸리 레벨 전압과 관련하여 오프셋과 이력 전압이 낮은 비교기를 선택합니다. 최종 계산기 값으로 회로를 시뮬레이션하면 의도한 작동을 구현할 수 있습니다.

원하는 충전 프로필 달성

능동 이력 벅 회로를 적용하면 EV에서 사용되는 고전압 DC 링크 커패시터의 효율성이 상당한 수준으로 개선되고 충전 회로 크기가 감소합니다. 이를 통해 잠재적으로 사전 충전 솔루션의 크기, 비용 및 열을 줄일 수 있습니다.

이 문서에서는 원하는 충전 프로필을 달성하는 데 도움이 되는 적절한 구성 요소 값을 계산하는 설계 프로세스를 안내합니다.

엔지니어는 이러한 기술 및 도구를 사용하여 EV의 사전 충전 기능을 효과적으로 개선함으로써 자동차 산업의 증가하는 요구를 충족하기 위한 개선된 전력 관리 시스템을 구현할 수 있습니다.