NEST174 August   2025

 

  1.   1
  2.   2
    1.     簡介
    2.     控制階段的設計考量
    3.     控制邏輯
    4.     寄生電容所造成的問題
    5.     增益問題的解決方案
    6.     實驗結果
    7.     結論
    8.     相關內容
    9.     參考資料
  3.   註冊商標
    1.     13

簡介

單級隔離轉換器,例如雙向電容-電感-電感-電感-電容 (CLLLC) 轉換器,是儲能系統 (ESS) 中常見的轉換器類型,可節省系統成本並提高功率密度。CLLLC 轉換器的增益曲線較為平坦,然而當切換頻率 (fs) 高於串聯共振頻率 (fr) 時,增益曲線會出現不理想的過度平坦現象。變壓器和 MOSFET 的寄生電容也會顯著影響轉換器增益 [1],這將導致轉換器輸出電壓偏離調節範圍。在本篇電源技術指南中,我將介紹一種 CLLLC 控制算法和同步整流 (SR) 控制方法,以消除這種非線性特性,並使用一台 3.6kW 原型轉換器來驗證其性能。圖 1 為住宅 ESS 的方塊圖。

 住宅 ESS 方塊圖,包含雙向功率因數校正 (PFC)/逆變器、雙向 DC/DC 轉換器,以及最大功率點追蹤 (MPPT) 功能。來源:德州儀器圖 1 住宅 ESS 方塊圖,包含雙向功率因數校正 (PFC)/逆變器、雙向 DC/DC 轉換器,以及最大功率點追蹤 (MPPT) 功能。來源:德州儀器

控制階段的設計考量

圖 2 顯示具有寄生電容器的全橋 CLLLC 共振轉換器的電路拓撲結構。此拓撲結構由對稱共振電路和全橋結構組成。

 具有寄生電容器的全橋 CLLLC 轉換器的電路拓撲結構。來源:德州儀器圖 2 具有寄生電容器的全橋 CLLLC 轉換器的電路拓撲結構。來源:德州儀器

圖 3 顯示 CLLLC 理想的增益曲線。與 LLC 轉換器類似,變頻控制是 CLLLC 共振轉換器常用的控制方案。

 採用變頻控制的理想 CLLLC 增益曲線。來源:德州儀器圖 3 採用變頻控制的理想 CLLLC 增益曲線。來源:德州儀器

如前所述,當 fs 超過 fr 時,增益曲線會趨於平坦。此外,隨著功率等級提升,轉換器需要在電池側並聯更多 FET 以處理更大電流,這意味著輸出端全橋 FET 的輸出電容 (Coss) 將會變得非常大。考量變壓器繞組間寄生電容與 Coss 等寄生參數時,高頻下的非單調增益曲線問題會特別嚴重,這種情況對應於輕負載條件,如 圖 4 所示。

 考量變壓器繞組間寄生電容及 Coss 等寄生參數的 CLLLC 增益曲線。來源:德州儀器圖 4 考量變壓器繞組間寄生電容及 Coss 等寄生參數的 CLLLC 增益曲線。來源:德州儀器

在這種情況下,頻率控制沒有作用。打嗝模式是解決 CLLLC 共振轉換器非單調特性的常用方法,但此方法不適用於電池應用,因為當電池電壓較低時,轉換器仍需提供大電流。脈衝寬度調變 (PWM) 與相移控制雖可解決此問題,但 PWM 控制會使電晶體在硬切換狀態下,從而降低效率並限制操作頻率。因此相移控制是較佳的選擇。

控制邏輯

圖 5 展示頻率及相移混合控制方案圖表。在啟動階段電池電壓較低時,轉換器需採用軟啟動方式配合較小的充電電流,以抑制高電流突波並延長電池壽命。如果共振電感器值或頻率不夠高,若僅以高頻端進行軟啟動,效果有限。當電池充電接近滿容量時,將轉為小電流涓流充電並維持恆定電壓。這兩種情況都對應轉換器的輕負載工作狀態。在輕負載條件下,由於寄生電容效應,輸出電壓會呈現上升趨勢,根據先前分析最終可能超出調節範圍;此時相移控制可有效調節輸出電壓。控制器的計算結果決定轉換器是否需要進入相移模式。

 不同充電狀態下的控制方案。請注意,在啟動階段電池電壓較低時,轉換器需採用軟啟動方式配合較小的充電電流,以抑制高電流突波並延長電池壽命。來源:德州儀器圖 5 不同充電狀態下的控制方案。請注意,在啟動階段電池電壓較低時,轉換器需採用軟啟動方式配合較小的充電電流,以抑制高電流突波並延長電池壽命。來源:德州儀器

圖 6 展示頻率和相移之間的調變切換。當負載降低時,系統將提高操作頻率以調節輸出電壓。若計算所得最高頻率高於設定值,轉換器將進入相移調變模式;隨後當負載增加時,相移角會隨之減小以調節輸出電壓。當相移角度降至零時,轉換器將再次進入頻率模式。

 頻率與相移模式之間的控制方案。當負載降低且相移角為零時,系統將提高操作頻率以調節輸出電壓(頻率模式)。如果最大頻率高於設定值,相移角度會降低以調節輸出電壓(相移模式)。來源:德州儀器圖 6 頻率與相移模式之間的控制方案。當負載降低且相移角為零時,系統將提高操作頻率以調節輸出電壓(頻率模式)。如果最大頻率高於設定值,相移角度會降低以調節輸出電壓(相移模式)。來源:德州儀器

寄生電容所造成的問題

在相移模式下,MOSFET 的 Coss 同樣會產生此效應,導致共振槽電流與這些電容產生振盪,如 圖 7 所示。

 開環條件下相移調變模式的共振槽電流波形。來源:德州儀器圖 7 開環條件下相移調變模式的共振槽電流波形。來源:德州儀器

圖 8 展示 CLLLC 轉換器在考量與不考量 MOSFET Coss 時的增益特性比較。如圖所示,增益曲線會出現波動。在此情況下,閉合迴路控制中的控制器可能將相移角調整至錯誤方向,從而導致大電流突波。

 相移模式下含和不含 COSS 的增益曲線。來源:德州儀器圖 8 相移模式下含和不含 COSS 的增益曲線。來源:德州儀器

增益問題的解決方案

為消除增益的非單調性問題,採用如 圖 9 所示的 SR 控制方法可有效解決此問題。在共振槽電流振盪期間,若同時導通兩個上管或兩個下管的 SR 切換,將使變壓器次級側繞組暫時短路,從而讓 Coss 不參與共振過程。

 所提出的 SR 控制方案可有效消除增益非單調性問題。來源:德州儀器圖 9 所提出的 SR 控制方案可有效消除增益非單調性問題。來源:德州儀器

圖 10 展示測試結果;與圖 8 相比沒有振盪。有關更多詳細的分析和測試結果,請參閱參考 [2]。

 採用所提控制方案的相移模式增益曲線(灰色線)。來源:德州儀器圖 10 採用所提控制方案的相移模式增益曲線(灰色線)。來源:德州儀器

實驗結果

原型 [3] 使用此控制方案來驗證性能。圖 11 展示軟啟動波形,而 圖 12 則展示採用所提控制方案的相移模式下之共振槽電流波形。

 具備 750 W 輸出功率的相移軟啟動。來源:德州儀器圖 11 具備 750 W 輸出功率的相移軟啟動。來源:德州儀器
 採用所提控制方案的相移模式下之共振槽電流波形。來源:德州儀器圖 12 採用所提控制方案的相移模式下之共振槽電流波形。來源:德州儀器

圖 13 和 圖 14 展示頻率/相移調變切換測試。根據測試波形顯示,在輸出功率 750W 的條件下,啟動電流被限制在 28A 以內。共振槽電流無振盪現象,且轉換器能在不同工作條件下平順切換調變模式。

 相移和頻率調變切換:5A 負載的頻率模式。來源:德州儀器圖 13 相移和頻率調變切換:5A 負載的頻率模式。來源:德州儀器
 相移與頻率調變切換:1A 負載的相移模式。來源:德州儀器圖 14 相移與頻率調變切換:1A 負載的相移模式。來源:德州儀器

結論

所提出的頻率與相移混合控制方案,能有效限制啟動階段的突波電流,並使輕負載條件下的增益特性保持線性。轉換器可在頻率調變和相移調變之間順暢切換。此外,相移控制也會引發增益非單調性問題,並在具有大 COSS 的設計中導致電流振盪。所提出的 SR 控制方法,能有效解決電流振盪問題,並使增益恢復單調特性。

參考資料

  1. Lee, Byoung-Hee、Moon-Young Kim、Chong-Eun Kim、Ki-Bum Park 與 Gun-Woo Moon 所著之「考量寄生元件效應的 LLC 共振轉換器分析」。發表於《INTELEC 2009 – 第 31 屆國際電信能源會議》,韓國仁川,2009 年 10 月 18-22 日,第 1-6 頁。
  2. Tai, Will、Guangzhi Cui 與 Sheng-Yang Yu 所著之「CLLLC 共振轉換器於相移模式下的增益優化控制方法」。發表於《PCIM Europe 2024:國際電力電子、智慧運動、可再生能源與能源管理展覽暨會議》,德國紐倫堡,2024 年 6 月 11-13 日,第 2513-2518 頁。
  3. Cui, Guangzhi 之「3.6kW 雙向 CLLLC 共振轉換器參考設計」。德州儀器參考設計編號 PMP41042。存取日期:2024 年 11 月 6 日。

先前已發表於 EDN.com。