Práctica de ADC: Muestreo de DMA de alta velocidad y dos canales
En este video, se muestra cómo utilizar el módulo DMA en MSPM0L1306.
00:10:07|22 nov 2024
Una vez configurado el DMA, los datos de los registros de periféricos se pueden mover automáticamente a la ubicación de memoria especificada sin pasar por la CPU. La tarea de este ejemplo es producir una señal codificada ortogonal a través de PA17 y PA18, que transmite el DMA a una matriz especificada mediante el muestreo PA24 y PA21. Exporte datos del gráfico y restaure la forma de onda ortogonal mediante Excel. El asistente en serie muestra 1000 datos en serie y las formas de onda ortogonales que se restauraron en Excel.