エンジニアのために発明するエンジニア
絶え間ない革新、無限の可能性
当社の半導体製品は、電話やデータセンターから、医療用機器や自動車まで、世界の重要なテクノロジーを支えています。80,000 以上の製品により、当社は業界で最も包括的なアナログおよび組込みポートフォリオを提供しており、先見の明のある方々や問題解決者が革新を実現できるよう支援します。Kilby Labs での先駆的な研究からグローバル エンジニアリングに至るまで、当社のチームは、人類の動き、生活、働き方を改善するテクノロジーを絶えず進歩させています。
イノベーションを実現
数十年にわたって製造に関する専門知識を蓄積してきた大手企業は、地政学的な多様な環境で、必要なときに必要な製品を入手できる体制を TI に信頼しています。
主な事実
テキサス インスツルメンツは、1930 年設立の代表的な半導体企業であり、本社はテキサス州ダラスにあります。TI はアナログチップと組込みプロセッシングチップの設計と製造を行っており、車載システムから産業用機器に至るまであらゆる製品を支えるとともに、およそ 1 世紀にわたる技術革新と専門知識で世界のお客様にサービスを提供しています。
社員
顧客企業
製品
年間生産チップ
2025 年の売上と市場セグメンテーション
競争優位性の強化、資本配分における規律、効率性の追求により、長期的な成長を実現します。
TI は数十年にわたり、半導体によってエレクトロニクスをだれもが手に届く手ごろなものにし、より良い世界を作り上げる、という熱意をもって事業を運営してきました。長年にわたって、TI は 3 つの目標を念頭に置いて事業を運営してきました。
TI の価値基準
信頼性
最初に、信頼できる人間になります。誠実な行動をとり、常に正しいことを実行します。TI は、社会的責任に沿った事業運営を行います。信頼されるということは、会社として、個人としての私たちの基礎です。
多様性
多様性は成功へと導きます。全員の能力を引き出し、敬意をもって互いに接し、互いの違いを尊重するとともに、考えやアイデアを出し合うよう促す環境を作り上げます。
革新的
革新的であることで成功します。私たちは、魅力的な製品を製造し、新しい市場を開拓し、競争力を高める新しいテクノロジーを想像しています。当社は好奇心を維持し、粘り強く努力を続けると同時に、障壁を克服するために決意を抱いています。
競争力
私たちは競争が不可欠であることを理解しています。私たちは敗北を望みません。そのため、最善を尽くせるように、自らに対して継続的に課題を課します。私たちは、持続可能な成長を実現できるように、最善の機会に投資します。競争力を維持するために、TI は優秀な人材を採用し、能力開発を進め、維持します。
結果重視
TI は結果を重視し、責任ある言動を心がけています。お客様には複数の選択肢があります。TI は緊急性を持って行動し、お客様が TI を継続的に選択してくださるように物事に取り組みます。お客様の成功を支援するために、私たちは業務を継続的に改善します。
数十年にわたる TI の革新
1930s
1930 年、石油とガスの小規模企業である Geophysical Service Inc. が設立されました。
創設者たちが重視していた、起業家としてのスピリット、理念、および革新は、現在の テキサス インスツルメンツの強い基盤となっています。
1940s
信号処理技術を海底検知、さらにレーダーへ応用し、1946 年には電子機器の研究所と製造部門を設立しました。
1950s
1954 年に、Texas Instruments Inc. という社名に変更しました。シリコン トランジスタを発明し半導体市場に参入しました。
1958 年に、TI のエンジニアである Jack Kilby は集積回路を発明し、今日のエレクトロニクスへと続く道を切り開きました。
1960s
1967 年に、世界初の電子ハンドヘルドカリキュレータを開発し、より高速で、より小型で、より高性能な TI チップの開発に注力しました。
TI の部品を搭載した Apollo Lunar Exploration Module (アポロ月探査モジュール) は、この 10 年間に月面へ着陸しました。
1970s
1971 年に、初のシングルチップ マイコン (MCU) を発表し、家電製品、コンシューマ エレクトロニクス、産業用アプリケーションに変革をもたらしました。
Speak & Spell は 1978 年に発明され、業界初のデジタル信号処理 (DSP) ロジックが搭載されていました。DSP は、現代のエッジ AI テクノロジーの基盤を築いてきました。
1980s
1980 年に、当社は自社初の商用シングルチップ DSP と、高速デジタル信号処理向けに最適化したマイクロプロセッサを発表しました。
1985 年に、デジタル マイクロミラー デバイス (DLP® チップ) が発明され、受賞歴のある DLP テクノロジー (Emmy® 1998) と DLP Cinema® (Academy® Plaque 2009) の基礎を築きました。
1990s
1992 年に、低コストと電力効率を重視して設計されたマイコン ファミリである MSP430™ マイコンを開発しました。
1999 年に、携帯電話向けに設計された初のアプリケーション プロセッサ (OMAP) を発表しました。
2000s
2008 年に、画期的な半導体テクノロジーのための革新的なアイデアを育成する目的で設計されたイノベーション センターである Kilby Labs を発表しました。
2010s
2011 年、エネルギー ハーベスティング アプリケーション向けの業界初のマイクロパワー昇圧チャージャを発表し、2013 年には初のインダクタンス デジタル コンバータを開発しました。
2017 年に、CMOS ベースの世界で最も高精度なミリ波ポートフォリオにより、運転のあり方を変革し、道路上の安全性を向上させました。
2020s
2024 年は、より小さなスペースでより大きな電力を実現する年となり、業界初の統合型磁気パッケージングである MagPack™ テクノロジーを発表しました。
世界最小のマイコン、初の 48V 統合型ホットスワップ eFuse、ロボット向け初の機能絶縁型変調器など、2025 年は製品イノベーションの年でした。
詳細
TI に参加して、未来の展開を形作りましょう
世界のあらゆる側面を支える半導体イノベーションの推進に取り組む、優れたエンジニアと問題解決者で構成されたチームに、あなたのスキルを活かしましょう。