ご注文に関するリソース
myTI 法人アカウント

複数の myTI 法人アカウント

TI との取引をこれまで以上に迅速かつ簡単に実施できるように、ご自分のチームとシームレスに連携します

法人アカウントとは

法人アカウントを使用すると、同じ会社内の購買 調達担当者が共通の購入環境をシームレスに利用できます。

貴社のチームを TI に結びつける

myTI 法人アカウントは、複数の会社や複数のチームが 1 つの共有アカウントの配下で連携することができます。その他、以下を実行できます。
 

  • ユーザーの追加、権限の管理、アカウント管理が改善されます。
  • 調達を委任し、チェックアウト (購入手続き) プロファイルを作成して再使用する方法で時間を節減
  • ご注文履歴を 1 つに統合し、すべてのご注文を追跡可能
  • アカウントを選択して切り替えることにより、個人の購入と会社の購入を区別できます。
  • API キー申請へのアクセス権を取得

TI API のオンボーディング (研修と登録) の開始はこちら

TI.com にログインせずにご注文の支払いを完了することができます。社内開発者に開発を依頼すると、情報を貴社のシステムに統合し、必要なときに製品情報を取得することができます。その結果、これまで以上に調達が簡単になります。開始するには、以下の手順に従ってください。

ステップ 1:

myTI 法人アカウントを作成

所要時間 1:09 分

ステップ 2:

チェックアウト (購入手続き) プロファイルを作成

所要時間 3:34 分

ステップ 3:

API アクセス キーを申請

所要時間 1:32 分