API とは

API (アプリケーション プログラミング インターフェイス) を使用すると、貴社の社内システムに TI (テキサス・インスツルメンツ) の機能を直接統合し、必要なときにデータと情報をすぐに入手できるようになりす。

時間と労力を節減

どの製品に関しても、在庫の詳細情報や価格設定の最新情報を即座に取得できます。

フレキシブルな構成

必要なときに、必要な方法で、必要な製品データを貴社システムに自動入力する方法で、該当データを取得できます。

業務遂行の労力を削減

在庫補充と配送に関する更新情報を自動通知の形で取得できます。


TI API スイート

TI API スイートの選択肢

TI store API スイート

ご注文の確定、配送の追跡、在庫と価格設定に関するリアルタイムのデータ取得を実行できます。

TI 製品情報 API スイート

情報に基づく意思決定を行い、パラメータ、品質、信頼性データを含め、一般に入手可能な製品の詳細情報にアクセスすることができます。

注残 API スイート

注残向け注文をシームレスに管理し、将来の注文履行に対応できます。アクセスするには、注残対応の顧客として承認を受け、現在も注残対応の顧客であることが必要です。 


供給不足を防止するために、注文を自動化

A 社は、TI のデバイスを搭載した待望の新製品発売に向けて準備を進めています。このデバイスを確実かつシームレスに供給できるように、A 社は社内システムに TI store API スイートを統合しました。

A 社は注文 API を活用し、社内 ERP システムを継続的に監視するトリガを確立しました。社内の在庫レベルが 1,000 個未満に減少した場合、社内在庫を補充して希望のレベルを維持する目的で、自動的に注文を行います。この事前対応アプローチにより、急ぎの注文や定期的な手動在庫チェックが不要になり、供給中断のリスクを最小限に抑えることができます。

利点:

  • 反復タスクを自動化
  • 在庫を即座に補充
  • ユーザー エラーのリスクを低減

在庫監視を効率化

B 社は、近く予定しているプロジェクト向けに、複数の TI デバイスを調達することを検討しています。ただし、TI.com の Web サイトで在庫レベルを毎日手動で確認するのは、非効率で時間がかかることが既に明らかになっています。

この課題を克服するために、B 社は社内システムに TI store API スイートを統合し、在庫と価格設定 API を活用して、複数の TI デバイスの在庫レベルを同時に監視できるようにしました。B 社は API 呼び出しを使用して、指定したデバイスの在庫更新と価格情報にリアルタイムでアクセスすることができます。その結果、手作業によるチェックが不要になり、貴重な時間とリソースを節約できます。

利点:

  • 在庫のリアルタイム更新情報を一目で確認可能
  • 調達プロセスを迅速化
  • 効率的な一括データ取得

プッシュ通知の活用で、適切な時間枠内に在庫を補充

C 社は、1 種類の主な製品を製造するために、特定の TI デバイスを入手することが不可欠です。ただし、TI の現在の在庫水準は 250 個であり、必要な 500 個に達していません。在庫レベルを手動で監視し、適宜補充する方針は実用的ではありません。

この課題に対処するために、C 社は社内システムに TI store API スイートを統合しました。TI の在庫が希望の水準に達したときに通知を自動的に受信できるように、在庫のサブスクリプション (自動参照) プッシュ型 API を使用しています。特定の TI デバイスに対するプッシュ型通知のサブスクリプション (自動参照) を有効にしたため、C 社は、TI の在庫が目標数量の 500 個に達したときにアラートを自動的に受け取ることができます。 

利点:

  • 在庫補充の適宜通知
  • 調達プロセスを効率化
  • 調達遅延のリスクを最小化