How do I add, edit or delete an address for a myTI company account?

Only those in an administrator or buyer role can add, edit or delete addresses. To do so:

  1. Log in to your myTI company account dashboard.
  2. Under Ordering, select Addresses.
  3. On the Addresses page:
    1. To add an address, click the Add new button in the upper right-hand corner.
    2. To edit an existing address, click the Pencil icon. (Note that editing an address used in one or more checkout profiles will affect each of those profiles.)
    3. To delete an address, click the Delete icon.
  4. Once you are done with your edits, return to the Addresses page to confirm your changes.

ご注文に関する質問への回答を探す

他の方法で答えを探す

カスタマー・サポート・センター

リソース、回答、技術サービス担当者へのアクセスを検索します

ライブ チャット

TI の経験豊富なカスタマー サービス担当者とライブ チャットを行います

チケットの送信

技術的な問題に関して専門的なサポートを受けるためにチケットを送信します