How can I add or change addresses in my account address book?

To add or edit an address:

  1. Log in to your myTI account dashboard.
  2. Navigate to the left-hand side of myTI dashboard. Under Ordering, select Addresses.
  3. On the Addresses page:
    • To add an address, click the Add new button in the upper right-hand corner.
    • To edit an existing address, click the Pencil icon. (Note that editing an address used in one or more checkout profiles will affect each of those profiles.)
    • To delete an address, click the Delete icon.
  4. Once you are done with your edits, return to the Addresses page to confirm your changes.

You also have the ability to save new address or edit an existing address during checkout. 

ご注文に関する質問への回答を探す

他の方法で答えを探す

カスタマー・サポート・センター

リソース、回答、技術サービス担当者へのアクセスを検索します

ライブ チャット

TI の経験豊富なカスタマー サービス担当者とライブ チャットを行います

チケットの送信

技術的な問題に関して専門的なサポートを受けるためにチケットを送信します